Skip to main content
Služba Nitra

Wysoka wydajność produkcji: więcej części, mniejsze zużycie energii

Firma Služba Nitra, słowacki producent dostarczający produkty głównie dla branży motoryzacyjnej, przekształciła swoją produkcję dzięki szeroko zakrojonej automatyzacji z wykorzystaniem wtryskarek CNC oraz wysokowydajnych robotów przemysłowych marki FANUC. Poprzez modernizację linii montażowych i działu formowania, przedsiębiorstwo znacząco zwiększyło wydajność, jednocześnie redukując zużycie energii oraz liczbę błędów. Efektem jest wysoce efektywne, niezawodne i zrównoważone środowisko produkcyjne, wspierające czołowych producentów samochodów oraz dostawców pierwszego poziomu (tier-one).
Služba Nitra case study video - English

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Firma Služba Nitra dążyła do modernizacji swoich procesów produkcyjnych w celu dalszego zwiększenia wydajności, jakości oraz konkurencyjności. Kluczowym obszarem były linie montażowe oraz procesy wtrysku. Istotne było zapewnienie stabilnych i powtarzalnych procesów przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności kosztowej, szczególnie w wymagającym sektorze dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.
 

Rozwiązanie

Firma wdrożyła siedem wtryskarek CNC FANUC ROBOSHOT o sile zwarcia od 130 do 500 ton. Dodatkowo Služba Nitra zastosowała na swoich liniach produkcyjnych wiele robotów przemysłowych FANUC, w tym modele M-20𝑖D/25, LR Mate 200𝑖D/7L i SR-6𝑖A do zadań manipulacyjnych i montażowych.

Wyniki

Technologia automatyzacji FANUC pozwoliła zwiększyć produktywność o 30–40% dzięki krótszym czasom cyklu i usprawnionym przezbrojeniom. Jednocześnie zużycie energii w dziale formowania spadło o około 50%, co przełożyło się na znaczące oszczędności w skali całego zakładu.
Dodatkowo poprawa stabilności procesów i precyzji pozwoliła ograniczyć poziom braków niemal do zera, zapewniając stałą, wysoką jakość dla klientów.

Služba Nitra

Služba Nitra to słowacki dostawca dla branży motoryzacyjnej, zatrudniający ponad 200 pracowników. Jego oferta obejmuje m.in. skrzynki bezpiecznikowe, płytki PCB, komponenty oświetleniowe oraz elementy tłoczone dla czołowych producentów OEM, takich jak Audi, Škoda, Opel, Ford czy Volkswagen.
Założona w 1955 roku firma przeszła transformację z dostawcy usług w nowoczesnego partnera produkcyjnego, posiadającego certyfikaty, w tym IATF 16949 oraz ISO 14001:2015.

dowiedz się więcej o Služba Nitra
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

FANUC zwiększa produktywność i wydajność u dostawcy z branży motoryzacyjnej

Dla firmy Služba Nitra przejście na zautomatyzowaną produkcję stanowi kluczowy etap w jej rozwoju jako nowoczesnego dostawcy dla branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorstwo znacząco zainwestowało w technologie FANUC, aby poprawić efektywność we wszystkich obszarach produkcji — od wtrysku po montaż końcowy.

„Mogę powiedzieć, że decyzja o nawiązaniu współpracy z FANUC była jedną z kluczowych w mojej dotychczasowej karierze” — mówi Miroslav Fülöp, Dyrektor Zarządzający/CEO Služba Nitra. „Siła marki oraz potwierdzona niezawodność i stabilność rozwiązań były decydującymi czynnikami przy wyborze FANUC.”

Z pozycji niewielkiego warsztatu, w którym dominował montaż ręczny, Služba Nitra niemal w pełni zautomatyzowała zarówno produkcję końcową, jak i wytwarzanie półproduktów, stając się jednym z liderów wdrażania automatyzacji i robotyki w swoim regionie.

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

„FANUC w pełni przyczynił się do realizacji naszych celów dzięki swoim wtryskarkom i robotom przemysłowym” — podkreśla Fülöp. „Roboty zapewniają stabilne, powtarzalne procesy na naszych liniach produkcyjnych, jednocześnie ograniczając naszą zależność od pracy manualnej.”
Działając w wysoce konkurencyjnym środowisku branży motoryzacyjnej, firma Služba Nitra zidentyfikowała trzy kluczowe wskaźniki oceny sukcesu swojego projektu automatyzacji: wydajność pracy, zużycie energii oraz jakość produktów.

>

Služba Nitra case study picture for quote element

Wydajność pracy wzrosła o 30–40% dzięki wdrożeniu produktów FANUC na naszych liniach produkcyjnych oraz w narzędziowni. Poprawa ta wynika z krótszych czasów cyklu oraz przezbrojeń.

Cytat z referencji

Miroslav Fülöp

Dyrektor zarządzający/CEO

W zakresie oszczędności energii, ponieważ narzędziownia jest jednym z kluczowych centrów ekonomicznych zakładu, firma Služba Nitra zastąpiła siedem z 14 swoich wtryskarek modelami FANUC ROBOSHOT o wysokiej efektywności energetycznej i w pełni elektrycznym napędzie, o zakresie siły zwarcia od 130 do 500 ton.
„W rezultacie zmniejszyliśmy zużycie energii w całej naszej narzędziowni o około 50%” – ujawnia Fülöp. „Z perspektywy całego zakładu przyczyniło się to do ogólnej redukcji o około 30%.”

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Równie istotny jest wpływ automatyzacji na jakość. Dzięki stabilnym i precyzyjnie kontrolowanym procesom firma znacząco ograniczyła poziom braków.
„Dzięki niezawodności urządzeń FANUC oraz zapewnianej przez nie precyzji zredukowaliśmy nasz wewnętrzny wskaźnik błędów do absolutnego minimum” – mówi. „Obecnie działamy na poziomie bliskim zeru wad, rzędu kilkudziesięciu na milion.”
Kluczową rolę w sukcesie projektu odegrało także lokalne wsparcie, co potwierdza Fülöp: „Wsparcie ze strony Centrum Serwisowego FANUC tutaj w Nitrze było znakomite i daje nam pewność utrzymania wysokiej wydajności w długim okresie.”
Dziś Služba Nitra stanowi doskonały przykład tego, jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skutecznie wdrażać automatyzację, aby zwiększać konkurencyjność, zrównoważony rozwój i jakość.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wdrożenia automatyzacji jako całości, a także w kontekście urządzeń FANUC” – podsumowuje. „Jedyną rzeczą, którą zrobilibyśmy inaczej, byłoby rozpoczęcie tego procesu wcześniej.”

Get Inspired

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON

Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Wiodący producent OEM zwiększa efektywność energetyczną dzięki maszynom FANUC ROBOSHOT

Mimo że ceny energii elektrycznej ustabilizowały się w latach 2023 i 2024 po ogromnych skokach w 2020 i 2022 roku, to wciąż pozostają one znacząco wyższe niż przed pandemią. Wielu ekspertów przewiduje, że mogą utrzymać się na wysokim poziomie przez resztę tej dekady, a nawet dłużej. Producenci zmagający się z rosnącymi kosztami mogą poprawić swoją sytuację, inwestując w energooszczędne urządzenia — na przykład wtryskarki FANUC ROBOSHOT.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatyzują precyzyjne procesy motoryzacyjne

Aplikacje motoryzacyjne należą do najbardziej wymagających zadań automatyzacyjnych w całym przemyśle. Oczywiście, duże prędkości osi i wysoka wydajność są kluczowymi wskaźnikami, ale w tym konkretnym projekcie równie ważne były precyzja i powtarzalność. Przy tak wielu wymaganiach, to właśnie przemysłowe roboty FANUC stanęły na wysokości zadania.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.