The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Seria ARC Mate

Seria FANUC ARC Mate to nasza gama robotów zaprojektowanych specjalnie do spawania łukowego. Wysoka precyzja w połączeniu z doskonałą powtarzalnością sprawia, że jest to najbardziej efektywne rozwiązanie do spawania łukowego, jakiego potrzebujesz.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Zainspiruj się

Get Inspiration from Other's Success

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek

Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.
Axzion

Bezpieczne spawanie z robotem spawalniczym FANUC ARC

Roboty idealnie nadają się do automatyzacji procesów spawalniczych. Ich wysoka jakość pracy staje się jeszcze bardziej imponująca w przypadku dużych elementów spawanych.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji

Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.