Skip to main content
Dener Group

Rozwiązania FANUC pomagają producentowi maszyn osiągnąć międzynarodowy sukces

Większość producentów maszyn wie, że zwiększanie udziału rynkowego wymaga budo-wania silnych, opartych na zaufaniu relacji z dostawcami. Przykładem jest turecka Dener Group, która dzięki zastosowaniu sterowań CNC FANUC, silników wrzecionowych, wzmacniaczy serwo i modułów zasilania stała się znaczącym graczem na krajowym i międzynarodowym rynku obrabiarek.
Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus. English language

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Dener Group, duży producent maszyn do obróbki blach i obrabiarek do cięcia metalu, potrzebowała niezawodnego partnera technologicznego i serwisowego w zakresie takich technologii jak sterowania CNC i silniki wrzecionowe. Podjęcie właściwej decyzji mogło pomóc firmie zwiększyć swoją obecność na szerokim, światowym rynku. 

Rozwiązanie

Dener Group zdecydowała się na współpracę z firmą FANUC, kierując się głównie wydajnością i jakością jej produktów, reputacją w branży oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań automatyzacji. Dostarczane produkty FANUC obejmują sterowania CNC, silniki wrzecionowe, serwowzmacniacze i moduły zasilania.

Rezultat

Dzięki ciągłym pracom badawczo-rozwojowym i współpracy z FANUC jako partnerem technologicznym, Dener Group może produkować bardziej zaawansowane maszyny. Takie cechy, jak efektywność i jakość, są synonimami produktów FANUC, co pomaga firmie zapewnić jej klientom prawdziwą przewagę konkurencyjną. Dener Group, opracowując maszyny, które umożliwiają producentom szybsze i łatwiejsze wytwarzanie części o wyższej jakości, stała się globalną marką eksportującą do ponad 100 krajów.

O Dener

Dener Group, od momentu powstania firmy w 1974 roku, produkuje maszyny w Kayseri, w środkowej Turcji. Po znacznym wzroście biznesowym firma jest dziś znaczącym graczem na rynku, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Dener Group zatrudnia ponad 800 pracowników i posiada jeden z najważniejszych na świecie, zintegrowanych zakładów produkcyjnych wytwarzających rożnorodne maszyny, na powierzchni obejmujacej 1,3 miliona m2.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O Dener Group
Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Dener Group rozwija się na rynku obrabiarek dzięki produktom FANUC

Podstawą sukcesu Dener Group jest wieloletnie doświadczenie w produkcji maszyn do obróbki blachy, w tym pras krawędziowych, wycinarek laserowych, wycinarek plazmowych i nożyc gilotynowych. .Dzięki wysokiej jakości produktom i wiedzy technicznej firma zyskała uznanie na globalnym rynku. Jednakże, kierując się filozofią ciągłego rozwoju, grupa podjęła świadomą decyzję o dodaniu do swojej oferty obrabiarek do metalu.

"Obrabiarki to jedna z najbardziej podstawowych kategorii w przemyśle" - stwierdza dr Kanber Sedef, wiceprezes i dyrektor ds. badań i rozwoju w Dener Group. "Dlatego w 2017 roku zaczęliśmy projektować i produkować własną rodzinę obrabiarek, obejmującą pionowe centra obróbcze CNC, tokarki CNC i maszyny do szlifowania powierzchni NC. Wcześniej w Turcji mieliśmy bardzo wysoki wskaźnik importu tego typu maszyn".

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

Dener Group rozpoczęła produkcję obrabiarek z certyfikatem CE o różnych mocach i 
rozmiarach, przyciągając klientów zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, dzięki jakości potwierdzonej certyfikatem ISO9001.

Warto zauważyć, że firma stale poszukuje sposobów na zwiększenie wartości dodanej 
oferowanej przez swoje maszyny, zazwyczaj poprzez wprowadzenie uzupełniających rozwiązań, takich jak automatyczne sondy pomiarowe części, automatyczne systemy referencyjne i systemy wykrywania obciążenia silnika. Dener Group posiada również rozległą wiedzę w zakresie przetwarzania i optymalizacji obrazów za pomocą sztucznej inteligencji, co dodatkowo podkreśla jej duże inwestycje w badania i rozwój.

"Współpraca z  FANUC w zakresie tych rozwiązań znacząco przyczynia się do przyspieszenia naszych procesów", wyjaśnia Sedef.

 

Image related to the success story as Dener

W szczególności dotyczy to naszej gamy pionowych centrów obróbczych CNC, w których dzięki zastosowaniu produktów FANUC, takich jak sterowania CNC, silniki wrzecionowe i zasilacze, nasi klienci mogą niezawodnie wykonywać obróbkę z dużą prędkością, wysokoprecyzyjną obróbkę, synchronizowane gwintowanie bez adapterów oraz prostą integrację z robotami.

Cytat z referencji

Dr Kanber Sedef

Wiceprezes i dyrektor ds. badań i rozwoju, Dener Group

W wyniku ścisłej współpracy między firmami, Dener Group zaufała produktom FANUC, jej wpływom w branży i doświadczeniu w automatyzacji.

"Jednocześnie od wielu lat bezproblemowo współpracujemy z zespołem serwisowym FANUC; FANUC to bardzo niezawodny partner" - mówi Sedef. "Ze względu na dotychczasową satysfakcję, a także wysoki wkład produktów w wydajność i efektywność, kontynuujemy współpracę z technologiami FANUC".

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.