Skip to main content
Giuliani

FANUC CNC i roboty kluczem do sukcesu

Prawidłowe sterowanie maszynami i robotyzacja mogą prowadzić do znacznego wzrostu efektywności i łączności w ramach Przemysłu 4.0, jak może zaświadczyć Giuliani, spe- cjalista w dziedzinie maszyn transferowych do obróbki zamków i kluczy. Firma współpracuje z FANUC od ponad 20 lat.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Giuliani produkuje wysokowydajne obrabiarki transferowe dla rynku zamków i kluczy. Celem jest połączenie dużych wolumenów produkcji z maksymalną prędkością i niezawodnością, przy zachowaniu prostoty obsługi oraz możliwości integracji z oprogramowaniem firmy w kontekście Przemysłu 4.0.

Rozwiązanie

Wyposażona w sterowanie CNC FANUC 31𝑖-B i antropomorficznego robota M-10, MCL - wielostanowiskowa linia transferowa - może osiągnąć produkcję do 700 kluczy na godzinę. Składa się z 18 stacji i umożliwia pełną produkcję kluczy, od wstępnego cięcia do gotowego produktu, bez nadzoru operatora.

Rezultat

Dzięki współpracy z FANUC w obszarze produktów i szeroko zakrojonych usług globalnego wsparcia serwisowego od ponad 60 lat Giuliani jest światowym wzorcem w produkcji zautomatyzowanych maszyn do obróbki kluczy.

Giuliani

Firma Giuliani powstała w 1957 roku, kiedy to jej założyciel, Tonino Giuliani, rozpoczął pionierską działalność w zakresie rozwoju maszyn do obróbki zamków i kluczy. W 1999 roku Giuliani stała się częścią Grupy Bucci Industries, która była zaangażowana w sektor automatyki i robotyki przemysłowej oraz nowy sektor zaawansowanych materiałów kompozyto-wych. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 1000 osób w 14 zakładach, 4 we Włoszech i 10 za granicą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GIULIANI
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Produkcja do 700 kluczy na godzinę

Firma Giuliani z Faenzy we Włoszech produkuje maszyny do obróbki kluczy, zarówno w wersji autonomicznej, jak i w postaci wielostanowiskowych linii produkcyjnych (pełen proces obróbki – od zgrubnego cięcia wstępnego po gotowy produkt). Szczególnie interesującą nowością jest maszyna MCL – wysokowydajna, wielostanowiskowa linia transferowa do kompleksowej produkcji kluczy.

W rzeczywistości MCL jest w stanie połączyć w jednej linii technologicznej procedury takie jak: formowanie łuku, znakowanie laserowe, frezowanie profilu, zaokrąglanie i nacinanie ostrza, rozwiercanie wkładek, fazowanie końcówki, nacinanie ząbków, kodowanie wkładki, kodowanie faliste, gratowanie, znakowanie kodowe, szczotkowanie, 100% kontrolę jakości oraz obrączkowanie."

 

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Wyposażona w CNC FANUC 31𝑖-B, umożliwiający sterowanie nawet 72 osiami, maszyna składa się z 18 stacji. Umożliwia produkcję do 700 kluczy na godzinę i obrączkowanie do 6 kluczy.

Wszystkie maszyny produkowane przez firmę Giuliani są zaprojektowane z myślą o integracji z oprogramowaniem biznesowym, zgodnie z najnowszymi wymaganiami Przemysłu 4.0. „System otrzymuje zlecenia bezpośrednio z sieci firmy-klienta i przekształca je w program obróbczy dedykowany dla każdego pojedynczego kodu w procesie, kierując go przez cały proces produkcyjny” – powiedział Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

Automatyzacja maszyn została udoskonalona dzięki obecności robota FANUC M-10, który podaje materiał na wejście linii produkcyjnej. „Jedną z zalet transferów liniowych jest możliwość zmiany produktu i sprzętu bez konieczności obecności operatora” – wyjaśnił Malavolti."

„Jest to możliwe dzięki wielokrotnemu, automatycznemu podawaniu wstępnie pociętego produktu i zmianę wyposażenia: w rzeczywistości nasze imadła automatycznie dostosowują się do profilu produktu, dzięki systemowi CNC wbudowanemu w te przenośniki.”

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Nawet w przypadku obrotowych centrów transferowych przeznaczonych do produkcji wielkoseryjnej z krótkimi czasami cyklu, automatyzacja odgrywa kluczową rolę w optymalizacji efektywności produkcji. Kompaktowa maszyna transferowa TDRILL, na przykład, jest obsługiwana przez robota FANUC SCARA, który pracuje w sekcji na końcu linii.

Giuliani i FANUC współpracują ze sobą od 20 lat. „Dzięki temu nieustannie pozostajemy 
w czołówce rynku technologicznego” – podkreślił Cusumano.

Obie firmy dzielą również globalną wizję w zakresie obsługi klienta, odkąd obie mogą liczyć na wsparcie globalnego serwisu gotowego szybko reagować na wszelkie potrzeby w tym zakresie.  

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani

"Maszyny Giuliani są sprzedawane na całym świecie. Tylko FANUC był w stanie połączyć doświadczenie, technologię, międzynarodowe wsparcie i wysoką niezawodność."

Cytat z referencji

Dario Cusumano

Dyrektor zarządzający Giuliani

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.