Skip to main content
EUROEDIL

EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC

Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Mimo dobrej wydajności starszych maszyn FANUC, rosnące zapotrzebowanie klientów skłoniło firmę EUROEDIL do rozpoczęcia programu modernizacji zakładu w Skopje. W ramach tej inicjatywy firma potrzebowała nowego centrum obróbczego CNC i elektrodrążarki drutowej (EDM), aby osiągnąć wymagany wzrost na linii produkcyjnej do wycinania matryc.

Rozwiązanie
W oparciu o doświadczenia EUROEDIL z istniejącymi maszynami FANUC, które przez wiele lat wykazywały niski koszt posiadania, firma zdecydowała się ponownie zwrócić do FANUC w sprawie nowych inwestycji, wybierając ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B pionowe centrum obróbcze CNC oraz maszynę ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B do obróbki elektroerozyjnej. 

Rezultat
Dzięki nowym maszynom FANUC EUROEDIL zwiększył szybkość cięcia i przepustowość, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony klientów. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi wykrawających firmy znacznie się poprawiła.

EUROEDIL Holding

EUROEDIL Holding Macedonia rozpoczął działalność handlową w 2004 roku, po założeniu przez CEO Rakipa Ramadanoskiego. W 2015 roku firma otworzyła nowy zakład w stolicy i największym mieście kraju, Skopje. W warsztacie narzędziowym EUROEDIL produkowane są narzędzia dla przemysłu budowlanego. Specjalizacje obejmują progresywne narzędzia wykrawające do tłoczenia blach, a także narzędzia do ekstruzji i składania. Firma posiada szereg ważnych akredytacji, w tym ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe) oraz ISO 45001 (bezpieczeństwo i higiena pracy).


Dowiedz się więcej o EUROEDIL
Building of Euroedil. Success story FBG.

Szybsza i bardziej precyzyjna produkcja narzędzi wykrawających z FANUC

Od pomysłu do gotowego produktu: oto filozofia, na której EUROEDIL buduje swój sukces. Innowacyjność i ciągłe doskonalenie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju działalności tej rozwijającej się firmy produkcyjnej.

Mając to na uwadze — oraz w obliczu rosnącej liczby zamówień i coraz krótszych terminów realizacji ze strony klientów — EUROEDIL podjęło decyzję o dalszych inwestycjach w swój warsztat narzędziowy. Szczególnie linia produkcyjna narzędzi do tłoczenia wielostopniowego wymagała odświeżenia, aby poprawić poziom wydajności.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

"Prawie 20 lat temu, w 2003 roku, kupiliśmy naszą pierwszą maszynę FANUC, używaną elektrodrążarkę drutową wyprodukowaną w 1981 roku", wyjaśnia Toni Dimitrievski, kierownik warsztatu narzędziowego w EUROEDIL Holding. "Zapewniała ona bezproblemową pracę przez cały okres użytkowania."

Wraz z wprowadzeniem innych modeli FANUC, maszyny te zapewniły wiele lat wydajnej i efektywnej produkcji w EUROEDIL. Jednak wraz z upływem lat firma uznała za rozsądne zainwestowanie w nowe maszyny, które zapewniłyby również bardzo potrzebny wzrost produktywności zgodnie z rosnącym portfelem zamówień.

"Wraz z niedawnym wzrostem ilości pracy i planowanym rozwojem naszej firmy, pojawiła się wyraźna potrzeba zainwestowania w nowe obrabiarki", potwierdza pan Dimitrievski. "Bazując na naszych pozytywnych doświadczeniach z maszynami FANUC, zdecydowaliśmy się na nową inwestycję: elektrodrążarkę drutową FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B oraz pionowe centrum obróbcze FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B".

EUROEDIL testimonial image for the website

Od czasu instalacji i uruchomienia zmaksymalizowaliśmy naszą przepustowość przy użyciu nowych maszyn FANUC, głównie poprzez zwiększenie szybkości cięcia. Obecnie możemy produkować narzędzia wykrawające znacznie szybciej i z dużo większą precyzją.

Cytat z referencji

Toni Dimitrievski

Kierownik warsztatu narzędziowego

Kolejną istotną korzyścią dla EUROEDIL jest znany niski koszt posiadania zapewniany przez wszystkie maszyny FANUC.

"Nasze starsze modele FANUC okazały się opłacalne, ponieważ są dość solidne i rzadko wymagają napraw, dzięki czemu koszty konserwacji są niskie" - wyjaśnia Dimitrievski. "Dzięki naszym nowym maszynom FANUC mogę powiedzieć, że w ciągu dwóch lat od instalacji nie ponieśliśmy żadnych wydatków na konserwację."

Dodaje, że modele FANUC wyróżniają się na tle innych maszyn w warsztacie narzędziowym, oferując łatwiejszą obsługę i konserwację wspieraną przez lokalną reakcję firmy FANUC w zakresie serwisu i części zamiennych, jeśli jest to wymagane.

"Dzięki naszej modernizacji i instalacji naszych dwóch nowych maszyn FANUC znacznie usprawniliśmy nasz proces produkcji narzędzi do wykrawania", podsumowuje pan Dimitrievski.

 

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Poznaj technologię: Odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.