Skip to main content
VIGAP

Cięcie ciast z ultradźwiękową precyzją

Wąskie gardła w produkcji są często spowodowane czasochłonnymi, manualnymi operacjami wymagającymi wysokiej precyzji. W takich przypadkach innowacyjny, ale prosty krok w kierunku automatyzacji może wielokrotnie zwiększyć wolumen produkcji.
Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

W wysoce konkurencyjnym środowisku, gdzie konieczne jest zapewnienie doskonałości procesów – jak w branży spożywczej – firma Vigap chciała zwiększyć wydajność poprzez eliminację wąskiego gardła w procesie krojenia ciast.

Rozwiązanie

Vigap zautomatyzował proces krojenia, który wcześniej wykonywany był ręcznie, poprzez wdrożenie robota FANUC wykorzystującego nóż ultradźwiękowy. Rozwiązanie to, zajmujące niewielką przestrzeń, wniosło do produkcji większą precyzję i szybkość.

Wyniki

Podczas gdy wcześniej Vigap kroił 300 ciast dziennie, obecnie – dzięki celi zrobotyzowanej opracowanej przez firmę Demur – może kroić nawet do 2000 ciast dziennie. Pracownicy odpowiedzialni wcześniej za tę powtarzalną czynność zostali przeniesieni do działów badań i rozwoju.

VIGAP

Firma Vigap, mająca siedzibę w Alì Terme w prowincji Mesyna, jest jednym z wiodących przedsiębiorstw piekarniczych na Sycylii. Od 1975 roku produkuje mrożone wyroby piekarnicze – zarówno słodkie, jak i wytrawne – dla sektora Ho.Re.Ca oraz dla barów, zgodnie z tradycyjnymi recepturami i obowiązującymi standardami jakości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O VIGAP
FIT success story featuring cake cutting with a FANUC LR Mate 200iD in a compact cell.

Zwiększenie produktywności o 650%

Vigap jest firmą rodzinną; wizją drugiego pokolenia jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości przy jednoczesnej optymalizacji zasobów. „Zdecydowaliśmy się zautomatyzować niektóre etapy produkcji, aby zapewnić większą stabilność i zwiększyć nasze moce produkcyjne w kontekście przyszłych planów. Nie chcieliśmy przegapić okazji do usprawnienia naszych procesów” – podkreśla kierownik produkcji Massimiliano Pistone.

Vigap zdecydował się na automatyzację procesu krojenia wypieków, wprowadzając do produkcji robota wyposażonego w nóż ultradźwiękowy, który umożliwia czyste i precyzyjne cięcie ciast.

„Dzięki tej technologii jesteśmy teraz bardziej wydajni i precyzyjni, możemy zagwarantować czyste cięcie produktu, a jednocześnie korzystamy z realnego wzrostu naszych zdolności produkcyjnych” – wyjaśnia Pistone.

Testimonial image related to the success story VIGAP

„Wybraliśmy robota FANUC ze względu na jego precyzję i niezawodność oraz graficzny interfejs, który znacznie ułatwia obsługę operatorowi. Wszystkie panele operatorskie robotów FANUC są bowiem wyposażone w 𝑖HMI – innowacyjny, intuicyjny i ergonomiczny interfejs, który zdecydowanie ułatwia interakcję operatorów z robotem.”

Cytat z referencji

Carlo Depu

Dyrektor zarządzający Demur

Jak wyjaśnia Carlo Depu, dyrektor zarządzający firmy Demur – integratora systemów specjalizującego się w przemysłowych systemach robotycznych z siedzibą w Savoca (ME) – wąskim gardłem w łańcuchu produkcji ciast było ich krojenie. Proces ten realizowano przy użyciu ręcznej maszyny, która mogła pokroić 300 ciast dziennie.
Firma Demur zastąpiła tę maszynę stanowiskiem składającym się z przegubowego robota FANUC LR Mate oraz noża ultradźwiękowego. Dzięki temu Vigap może obecnie kroić nawet 2000 ciast dziennie (+650%).
Pracownicy, którzy wcześniej odpowiadali za krojenie ciast, zostali przeniesieni do działu badań i rozwoju.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.

Podczas krojenia robot jest prowadzony przez system wizyjny, który potrafi rozpoznać obiekt i obliczyć jego środek ciężkości. Dzięki temu maszyna jest wszechstronna i elastyczna w działaniu.

Cięcie wykonywane jest z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej, która wprawia tytanowe ostrze w drgania o częstotliwości 20 kHz. W ten sposób cięcie jest precyzyjne, czyste i szybkie, a dzięki spełnieniu wymogów czystości i higieny na ostrzu nie pozostają żadne resztki żywności.

„Wybrałem robota FANUC, ale przede wszystkim zespół FANUC, ponieważ składa się z bardzo kompetentnych ludzi, z którymi można rozmawiać o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych do tworzenia złożonych aplikacji wymagających rozbudowanych rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalnego podejścia ekonomicznego i organizacyjnego” – podsumowuje Depu.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.