A filosofia de longa data da FANUC de desenvolver máquinas de moldagem por injeção que proporcionam sustentabilidade, fiabilidade e o custo total de propriedade (TCO) mais baixo do mercado constituirá a plataforma para a apresentação da FANUC na FAKUMA 2023. A decorrer de 17 a 21 de outubro em Friedrichshafen, Alemanha, a FANUC apresentará um trio de células de moldagem por injeção em ação ao vivo a partir dos seus três stands adjacentes (3209, 3210 e 3211) no pavilhão B3.
A máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B de última geração garante que as empresas podem tirar partido do baixo consumo de energia. Com uma tecnologia servo avançada e um sistema inteligente de recuperação de energia, o consumo de eletricidade do ROBOSHOT é até 70% inferior ao dos seus equivalentes hidráulicos. Outras credenciais ambientais das máquinas ROBOSHOT incluem a eliminação do tratamento e eliminação de óleo e a não necessidade de requisitos adicionais de arrefecimento do sistema hidráulico.
"A fiabilidade e o tempo de funcionamento da máquina estão no centro do nosso sucesso", afirma Andy Armstrong, Diretor de Vendas Europeias da FANUC para o ROBOSHOT. "O Custo Total de Propriedade é uma parte cada vez mais importante do processo de tomada de decisões para investimentos futuros. Os clientes já não estão a pensar em investimentos de capital iniciais a curto prazo, mas sim a calcular ao longo da vida útil de uma máquina. O menor desgaste, o mecanismo simples com menos peças e a elevada disponibilidade de peças sobresselentes significam que o investimento nas máquinas ROBOSHOT da FANUC e nas nossas soluções de automação de apoio proporcionará o TCO mais atrativo do mercado."
No centro dos expositores da FANUC na FAKUMA estará uma célula de demonstração de LSR (borracha de silicone líquido). Aqui, uma máquina de moldagem por injeção de LSR ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B com parafuso e cilindro de 26 mm produzirá uma peça ótica para um guia de luz utilizando um molde de 2 cavidades. Um robô industrial FANUC M-20𝑖D e o sistema de deteção visual 𝑖RVision estão preparados para automatizar o processo. Entre os destaques da exposição estará a simulação virtual de enchimento de moldes utilizando o software Moldex3D.
Ainda sobre o tema da sustentabilidade, outra célula de demonstração da FANUC na FAKUMA centrar-se-á na moldagem por injeção de plástico reciclado. Os visitantes poderão ver um ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B a produzir uma caixa para automóveis fabricada a partir de reciclado Sabic Cycoloy™ PC/ABS utilizando um molde de 4 cavidades (2+2). A automatização será cortesia de um sistema de troca de caixas Martin Mechanic com o robô compacto FANUC LR Mate 200𝑖D/7L e o 𝑖RVision. Apoiando ainda mais a eficiência energética, a máquina está equipada com um tambor Inmex de 26 mm economizador de energia com aquecimento/arrefecimento integrado. A nova funcionalidade PMC (controlo programável da máquina) personalizável da FANUC para gerir a sequência de arrefecimento e evacuação do molde proporciona aos clientes níveis ainda mais elevados de flexibilidade de controlo.
Noutra parte do stand, a FANUC irá demonstrar uma máquina de moldagem por injeção ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B que produz um suporte para lentes de smartphone de alta precisão, servida por um robô compacto FANUC LR Mate 200𝑖D/7L que irá remover peças prontas para inspeção pelo FANUC 𝑖RVision. Uma máquina de electroerosão a fio ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C servida por um robô colaborativo FANUC CRX-10𝑖A/L está preparada para operar em parceria com esta célula, produzindo as inserções do molde do suporte da lente.
A FANUC também irá destacar a sua vasta gama de soluções IoT. Por exemplo, todos os dados de qualidade de visão das máquinas e robôs ROBOSHOT presentes no stand serão ligados à ferramenta de gestão de informação de qualidade ROBOSHOT-LINK𝑖2, predominantemente para recolher dados de inspeção e garantir o controlo de qualidade. Além disso, uma interface EUROMAP 77 transmitirá informações entre uma das máquinas ROBOSHOT e um SAP MES (sistema de execução de fabrico) para ajudar a rastrear e documentar a transformação da matéria-prima em componentes acabados.lobal Parceiro da organização desde 2018.