Skip to main content
Chip as an example for the electronics industry

Eletrónica

Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.

Robótica e Automação para a Indústria Eletrónica

Aumentar a eficiência do fabrico de produtos electrónicos com as soluções automatizadas da FANUC, oferecendo precisão, fiabilidade e capacidade de resposta dinâmica ao mercado.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Moldagem por injeção

Maquinação complexa

Torneamento difícil

Perfuração de alta precisão

Torneamento difícil

Corte por laser, plasma e jato de água

Montagem

Soldadura

Seleção e colocação

Automação de fim de linha

Montagem

A FANUC oferece uma variedade de robôs de montagem altamente fiáveis que são hábeis, repetíveis, compactos e rápidos. Desde robôs articulados de 5 a 6 eixos, a robôs Delta de 3 - 6 eixos, à nossa série SCARA e robôs colaborativos, temos robôs e as funcionalidades inteligentes necessárias para manter os seus objectivos de produção no caminho certo.

Pick & Place

Equipados com 𝑖RVision e sensor de área 3D, os robôs FANUC recolhem, selecionam, colocam e organizam produtos num transportador em movimento. Por exemplo, os robôs delta são a escolha perfeita para a recolha, classificação, inspeção, colocação e inserção de peças. Isto pode ser efectuado a alta velocidade em transportadores em movimento.

Soldadura

Os robôs utilizados para tarefas de soldadura e soldagem garantem uma aplicação consistente e precisa da solda ou do material de soldadura, contribuindo para a qualidade e fiabilidade dos produtos electrónicos.

Automatização do fim da linha

Organize os seus produtos para entrega com os nossos robots equipados com um sistema de visão. A automatização dos processos de fim de linha, tais como o acondicionamento, a etiquetagem, a embalagem e a paletização, simplifica o processo de embalagem e melhora a eficiência logística global.

Moldagem por injeção

A produção de um elevado número de pequenos componentes eléctricos requer velocidade e repetibilidade. A aceleração fornecida pelos servomotores eléctricos do ROBOSHOT é ideal para criar as paredes finas que as peças eléctricas frequentemente exigem. Além disso, as funções inteligentes do ROBOSHOT compensam as alterações de viscosidade, enquanto a ventilação ativa de gás melhora ainda mais a qualidade.

Corte por EDM de fio

Com a sua vasta gama de opções que garantem superfícies perfeitas e uma incrível precisão das peças, a ROBOCUT destaca-se como o polivalente perfeito para a indústria eletrónica. A EDM de fio da FANUC demonstra uma precisão extremamente elevada em ferramentas, como moldes. Os incríveis níveis de repetibilidade da máquina garantem ainda que os mesmos padrões elevados são obtidos de forma consistente.

Furação de alta precisão

As aplicações da indústria eléctrica requerem frequentemente a perfuração de pequenos orifícios em componentes de precisão. Para o efeito, o centro de maquinação FANUC ROBODRILL é fornecido com um fuso finamente equilibrado para garantir um grau muito elevado de precisão repetível. Para maximizar a precisão em aplicações deste género, o ROBODRILL também inclui uma unidade de limpeza de ferramentas. Limpando a ferramenta e o fuso durante as mudanças de ferramenta, esta funcionalidade melhora consideravelmente a repetibilidade.

Maquinação complexa

Os CNC da FANUC permitem-lhe obter um elevado rendimento de produção e os mais elevados padrões de qualidade para fresagem, torneamento, retificação ou corte de 5 eixos rápidos e precisos de caixas de peças complexas de todos os tipos, desde a eletrónica de consumo à aeroespacial. O ROBODRILL da FANUC oferece controlo simultâneo e funcionalidades avançadas como funções de antecipação, interpolação e suavização inteligente para uma produção precisa e rápida de moldes complexos, eléctrodos e peças 3D.

Virar com força

Para a produção de componentes eléctricos e electrónicos, a tecnologia de torneamento rápido e ultra-preciso com accionamentos e controlos FANUC é uma alternativa económica à retificação circular e atinge precisões na ordem dos microns.

Fresagem

A Fanuc melhora a fresagem de componentes electrónicos com o centro ROBODRILL e a robotização de máquinas para uma eficiência máxima. O nosso controlo CNC garante uma operação fácil e resultados superiores numa vasta gama de aplicações.

Corte a laser, plasma e jato de água

Os controladores CNC avançados da FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) são líderes em aplicações de corte a laser, plasma e jato de água, oferecendo uma precisão e eficiência inigualáveis. Em conjunto com a robotização, a FANUC eleva estes processos de corte, garantindo uma qualidade e velocidade superiores nos ambientes de fabrico mais exigentes.

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Montagem totalmente automatizada de moinhos de café

No fabrico de electrodomésticos populares, como os moinhos de café, há uma série de pré-requisitos que determinam o sucesso da produção. Por exemplo, apenas processos claramente estruturados, eficientes e orientados para os objectivos resultarão nos níveis necessários de fiabilidade da produção. A concretização desta ambição torna-se significativamente mais realista com a utilização da automação, como o líder de mercado Eugster/Frismag AG pode testemunhar após a adoção de 14 robôs industriais FANUC LR Mate e FANUC ZDT (Zero Down Time), que permitem agora a montagem automatizada contínua de um moinho de café a cada 7 segundos.

FANUC Robot M-10iA polishing and handling electronic devices at Fastlog AG.
Fastlog

Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing

Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.

As nossas soluções para outros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico

Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.