medical industry with clinical instruments

Dispositivos médicos

Onde existe produção médica, existe a FANUC!

Soluções inovadoras para o fabrico de dispositivos médicos

As tecnologias de robótica, automação e engenharia de precisão da FANUC estão a revolucionar a produção de dispositivos médicos. Desde a montagem de dispositivos de administração de medicamentos até à complexa maquinação de implantes médicos de alta tecnologia, as nossas soluções garantem a máxima qualidade, fiabilidade e repetibilidade. Com processos avançados de moldagem por injeção, sistemas CNC e soluções EDM de fio, lidamos com diversos materiais com uma precisão excecional, cumprindo os requisitos rigorosos da indústria médica. O nosso compromisso com a garantia de qualidade, a rastreabilidade histórica e o cumprimento das normas de higiene garantem sempre uma produção eficiente e sem falhas.

3D simulation of a medical production line. High-res industry rendering.

Montagem

Área de maquinação

Polimento e lixagem de superfícies

Moldagem por injeção

Embalagem e marcação

Embalagem primária, medição e controlo

Montagem

Os robôs montam com precisão dispositivos médicos complexos e de alta precisão, garantindo a máxima exatidão e uma qualidade consistente, mantendo normas de higiene rigorosas.

Área de maquinação

As soluções avançadas de sistemas CNC, ROBODRILL e ROBOCUT da Fanuc são cruciais para a maquinação de dispositivos médicos de alta tecnologia. As nossas tecnologias trabalham materiais como o aço inoxidável, o alumínio e a cerâmica com uma precisão excecional, produzindo geometrias complexas e acabamentos de alta qualidade, ao mesmo tempo que cumprem as rigorosas normas de higiene e de salas limpas.

Polimento e lixagem de superfícies

A FANUC fornece uma variedade de modelos de robôs adequados para aplicações de tratamento de superfícies de implantes e de médicos, para rebarbar e polir de vários materiais e superfícies com sensores de força FANUC totalmente integrados.

Moldagem por injeção

O processo de moldagem por injeção de precisão da Fanuc Roboshot garante a máxima qualidade, fiabilidade e repetibilidade, eliminando as preocupações com a saída de gás ou a alteração da viscosidade. Os nossos sistemas avançados, incluindo o controlo integrado de canais quentes e diversos tamanhos de parafusos, simplificam as operações e mantêm uma eficiência de produção consistente para.

Embalagem e marcação

Organize os seus produtos para entrega com os nossos robôs. A automatização dos processos de fim de linha, tais como o acondicionamento, a etiquetagem, a embalagem e a paletização, pode ajudar a reduzir o trabalho manual extenuante e repetitivo, frequentemente observado no fabrico de material e dispositivos médicos.

Embalamento primário/medição/controlo

Equipados com 𝑖RVision e sensor de visão 3D, os robôs FANUC recolhem, selecionam, colocam e organizam produtos num transportador em movimento. Por exemplo, os robôs delta e os robôs SCARA são a escolha perfeita para a recolha, classificação, inspeção, colocação e inserção de peças. Isto pode ser feito a alta velocidade em transportadores em movimento.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplicações em salas limpas

Os robôs para salas limpas da FANUC foram especificamente concebidos para trabalhar no fabrico de dispositivos médicos.
Construídos para cumprir os requisitos padrão (norma IP67) de ambientes de laboratório e de dispositivos médicos altamente exigentes, podem atingir a classe ISO 5 de salas limpas (em conformidade com a norma ISO 14644), sem comprometer a velocidade e a repetibilidade do robô.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab

High-Precision, Flexible Machining for Dental Device Production

Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Os robôs da FANUC ajudam o produtor de máscaras a enfrentar um desafio

Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

A automatização é o melhor remédio na DEMO

A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.

Images Smith & Nephew success story 
Machine tending with LR-10iA/10 and DCS
Smith+Nephew

Um espaço seguro para a maquinação de implantes

A assistência a máquinas (carga e descarga) é uma das aplicações mais populares para um robot industrial, graças à eliminação dos custos de mão de obra e ao aumento do rendimento da produção. No entanto, numa instalação industrial movimentada, como é possível garantir a segurança dos funcionários que estão próximos de uma instalação tão rápida e potente? A utilização da tecnologia Dual Check Safety da FANUC na Smith+Nephew, empresa líder mundial em tecnologia médica, demonstra a solução ideal.

As nossas soluções para outros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico

Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.