publicado 04.09.2023

A FANUC envia o seu milionésimo robô

A empresa de automação industrial reforça a sua liderança global.
Robots in a car plant
Stock image

A Fanuc Corporation celebrou recentemente um marco significativo na indústria da automação ao produzir o seu robot industrial número um milhão. A empresa, que fornece sistemas CNC, robôs e máquinas-ferramentas a clientes de todo o mundo, é pioneira na automatização de fábricas e instalou o seu primeiro robô na sua própria linha de produção em 1974. Atualmente, milhares de robôs constroem novos robôs nas fábricas da empresa no Japão. "A procura dos nossos robôs é atualmente muito elevada", afirma Marco Ghirardello, Presidente e Diretor Executivo da FANUC Europe.

Embora os robôs industriais fossem tradicionalmente utilizados sobretudo nas indústrias automóvel e eletrónica, passaram agora a ser predominantes em muitas outras indústrias e empresas, incluindo as indústrias alimentar e farmacêutica e até no artesanato. A crescente escassez de mão de obra e a maior facilidade de utilização são algumas das razões para a disseminação da robótica em novos segmentos.

A Fanuc oferece mais de 200 modelos de robôs que executam várias tarefas na indústria transformadora, tais como soldadura, pintura, montagem e embalagem. Os robôs colaborativos (Cobots) estão a ganhar popularidade, uma vez que podem trabalhar ao lado dos funcionários sem barreiras de segurança externas. No entanto, os robôs de produção tradicionais continuam a dominar a indústria, e a sua utilização, como na indústria automóvel, acelera a mudança para a electromobilidade.

"As aplicações para robôs estão a expandir-se, e espera-se que a procura continue a crescer significativamente no futuro. Para apoiar as necessidades de automação dos nossos clientes, a FANUC esforçar-se-á por melhorar ainda mais a qualidade, o desempenho e as capacidades de fornecimento", afirma o Presidente e CEO da FANUC Europa, Ghirardello.

Em 1977, a FANUC desenvolveu e iniciou a produção do robô de coordenadas cilíndricas "FANUC ROBOT MODEL 1". Desde então, evoluiu para o "FANUC ROBOT S-MODEL 420", que foi utilizado em muitas linhas de montagem de carroçarias de automóveis, e para o "FANUC Robot R-2000𝑖A", que foi desenvolvido em 2000 com uma fiabilidade, desempenho de movimento e desempenho de custos significativamente melhorados.

Durante este período, a expansão da automação numa vasta gama de aplicações impulsionou o desenvolvimento de várias séries de modelos, tais como a série ARC Mate de pequena e média dimensão para soldadura por arco, a série LR Mate de pequena dimensão que pode ser montada diretamente em máquinas-ferramentas para assistência a máquinas, a série M-710, a série M-410 e a série M-900 para manuseamento de materiais. Além disso, a FANUC expandiu a linha de produtos desenvolvendo os modelos para satisfazer os pedidos dos nossos clientes, incluindo a série M-2000, o maior robô de carga útil do mundo, e os robôs SCARA e Delta para montagem e recolha a alta velocidade. Em 2017, 40 anos após o envio do primeiro robô FANUC, o número acumulado de robôs industriais produzidos totalizou 500.000 unidades.

Nos últimos anos, para se manter à frente da crescente procura de automação, a FANUC adicionou à sua linha de produtos os robôs colaborativos das séries CR e CRX.