Apesar da atual contenção do investimento global, a FANUC espera um aumento significativo da procura de automação industrial a médio e longo prazo, incluindo na Europa. Na recente exposição EMO 2023, em Hannover, a empresa apresentou os seus mais recentes produtos e soluções, demonstrando como os fabricantes e utilizadores de máquinas-ferramenta podem abordar questões prementes, como o aumento dos custos energéticos, a digitalização e a escassez de competências.
Entre as inovações mais importantes, conta-se a nova geração de CNC, que, embora ainda em desenvolvimento, fez a sua estreia mundial na EMO. Equipado com uma moderna interface 𝑖HMI2, o novo FS500-𝑖A oferece um desempenho significativamente superior, suporte para qualquer cinemática da máquina e maior clareza para o operador. Os utilizadores podem também obter poupanças de energia de cerca de 10% graças ao novo sistema de acionamento 𝛼𝑖-D. De facto, a FANUC já implementou muitas destas vantagens nas versões melhoradas das suas actuais soluções CNC FS30𝑖/31𝑖/32𝑖-B Plus e FS0𝑖-F Plus standard.
Na área da digitalização, a FANUC oferece várias soluções de valor acrescentado, incluindo a tecnologia digital twin que ajuda no desenvolvimento de software de máquinas e na orientação do operador específica do fabricante. A tecnologia de gémeos digitais também pode servir para otimizar o desempenho, simplificar as operações e testar novos conceitos, todos mapeados virtualmente, mas de forma muito realista, para apoiar uma implementação rápida.
No que diz respeito à aquisição e análise de dados, a FANUC pode fornecer várias soluções IoT integradas, bem como o pacote básico do sistema FIELD da plataforma IoT da empresa. Além disso, a FANUC oferece interfaces para todas as principais plataformas de IoT, um pré-requisito importante no percurso da fábrica inteligente. Para demonstrar a fácil integração dos produtos da FANUC - CNC, robôs e ROBOMACHINES (juntamente com periféricos) - numa fábrica totalmente automatizada, a empresa apresentou uma célula de produção eficiente na EMO com dois centros de maquinação da série ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus e duas máquinas de eletroerosão a fio ROBOCUT 𝛼-C𝑖C.
Os destaques da gama de máquinas da FANUC apresentados na EMO incluíram o ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADV Plus Y500 com uma capacidade de troca automática de ferramentas de 28 estações e um curso do eixo Y mais longo de 500 mm. Também em exposição esteve a máquina de electroerosão por fio ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C, que completa a série como o maior modelo FANUC C𝑖C com maior precisão e facilidade de utilização. A máquina de moldagem por injeção ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B, um modelo totalmente elétrico que oferece um consumo de energia particularmente baixo, contou com o apoio de um robô da série LR Mate da FANUC para demonstrar um funcionamento totalmente automatizado.
Embora a automação de máquinas-ferramenta tenha sido um importante impulsionador de vendas para a FANUC nos últimos anos, os robôs também encontraram o seu lugar em fábricas, centros de logística e outros locais, realizando uma vasta gama de aplicações. Um número crescente inclui sistemas de visão que requerem uma elevada potência de computação. Na EMO, a FANUC apresentou a sua nova 𝑖PC Box, que é uma solução industrial fiável para aplicações robóticas avançadas.
A empresa, que tem mais de 200 modelos de robôs na sua gama e que anunciou recentemente a entrega do seu milionésimo robô, exibiu uma série de robôs numa variedade de aplicações interessantes. Entre os robots mais potentes do mundo, o M-2000 𝑖A/2300, que pode suportar cargas úteis até 2300 kg, e o M-1000 𝑖A, com uma carga útil de 1000 kg, chamaram a atenção. Ambos atraíram muita atenção com os seus movimentos altamente versáteis, tal como a extensa gama de robôs colaborativos (cobots) da FANUC.
A FANUC alargou recentemente as cargas úteis dos seus cobots para 30 kg no caso do CRX-25𝑖A e 50 kg no caso do CR-35𝑖B, tornando este último modelo no cobot mais potente do mercado. A procura de cobots tem aumentado drasticamente nos últimos anos, uma vez que se integram facilmente nas linhas de produção existentes, sem necessidade de barreiras de segurança ou de proteção, poupando assim espaço e proporcionando a capacidade de trabalhar "lado a lado" com os operários da fábrica.
"Queremos libertar os trabalhadores de tarefas repetitivas, aborrecidas e perigosas", afirmou Marco Ghirardello, presidente e diretor executivo da FANUC Europe, numa conferência de imprensa na EMO. "Tanto os trabalhadores como as empresas podem beneficiar com a reafectação dos seus funcionários a tarefas mais desafiantes, onde podem utilizar melhor as suas capacidades cognitivas." Para ajudar as empresas a melhorar as competências dos seus funcionários, a FANUC expandiu os seus centros de formação e academias em toda a Europa. A empresa também está a trabalhar com universidades e instituições de ensino para formar a próxima geração de especialistas em automação.
A procura de inovação, formação, produtos e serviços fiáveis por parte da Fanuc, juntamente com a sua vasta rede de vendas e serviços com mais de 20 escritórios na Europa e mais de 260 localizações em todo o mundo, parece estar a dar frutos. "Na Europa, assistimos atualmente a muitos clientes que procuram expandir-se para fora dos seus mercados nacionais e que nos escolhem como parceiro global", afirmou Ghirardello. Anunciou também que a FANUC continuaria a trabalhar em estreita colaboração com os clientes e a manter a sua estratégia de desenvolvimento de soluções inovadoras para a melhoria da indústria transformadora.