ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

ROBODRILL kompakt CNC Megmunkáló központok

Fedezze fel a rendkívül gyors, megbízható és sokoldalú FANUC CNC gépcsaládot a maráshoz, fúráshoz és menetvágáshoz.

Standard verzió: Gyors, megbízható és sokoldalú

A ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus standard változata gyorsaságáról és minőségéről híres. Ideális a standard alkalmazásokhoz, például a nagysebességű fúráshoz, dörzsárazáshoz és menetfúráshoz a szerszámgyártásban és az orvostechnikai iparban.

A ROBODRILL standard modellek legfontosabb jellemzői:

  • Merev tervezés és masszív öntött keresztasztal a stabilitás és tartósság érdekében
  • Egyszerű karbantartás a mechanikus és elektromos alkatrészekhez való könnyű hozzáféréssel
  • Egyértelmű beállítási lehetőségek a gyors és egyszerű működéshez
  • Új 𝑖HMI a legnagyobb felhasználóbarátság és a teljes körű karbantartástervezés érdekében
  • Egy külön karbantartási képernyő könnyen követhető utasításokkal a gyors helyreállításhoz
  • Integrált figyelmeztető rendszer a fokozott minőségbiztosítás érdekében
  • 7 MPa (70 bar) főórsón keresztüli hűtőközegnyomás a mély- és kis átmérőjű furatok fúrásához
  • Széleskörű tartozékválaszték a feladatok nagyfokú rugalmasságáért, beleértve a forgó- és billenőasztalokat

Speciális verzió: Korszerű nagysebességű megmunkálás

Az Advanced ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus modellek kategóriájukban a teljesítmény mércéjét jelentik, és a standard modellek összes nagyszerű funkcióját tartalmazzák - és még többet is. Az élvonalbeli függőleges marógépeket hosszú, teljesen automatizált gyártási sorozatokhoz tervezték, és a precizitás és ismételhetőség terén a legnagyobb teljesítményt nyújtják.

A ROBODRILL Advanced modellek további jellemzői:

  • 0,7 másodperces szerszámcsere a szupergyors ciklusidőkért, növelve a termelékenységet
  • 4 kg-os szerszámkezelő képesség a többlépéses szerszámokhoz, növelve a sokoldalúságot
  • 400 mm-es Z-tengely löket nagyobb alkatrészekhez, bővítve a megmunkálási lehetőségeket, így alkalmassá téve az 5-tengelyes megmunkálásra
  • Nagyobb asztalterhelhetőség (400 kg) az M és L modellek esetében

Inspirálódjon mások sikeréből

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel

Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

A Vedos precíz munkát végez a FANUC ROBODRILL-lel

Amikor a nagy pontosság, a hatékonyság és a költségek közötti megfelelő egyensúlyt kell megtalálni, a precíziós alkatrészeket gyártó Vedos a FANUC ROBODRILL marógépeire támaszkodik.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Success of FANUC Robot Cell Leads to New Revenue Stream

What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC robots enable 24/7 CNC machining at RADMOT

Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.