Skip to main content
EUROEDIL

Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel

Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Noha a régebbi FANUC gépek is jó teljesítményt nyújtottak, a növekvő kereslet arra késztette az EUROEDIL-t, hogy modernizációs programot indítson a szkopjei üzemében. E kezdeményezés támogatásához a vállalatnak új CNC megmunkálóközpontra és huzalos szikraforgácsoló gépre (EDM) volt szüksége a stancoló gyártósorán szükséges eredmények eléréséhez.

A megoldás
Az EUROEDIL meglévő FANUC gépeivel kapcsolatos tapasztalatai alapján, amelyek hosszú évek óta alacsony fenntartási költséggel üzemeltek, a vállalat úgy döntött, hogy új beruházásaival ismét a FANUC-hoz fordul, és egy ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B CNC függőleges megmunkálóközpontot és egy ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B huzalos EDM gépet választott.

Az eredmény
Az EUROEDIL az új FANUC gépek üzembe helyezésével növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy kielégítse az ügyfelek növekvő mennyiségi igényeit. Ezen túlmenően a vállalat stancolószerszámainak pontossága és precizitása is érezhetően javult.

EUROEDIL Holding

Az EUROEDIL Holding Macedonia a Rakip Ramadanoski vezérigazgató általi megalapítását követően 2004-ben kezdte meg működését. A vállalat 2015-ben egy új üzemet nyitott meg az ország fővárosában és legnagyobb városában, Szkopjéban. Itt, az EUROEDIL szerszámüzemében az építőipar számára gyártanak szerszámokat. A vállalat specialitásai közé tartozik az innovatív vágószerszámok gyártása lemezvágó, extrudáló és hajlító munkákhoz. A vállalat számos fontos akkreditációval rendelkezik, köztük az ISO 9001 minőségirányítási, az ISO 14001 környezetirányítási és az ISO 45001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szabványoknak is megfelel.

Tudjon meg többet az EUROEDIL-ről
Building of Euroedil. Success story FBG.

Stancoló szerszámok gyártása gyorsabban és nagyobb pontossággal a FANUC segítségével

Az ötlettől a végtermékig: az EUROEDIL sikere ezen a szellemen alapul. Az innováció és a folyamatos fejlesztés az üzleti növekedés központi eleme ennél a haladó gyártó cégnél.

Mindezt szem előtt tartva, plussz a növekvő rendelésállománnyal és az egyre rövidebb szállítási határidők követelményeivel szembesülve, az EUROEDIL úgy döntött, hogy itt az ideje további beruházásoknak a szerszámüzemben. Különösen a vállalat vágószerszám-gyártósora igényelt megújulást.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

„Közel 20 évvel ezelőtt, 2003-ban vásároltuk meg az első FANUC gépünket, egy 1981-ben gyártott, használt huzalos szikraforgácsológépet – magyarázta Toni Dimitrievski, az EUROEDIL Holding szerszámgyártó üzemének vezetője. Ez a berendezés mindvégig zavartalanul működött nálunk.”

Hamarosan más FANUC modellekkel kiegészülve, ezek a gépek hosszú éveken keresztül hatékony és eredményes termelést biztosítottak az EUROEDIL-nél. Az évek múlásával azonban a vállalat úgy gondolta, hogy célszerű új gépekbe beruházni, ami a növekvő megrendelésállománynak megfelelően a termelékenység javítását is elősegítené.

„A megnövekedett munkamennyiség és a vállalat tervezett bővítése egyértelműen indokolta az új szerszámgépekbe való beruházást” – erősítette meg Toni Dimitrievski. „A FANUC gépekkel szerzett kedvező tapasztalataink alapján új beruházás mellett döntöttünk: egy  FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B huzalos EDM-et és egy FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B vertikális megmunkáló központot vásároltunk.

EUROEDIL testimonial image for the website

Az új FANUC gépek telepítése és üzembe helyezése óta maximalizáltuk a teljesítményünket, nagyrészt a vágási sebesség növelésén keresztül. Ma már sokkal gyorsabban és nagyobb pontossággal tudunk vágószerszámokat gyártani.”

Ügyfélvélemény

Toni Dimitrievski

A szerszámgyártó üzem vezetője

Egy másik jelentős előny az EUROEDIL számára a FANUC gépek által biztosított alacsony üzemeltetési költség.

„Régebbi FANUC modelljeink költséghatékonynak bizonyultak, mivel igen robusztusak, és ritkán szorulnak javításra, így a karbantartási költségeik is alacsonyak” – fejtette ki Toni Dimitrievski. „Az új FANUC gépeinkkel kapcsolatban elmondhatom, hogy az üzembe helyezésük óta eltelt két évben egyáltalán nem merültek fel karbantartási költségek.”

Hozzátette, hogy a FANUC modellek kiemelkednek a szerszámgyártó üzem más gépei közül, mivel egyszerűbb a kezelésük és karbantartásuk, amit szükség esetén a FANUC helyi szerviz- és pótalkatrész-szolgáltatása támogat.

„Korszerűsítésünknek és két új FANUC gépünknek köszönhetően jelentősen javítottuk a vágószerszámok gyártási folyamatát” – foglalta össze Toni Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.