Skip to main content
Food and beverage industry

Potravinářský a nápojový průmysl

Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Automatizace FANUC pro potravinářský průmysl

Automatizační řešení společnosti FANUC umožňují potravinářskému průmyslu dosáhnout bezkonkurenční efektivity a přesnosti. Naše aplikace zahrnují depaletizaci, nabíjení linky, výrobu obalů, vychystávání, manipulaci, zpracování, balení a paletizaci, které zvyšují bezpečnost procesů výroby potravin.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depaletizace

Nabíjení na lince

Balení

Sbírání

Zpracování

Zpracování

Balení

Paletizace

Automatizace přední části linky

Optimalizujte svůj hodnotový řetězec již od samého začátku výrobního procesu pomocí automatizace přední linky FANUC. Ať už se jedná o depaletizaci, nakládání, nabíjení linky nebo dokonce tepelné tvarování balení pomocí vstřikovacího stroje, lze snadno automatizovat libovolný počet úloh, které vám pomohou zlepšit procesy výroby potravin a snížit náklady.

Depaletizace

Průmyslové roboty představují neuvěřitelně efektivní způsob manipulace se zbožím v různých fázích výrobního procesu.

Nabíjení na lince

Ať už zpracováváte cokoli, díky všestrannosti automatizačních řešení je dostat suroviny na výrobní linku jednodušší, než si myslíte.

Balení

FANUC ROBOSHOT je univerzální vstřikovací stroj CNC, který lze použít k výrobě balení přímo na místě.

Automatizace manipulace, zpracování a vychystávání

Výrobci potravin a nápojů musí držet krok se současnými trendy. Automatizace úkolů vychystávání, umísťování, manipulace, zpracování nebo třídění umožňuje nejen optimalizovat výrobní procesy, ale také pružně reagovat na nový vývoj a udržet si tak náskok před konkurencí. To lze dále posílit využitím inteligentní technologie vizuálního rozpoznávání a senzorových systémů.

Sbírání

Roboty a koboty společnosti FANUC jsou konstruovány s maximální opakovatelností pro přesnější, efektivnější a udržitelnější automatizační řešení vychystávání.

Zpracování

Bezpečně manipulujte se sekundárními nebo primárními potravinami pomocí specializovaných robotů pro potravinářské a čisté prostory, které jsou vybaveny potravinářským mazivem a speciálními nátěry.

Zpracování

Získejte větší flexibilitu při automatizaci potravinářských aplikací pomocí robotů a kobotů FANUC.

Automatizace na konci linky

Automatizace konce výrobní linky zvyšuje vaši flexibilitu a umožňuje vám rychle reagovat na trendy a výzvy spojené s inteligentním a bezpečným balením, skladováním a logistikou v dobré kvalitě. Balení, označování, balení a paletizace zahrnují namáhavou a opakující se ruční práci - něco, co lze snadno provést pomocí automatizovaných systémů pro dosažení optimalizovaných a nákladově efektivních výsledků.

Balení

Zvyšte efektivitu, přesnost a hygienu a zajistěte rychlejší, konzistentní a kontaminant-free balicí procesy pomocí systému FANUC.

Paletizace

FANUC nabízí nejucelenější řadu paletizačních robotů a kobotů v oboru, které jsou navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly vysoký výkon a nejrychlejší cykly na světě.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Roboty pro potravinářský a čistý provoz

Bezpečné, čisté, efektivní: Objevte všechny roboty FANUC Food & Clean

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Rozsah robotiky

Odborné znalosti a technologie společnosti FANUC pro každou výzvu

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Skupina Elsa

Elsa Group je se servisem FANUC na vrcholu potravinového řetězce

Specifikace a pořízení průmyslového robota je často prvním krokem společnosti na cestě k automatizované budoucnosti založené na vyšší produktivitě a opakovatelnosti. Pro dosažení kompletního úspěchu projektu, od uvedení do provozu a školení až po servis a údržbu stroje, je však nejdůležitější spolupracovat s dodavatelem robotů, který je schopen nabídnout nejvyšší úroveň zákaznické podpory.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizace v továrně na mouku

Klasickou aplikací průmyslových robotů je přebírání zátěže při zvedání těžkých břemen. Zavedení robotů do zvedacích úkolů však pracovníkům nejen fyzicky uleví, ale má také potenciál zvýšit propustnost, a to i tam, kde je omezený prostor. Příkladem je výrobce mouky Lindmühle, kde simulační software FANUC upozornil na optimální robota pro dostupný pracovní prostor.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

Společnost FANUC zmírňuje horko pro pekárenské provozy v prodejnách

Díky systému založenému na kobotech FANUC mohou pekárny v obchodech zvýšit svou produktivitu bezpečným a spolehlivým způsobem. Automatizovaný systém představuje efektivní způsob, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady při opakované manipulaci s výrobky.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojice robotů FANUC zvyšuje efektivitu balení ve společnosti Inoverde

V rychlém provozu na distribuci čerstvých potravin je klíčová efektivita automatizovaného balení, aby bylo možné držet krok s poptávkou.
Vedlejším přínosem tohoto přístupu je i menší fyzická zátěž pro zaměstnance, šetrnější manipulace s choulostivými produkty, jako je ovoce a zelenina, a rovnoměrnější a opakovatelný proces. Mezi nejnovější závody, které těží z těchto výhod, patří provoz společnosti Inoverde ve švýcarském Bätterkindenu, kde procesy plnění, balení a paletizace mrkve zefektivnilo nasazení tří průmyslových robotů FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Krájení dortů s ultrazvukovou přesností

Úzká místa ve výrobě jsou často způsobena časově náročnými ručními přesnými činnostmi. V takových případech může inovativní, ale jednoduchý automatizační krok znásobit objem výroby.

Naše řešení pro další odvětví

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces

Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.