Skip to main content
Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks flying.
Metal robot arm working in factory warehouse on production line with sparks
steel, assemble, conveyor, mechanical, high-tech, robots, metal, equipment, conveyer, hydraulics, workshop, engineer, technology, industry, welding, service, machine, automated, row, working, assembly, modern, futuristic, machinery, manufacture, engineering, manufacturing, electronics, auto, linefactory, robot, industrial, production, sparks, welder, robotic, arm, closeup, portrait, vertical, automation, plant, warehouse, precision
Arc welding application of a robot

Obloukové svařování

Automatizujte proces obloukového svařování pomocí průmyslových robotů, abyste zvýšili přesnost a konzistenci a zajistili vysoce kvalitní svařování. Zvyšte svou produktivitu nepřetržitým provozem bez únavy a zkraťte výrobní čas. Zvyšte bezpečnost minimalizací vystavení člověka nebezpečným výparům a extrémnímu teplu. Kromě toho dosáhněte nákladové efektivity snížením nákladů na pracovní sílu a nižšími nároky na přepracování.

Zlepšete své obloukové svařování pomocí FANCU řešení pro obloukové svařování

FANUC nabízí rozmanitou řadu obloukových svařovacích robotů, které jsou přizpůsobeny různým průmyslovým potřebám. Náš sortiment je široký a zajišťuje širokou škálu řešení pro unikátní účely.

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Zvedání těžkých břemen při konstrukci nákladních automobilů

Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria s.r.o.

CRX Kobot od společnosti FANUC zvyšuje flexibilitu výroby

Společnost Bonvicini Carpenteria dnes dosahuje ještě vyšší úrovně kvality a flexibility. Firma může podle aktuálního objemu výroby volně přecházet mezi různými automatizačními řešeními. Bonvicini Carpenteria zejména využívá výhody snadného a rychlého programování robotů díky funkcím, jako je „drag and drop“, a jednoduchému rozhraní na tabletu.

Image related to the success story Axizon. FANUC Germany.
Axzion

Bezpečně svařeno pomocí obloukového svařovacího robota FANUC

Roboty jsou ideální pro automatizaci svařování. Jejich vysoce kvalitní práce je ještě úžasnější, když se do hry zapojí velké komponenty svařování.

Naše řešení pro další aplikace

Close-up shot of machine cutting through metal
Machine cutting metal
Maching center is cutting drilling grinding metal sheet

Zvýšení efektivity, přesnosti a produktivity díky FANCU řešením pro různé aplikace

Nabízíme řešení, která zkvalitní vaše výrobní procesy, od vysoce přesných robotů až po inteligentní automatizaci.