Skip to main content
NTM

Zvedání těžkých břemen při konstrukci nákladních automobilů

Společnost NTM mohla zvýšit výrobní kapacitu svých vozidel pro svoz odpadu tím, že se rozhodla automatizovat noční směnu. Díky použití výkoného robota, který dokáže zvednout až dvě tuny, a svařovacího robotického řešení může nyní finský závod společnosti pracovat bez obsluhy i v noci nebo o víkendech.
Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Úkol

Umožnit společnosti NTM zvýšit výrobní kapacitu popelářských vozů a kompaktorů ve finském závodě, aniž by bylo nutné rozšiřovat závod nebo zasahovat do stávající výroby.

Řešení

Integrované robotické řešení zahrnuje robot FANUC M-2000𝑖A/2300, který zvedá a otáčí sekce kompaktoru, jež váží až dvě tuny, a robot FANUC ARC Mate, který tyto sekce v bezobslužné továrně v noci odborně svařuje.

Výsledek

NTM může uspokojit rostoucí poptávku po svých výrobcích bez nutnosti noční směny. Velkou část těžkých zvedacích prací nyní místo zaměstnanců bezpečně provádějí roboti.

NTM

Společnost NTM je významným hráčem v oblasti svozu odpadu. Společnost nabízí stovky konstrukčních specifikací, aby uspokojila rostoucí trend recyklace různých odpadů, a v poslední době zaznamenala meziroční nárůst prodeje o 10-15 %.

ZJISTĚTE VÍCE O NTM
Image related to the success story video featuring the Nordic customer NTM. 

NTM is one of Europe’s leading providers of refuse trucks and compactors. With its headquarters in Närpes in northern Finland, the company has over 400 employees and several subsidiaries across Europe.

A collaborative robot solution involves a FANUC M-2000iA/2300 lifting and rotating compacter sections, which weigh up to two tons, and a FANUC ARC Mate 100iD/8L expertly welding the sections in the unmanned factory at night.

Automatizace noční směny

Pro zvýšení výrobní kapacity společnost NTM oslovila finského servisního partnera společnosti FANUC, společnost MTC Flextek. V plánu bylo automatizovat velkou část těžkých zdvihů a část svařování. "Když jsme oznámili, že budeme pokračovat v automatizaci, zaměstnanci nebyli nadšeni, ale jakmile se dozvěděli, že roboti budou doplňkem jejich práce a budou pracovat na noční směně - takže nebudou muset - začali se k zavedení nových robotů stavět pozitivně," říká Simon Grönqvist ze společnosti NTM.

"Důvodů, proč jsme se rozhodli pro společnost FANUC, bylo několik," říká Grönqvist. "Zaprvé, MTC poskytlo nejlepší komplexní řešení pro naše potřeby. Za druhé, robot FANUC M-2000𝑖A/2300 je jediný robot, který zvládne těžká užitečná zatížení, která mohou vážit až dvě tuny. A zatřetí díky tomuto řešení můžeme snadno vytvářet nové svařovací programy pro FANUC ARC Mate, na kterých může pracovat přes noc. Řešení je také kompaktní, zaměřené na bezpečnost a zapadá do našeho stávajícího výrobního závodu. A konečně, protože již máme ve výrobním závodě robota FANUC, náš tým je obeznámen s jeho operačním systémem."

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant

Během dne se roboty připravují na noční směnu. To zahrnuje umístění těžkých nákladů kolem bezpečnostní jámy a nastavení operačního systému s požadavky na zvedání a svařování. „Během dne také experimentujeme a testujeme schopnosti robotů,“ pokračuje Grönqvist. "To se provádí v reálném čase pomocí ovládacího panelu. Software zaznamenává simulace, které můžeme spustit v noci, pokud se tak rozhodneme." Během noční směny bez obsluhy dokončí roboty přibližně deset celých úseků. Robot FANUC M-2000𝑖A/2300 zvedne sekci ze základní desky do kruhové bezpečné zóny a otočí se do správné polohy, aby mohl robot FANUC ARC Mate odborně svařit všechny kontury sekce. Když ráno přijde první směna, svary se zkontrolují ručně a sekce se přesunou do další fáze montáže. „Pokud se během noci vyskytne chyba, operační systém vygeneruje alarm, roboty se automaticky vypnou a my obdržíme upozornění,“ říká Grönqvist.

"Od instalace robotů však vše probíhá hladce a mnoho výstrah jsme neobdrželi." Roboty lze v případě potřeby nasadit do práce i o víkendech. "Spolupráce se společnostmi FANUC a MTC Flextek byla velmi úspěšná. Nyní hledáme další způsoby, jak může automatizace pomoci našim zaměstnancům a pomoci uspokojit rostoucí poptávku po našich výrobcích," uzavírá Grönqvist.

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.