Skip to main content
several plastic parts as an example for the plastic industry

Plastikářský průmysl

Objevte řešení FANUC pro efektivnější procesy výroby plastů a pryže.

Robotika a automatizace pro plastikářský průmysl

ROBOSHOT workpieces. Group picture of various parts. High resolution.

Odstranění materiálu

Malování a nátěry

Automatizace na konci linky

Vstřikování plastů

Drátové elektroerozivní obrábění

Vyzvedávání a umisťování

Montáž

Vyzvedávání a umisťování

Automatizace úloh vychystávání, umísťování a třídění optimalizuje výrobní procesy a zvyšuje flexibilitu, čímž pomáhá výrobcům plastů udržet si konkurenceschopnost. Inteligentní vizuální rozpoznávání a senzorové systémy FANUC pro sledování linky a úlohy vychystávání výrazně zlepšují manipulaci ve výrobě plastů.

Montáž

Široká nabídka robotů a kobotů společnosti FANUC poskytuje přesnou a spolehlivou automatizaci, která zvyšuje rychlost montáže, přesnost a celkovou efektivitu výroby.

Odstraňování materiálu

Roboty FANUC, vybavené pokročilými snímači síly, vynikají v aplikacích odstraňování plastových materiálů. Snímače síly zajišťují přesné odjehlování a leštění, které přináší vysoce kvalitní povrchovou úpravu a konzistentní výsledky, minimalizují manuální zásahy a snižují množství odpadu.

Malování a nátěry

Lakovací roboty FANUC jsou vhodné pro širokou škálu aplikací lakování, nanášení práškových/kapalinových nátěrů a plastů vyztužených skleněnými vlákny (FRP Chop/Gel). Nabízíme nejširší sortiment lakovacích robotů v oboru, které zvyšují výkonnost provozu a zajišťují bezpečnost pracovníků díky automatizaci úkolů, které by je mohly potenciálně vystavit působení škodlivých chemických látek.

Automatizace koncových linek

Automatizace procesů na konci linky, jako je etiketování, balení a paletizace, pomocí vysokorychlostních a přizpůsobivých robotů FANUC zvyšuje celkovou efektivitu a konzistenci v závěrečných fázích výroby plastů.

Vstřikování plastů

FANUC používá stejnou nejmodernější technologii CNC ve strojích ROBOSHOT, aby poskytl bezkonkurenční řešení elektrického vstřikování plastů. Výsledkem je obrovská všestrannost, maximální přesnost pohybu a extrémně krátké doby cyklů pro výrobu většího množství trvale vysoce kvalitních dílů.

Řezání drátů

S rozsáhlými možnostmi, které zajišťují dokonalý povrch a neuvěřitelnou přesnost dílů, se ROBOCUT vyznačuje jako dokonalé univerzální zařízení pro plastikářský průmysl. Drátové elektroerozivní obrábění FANUC vykazuje extrémně vysokou přesnost na nástrojích, jako jsou například formy. Neuvěřitelná úroveň opakovatelnosti stroje dále zaručuje, že bude trvale dosahováno stejně vysokých standardů.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstřikovací lisovna utváří svou budoucnost s FANUCem

Na trhu je k dispozici řada vstřikovacích strojů na plasty, ale většina moderních výrobců hledá základní soubor klíčových vlastností založených na flexibilitě, energetické účinnosti a výkonu. Vysoce výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s možností rychlé výměny nástrojů a plně elektrickým pohonem s nízkou spotřebou energie je proto osvědčenou volbou pro každého výrobce plastových výrobků, který se chce stát konkurenceschopnějším a získat podíl na trhu. Mezi ty, kteří mohou poskytnout svědectví, patří maďarská společnost Viskiplast.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Vkládání plastového vstřikování plastů do obalových zásobníků

Protože se výrobci všude na světě potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a Kunstoff-Packungen jako společnost zaměřená na dokonalost neustále hledá způsoby, jak zlepšit úroveň automatizace.

Naše řešení pro další odvětví

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces

Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.