Skip to main content
ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

Kompaktní CNC stroje ROBODRILL

Objevte ultrarychlou, spolehlivou a všestrannou řadu CNC strojů FANUC pro frézování, vrtání a závitování.

Standardní verze: Rychlý, spolehlivý a všestranný

Standardní verze ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus je známá svou rychlostí a kvalitou. Je ideální pro standardní aplikace, jako je vysokorychlostní vrtání, vyvrtávání a závitování v nástrojářském a zdravotnickém průmyslu.

Klíčové vlastnosti standardních modelů ROBODRILL:

  • Silná konstrukce a robustní litý křížový stůl pro stabilitu a odolnost
  • Snadná údržba se snadným přístupem k mechanickým a elektrickým součástem
  • Přehledné možnosti nastavení pro rychlou a jednoduchou obsluhu
  • Nový 𝑖HMI pro maximální uživatelskou přívětivost a kompletní plánování údržby
  • Speciální obrazovka pro údržbu se snadnými pokyny pro rychlou obnovu
  • Integrovaný systém včasného varování pro lepší zajištění kvality
  • 7 MPa (70 barů) středového průchozího tlaku chladicí kapaliny pro nepřetržité vrtání hlubokých a malých průměrů otvorů
  • Široká škála dostupných komponent pro vysokou flexibilitu úloh, včetně otočných a naklápěcích stolů

Rozšířená verze: Špičkové vysokorychlostní obrábění

Pokročilé modely ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus představují výkonnostní měřítko ve své třídě a obsahují všechny skvělé funkce standardních modelů - a ještě něco navíc. Tyto špičkové vertikální frézy jsou navrženy pro dlouhé, plně automatizované výrobní série a nabízejí nejvyšší výkon v oblasti přesnosti a opakovatelnosti.

Další funkce pokročilých modelů ROBODRILL:

  • 0,7sekundová výměna nástroje pro superrychlé časy cyklů, což zvyšuje produktivitu
  • 4 kg manipulační kapacita pro vícestupňové nástroje, což zvyšuje všestrannost
  • 400 mm zdvihu osy Z pro větší díly rozšiřující možnosti obrábění, díky čemuž je vhodný pro pětiosé obrábění
  • Větší užitečné zatížení stolu (400 kg) u modelů M a L

Inspirujte se úspěchem ostatních

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL se těší rychlejšímu řezání a vyšší propustnosti se stroji FANUC

Díky novým strojům FANUC v areálu společnosti EUROEDIL se zvýšila rychlost řezání a propustnost, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos dosahuje přesnosti s FANUC ROBODRILLem

Pokud jde o nalezení správné rovnováhy mezi vysokou přesností, efektivitou a náklady, spoléhá výrobce přesných součástí Vedos na frézovací centra ROBODRILL společnosti FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Úspěch robotických buněk FANUC vede k novému zdroji příjmů

Co většina zakázkových obráběcích firem zvažuje, když chce dosáhnout vyšší úrovně efektivity, produktivity a spolehlivosti? Odpověď je samozřejmě automatizace. Právě z tohoto důvodu německá společnost WU Mechanische Werkstätte GmbH vybudovala automatizační buňku – s průmyslovým robotem FANUC – pro zakládání a vykládání jednoho ze svých vlastních obráběcích strojů. O dva roky později se návštěvníkovi koncept natolik zalíbil, že požádal WU, aby mu postavili stejnou buňku. To znamenalo začátek nového zdroje příjmů založeného na návrhu a výrobě automatizačních buněk s výkonnými průmyslovými roboty FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňují nepřetržité CNC obrábění ve společnosti RADMOT

Automatizované obráběcí buňky CNC zahrnující různé obráběcí stroje a roboty vyžadují promyšlený design a integraci. Proč si tedy tento proces nezjednodušit a neobrátit se na nejvýznamnějšího světového výrobce CNC obráběcích strojů a robotů: FANUC. Přesně to byla strategie společnosti RADMOT, významného polského poskytovatele služeb v oblasti obrábění, když chtěla zavést novou CNC frézovací buňku zahrnující tři obráběcí centra a dva roboty, která by mohla pracovat bez obsluhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - bez jakýchkoli kolizí mezi roboty.