Skip to main content
EUROEDIL

EUROEDIL se těší rychlejšímu řezání a vyšší propustnosti se stroji FANUC

Díky novým strojům FANUC v areálu společnosti EUROEDIL se zvýšila rychlost řezání a propustnost, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.
Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT α-C400iB wire-cut electric discharge machine and a FANUC ROBODRILL α-D14LiB vertical machining centre at Euroedil. With the new FANUC machines, EUROEDIL has increased its cutting rate and throughput. Moreover, the accuracy and precision of the company’s die-cutting tools have improved noticeably.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Ačkoli s řadou starších strojů FANUC dosahovala dobrých výkonů, rostoucí poptávka zákazníků přiměla společnost EUROEDIL zahájit program modernizace svého závodu ve Skopje. Na podporu této iniciativy společnost potřebovala nové CNC obráběcí centrum a drátové elektroerozivní obrábění (EDM), aby dosáhla požadovaných přírůstků na své výrobní lince pro vysekávání.

FANCU řešení
Na základě zkušeností společnosti EUROEDIL se stávajícími stroji FANUC, které po mnoho let vykazovaly nízké náklady na vlastnictví, se společnost rozhodla pro nové investice znovu oslovit společnost FANUC a rozhodla se pro ROBODRILL [fanuc_tokens:alfa]-D14L𝑖B CNC vertikální obráběcí centrum a drátové elektroerozivní obrábění ROBOCUT [fanuc_tokens:alfa]-C400𝑖B.

Výsledek
S novými stroji FANUC v provozu společnost EUROEDIL zvýšila řeznou rychlost a propustnost, aby uspokojila rostoucí poptávku zákazníků. Kromě toho se znatelně zvýšila přesnost a preciznost výsekových nástrojů společnosti.

EUROEDIL Holding

Společnost EUROEDIL Holding Macedonia zahájila činnost v roce 2004 poté, co ji založil generální ředitel Rakip Ramadanoski. V roce 2015 společnost otevřela nový závod v hlavním a největším městě země, ve Skopje. Zde se v dílně EUROEDIL vyrábí nářadí pro stavebnictví. Mezi její specializace patří progresivní vysekávací nástroje pro lisování plechů a také nástroje pro vytlačování a ohraňování. Společnost je držitelem řady důležitých akreditací, včetně norem ISO 9001 pro řízení kvality, ISO 14001 pro řízení ochrany životního prostředí a ISO 45001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zjistěte více o společnosti EUROEDIL
Building of Euroedil. Success story FBG.

Rychlejší a přesnější výroba vysekávacích nástrojů pomocí systému FANUC

Od nápadu k hotovému výrobku: to je princip, na kterém EUROEDIL staví svůj úspěch. Inovace a neustálé zlepšování jsou pro tuto progresivní výrobní společnost klíčové pro obchodní růst.

S těmito myšlenkami - a tváří v tvář rostoucímu počtu objednávek a stále kratším požadavkům zákazníků na dodávky - se společnost EUROEDIL rozhodla, že je čas na další investice do své nástrojárny. Zejména výrobní linka společnosti pro progresivní lisovací nástroje potřebovala obnovu, aby se zvýšila úroveň výroby.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at  EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.

„Téměř před 20 lety, v roce 2003, jsme zakoupili náš první stroj FANUC, použitý drátový elektroerozivní obráběcí stroj vyrobený v roce 1981,“ vysvětluje Toni Dimitrievski, vedoucí nástrojárny společnosti EUROEDIL Holding. „Po celou dobu svého působení na pracovišti zajišťoval bezproblémový provoz.“

Záhy byly tyto stroje posíleny zavedením dalších modelů FANUC a zajistily společnosti EUROEDIL mnoho let efektivní a výkonné výroby. S přibývajícími léty však společnost považovala za rozumné investovat do nových strojů, což by zároveň znamenalo tolik potřebné zvýšení produktivity v souladu s rozšiřujícím se objemem zakázek.

"S nedávným nárůstem objemu práce a plánovaným rozšířením naší společnosti vyvstala jasná potřeba investovat do nových obráběcích strojů," potvrzuje pan Dimitrievski. "Na základě našich pozitivních zkušeností se stroji FANUC jsme se rozhodli pro novou investici: drátové elektroerozivní obrábění FANUC ROBOCUT 𝛼-C400𝑖B a vertikální obráběcí centrum FANUC ROBODRILL 𝛼-D14L𝑖B."

.

EUROEDIL testimonial image for the website

Od instalace a uvedení do provozu jsme maximalizovali propustnost nových strojů FANUC, a to především zvýšením řezné rychlosti. Dnes můžeme vyrábět výsekové nástroje mnohem rychleji a s mnohem vyšší přesností.

Citace z referencí

Toni Dimitrievski

Vedoucí dílny na nářadí

Dalším významným přínosem pro společnost EUROEDIL jsou proslulé nízké náklady na vlastnictví, které poskytují všechny stroje FANUC.

"Naše starší modely FANUC se ukázaly jako nákladově efektivní, protože jsou poměrně robustní a zřídkakdy vyžadují opravy, takže náklady na údržbu jsou nízké," vysvětluje pan Dimitrievski. "U našich nových strojů FANUC mohu říci, že jsme za dva roky od instalace nevynaložili žádné náklady na údržbu."

Dodává, že modely FANUC se odlišují od ostatních strojů v nástrojárně tím, že nabízejí snadnější obsluhu a údržbu podpořenou lokální reakcí společnosti FANUC na servis a náhradní díly, pokud jsou potřeba.

"Díky modernizaci a instalaci našich dvou nových strojů FANUC jsme výrazně zlepšili náš výrobní proces výsekových nástrojů," uzavírá pan Dimitrievski.

EUROEDIL Success Story, image.
Image related to the the success story EUROEDIL. FANUC Bulgaria

Za technologiemi: Objevte související produkty

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.