Skip to main content
brand new cars for the automotive industry

Komplexní obrábění pro automobilový průmysl

Přesnost a efektivita ve výrobě automobilů!

CNC a kovoobráběcí technologie světové třídy pro dokonalý automobilový průmysl

FANUC vám nabízí špičkové CNC stroje a stroje určené k výrobě automobilových komponentů a továrních nástrojů. Ať už se jedná o vrtání, frézování, závitování, vyvrtávání, komplexní obrábění nebo řezání drátů, stroj FANUC má řešení, které zlepší dobu cyklu a zvýší propustnost. Extrémně spolehlivé a navržené pro maximální přesnost, výrobky FANUC lze také přizpůsobit k provádění široké škály úloh.

Výrobní linka pro automobilový průmysl s komplexním obráběním

Komplexní obrábění

Vysoce kvalitní dokončení povrchu

Náročné soustružení

Řezání laserem, plazmou a vodním paprskem

Frézování

Vysokorychlostní vrtání a závitování

5osé obrábění

Řezání drátů EDM

Obráběcí stroje IIoT 4.0

Komplexní obrábění

S CNC stroji FANUC můžete dosáhnout vysokého výrobního výkonu a nejvyšších standardů kvality při rychlém a přesném pětiosém frézování, soustružení, broušení nebo řezání složitých dílů, jako jsou vačkové hřídele, klikové hřídele nebo ozubená kola, lopatky turbín motorů nebo pouzdra všech druhů, od spotřební až po leteckou elektroniku - nebo sofistikované díly, jako jsou čočky a brýle.

Vysoce kvalitní povrchová úprava

U dílů, jako jsou kola, je nezbytné najít kompromis mezi rychlým zpracováním a kvalitní povrchovou úpravou. Kompletní řada řídicích jednotek CNC společnosti FANUC, navržená speciálně pro vysokorychlostní obrábění (HSC) a pětiosé obrábění, od řady 0𝑖-F Plus až po řadu 30/31/32𝑖B a 𝑖B Plus, tyto poptávky splňuje. Pomocí řízení AI Contour Control vytváří složité tvary, vynikající povrchové úpravy a ostré hrany i na velmi malých poloměrech.

Tvrdé soustružení

Pro výrobu vstřikovacích trysek nebo ozubených kol je rychlá ultrarychlá technologie tvrdého soustružení s použitím pohonů a řídicích systémů FANUC ekonomickou alternativou k broušení na kruhu a dosahuje přesnosti v řádu mikronů.

Řezání laserem, plazmou a vodním paprskem

Vyspělé Řídicí jednotky CNC FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) jsou špičkou v aplikacích řezání laserem, plazmou a vodním paprskem a nabízejí bezkonkurenční přesnost a účinnost. Ve spojení s robotizací povyšuje společnost FANUC tyto řezací procesy na vyšší úroveň a zajišťuje vynikající kvalitu a rychlost v nejnáročnějších výrobních prostředích.

Frézování

FANUC vylepšuje frézování v automobilovém průmyslu pomocí centra ROBODRILL a robotizace stroje pro dosažení nejvyšší efektivity. Naše Řídicí jednotka CNC zajišťuje snadnou obsluhu a vynikající výsledky v širokém spektru aplikací.

Vysokorychlostní vrtání a závitování

Stroj ROBODRILL společnosti FANUC nabízí pro tyto kritické aplikace bezkonkurenční přesnost a efektivitu. Díky svým pokročilým schopnostem je ideální volbou pro dosažení špičkových výsledků v nejrychlejších možných časech, čímž nastavuje standard v oboru v oblasti rychlosti a spolehlivosti.

5osé obrábění

Stroj ROBODRILL od společnosti FANUC vyniká v pětiosém obrábění a nabízí simultánní řízení a pokročilé funkce, jako jsou funkce look-ahead, interpolace a inteligentní vyhlazování, pro přesnou a rychlou výrobu složitých forem, elektrod a 3D dílů. Systémy FANUC CNC vylepšují 5osé obrábění o bezkonkurenční přesnost, efektivní zpracování a spolehlivé řízení, čímž zefektivňují výrobu složitých dílů.

Řezání drátů EDM

FANUC ROBOCUT poskytuje neuvěřitelnou přesnost a vynikající povrchovou úpravu. Vyniká na poptávce po náročných obrobcích, jako jsou formy, a řeže sofistikované tvary s velmi úzkými tolerancemi, které jsou nezbytné pro vysoce kvalitní automobilové komponenty.

Obráběcí stroje IIoT 4.0

Stroje CNC a stroje společnosti FANUC jsou připraveny na IIoT 4.0 a jsou jimi již mnoho let. Společnost FANUC nabízí rozhraní CNC, které dokáže poskytovat informace o stavu stroje CNC, servopohonu a vřetena, nástrojích používaných v procesu a další informace, a to vše prostřednictvím jednoduchého rozhraní. Informace o stavu stroje lze zpřístupnit nejen na našich současných řadách CNC, ale také na našich starších modelech CNC. K zachycení těchto informací tedy nepotřebujete nejnovější model řízení FANUC ani nemusíte stroj modernizovat pomocí aktuálního CNC FANUC.

Success Story AKE pictures and media
AKE

Společnost AKE využila roboty FANUC k úspěšnému řízení společnosti Nexteer

Společnost Nexteer Automotive využívá devět vysoce výkonných průmyslových robotů od společnosti FANUC k automatizaci výroby komponentů převodky řízení potřebných pro BMW. Díky instalaci, kterou provedla společnost AKE Robotics, specialista na automatizaci procesů, dosahuje závod nové úrovně produktivity a spolehlivosti procesů.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.
Giuliani

FANUC CNC a roboty jsou klíčem k úspěchu

Správné řízení strojů a automatizace robotů mohou výrazně zvýšit efektivitu a připojení pro Průmysl 4.0, jak může potvrdit společnost Giuliani, specialista na přenosové stroje pro zpracování zámků a klíčů. Společnost spolupracuje se společností FANUC již více než 20 let.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Víceúčelové CNC FANUC posouvá vertikální soustružení na novou úroveň

Vyvinout nové pojetí starého procesu, jako je soustružení, vyžaduje nadlidskou kreativitu a inovace. Převedení těchto nových vizí a konceptů strojů do reality navíc vyžaduje mimořádně vyspělou řídicí technologii. S touto myšlenkou výrobce obráběcích strojů FFG Werke přesně věděl, kam se obrátit pro CNC systém s potřebnými schopnostmi a výkonem, který by doplnil jeho převratné nové vertikální soustružnické centrum: FANUC.

Naše řešení pro další odvětví

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatizační řešení pro jakýkoli výrobní proces

Odvětví pro automatizaci - Společnost FANUC slouží v jakémkoli odvětví a pomáhá řešit vaše výzvy v oblasti automatizace.