Skip to main content
Giuliani

FANUC CNC a roboty jsou klíčem k úspěchu

Správné řízení strojů a automatizace robotů mohou výrazně zvýšit efektivitu a připojení pro Průmysl 4.0, jak může potvrdit společnost Giuliani, specialista na přenosové stroje pro zpracování zámků a klíčů. Společnost spolupracuje se společností FANUC již více než 20 let.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Klíčové poznatky od zadání k řešení

Úkol

Giuliani vyrábí vysoce produktivní přenosové stroje pro trh se zámky a klíči. Cílem je spojit vysoké objemy s maximální rychlostí a spolehlivostí spolu s jednoduchým přístupem a možností propojení s firemním softwarem v kontextu Průmyslu 4.0.

Řešení

Vybavený CNC strojem FANUC 31𝑖-B a antropomorfním robotem M-10 může MCL - vícestaniční in-line transferový stroj - dosáhnout výroby až 700 klíčů za hodinu. Skládá se z 18 stanic a umožňuje kompletní výrobu klíčů, od hrubého řezu až po hotový výrobek, bez jakéhokoli dohledu obsluhy.

Výsledek

Díky spolupráci s technologií FANUC a dostupnosti rychlého a rozsáhlého celosvětového servisu je společnost Giuliani již více než 60 let světovým měřítkem pro výrobu automatizovaných strojů na zpracování klíčů.

Giuliani

Společnost Giuliani byla založena v roce 1957, kdy její zakladatel Tonino Giuliani zahájil průkopnickou činnost v oblasti vývoje strojů na zpracování zámků a klíčů. V roce 1999 se společnost Giuliani stala součástí skupiny Bucci Industries, která se zabývala automatizací a průmyslovou robotikou a novým odvětvím pokročilých kompozitních materiálů. Dnes skupina zaměstnává více než 1 000 lidí ve 14 závodech, 4 v Itálii a 10 v zahraničí.

ZJISTĚTE VÍCE O GIULIANIM
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Výroba až 700 klíčů za hodinu

Giuliani z italské Faenzy vyrábí stroje na zpracování klíčů se samostatným procesem nebo vícestanicovým in-line procesem (kompletní zpracování od hrubého řezu až po hotový výrobek). Zvláště zajímavý je nový stroj MCL - vysoce produktivní vícestaniční in-line přenosový stroj pro kompletní výrobu klíčů.

Model MCL totiž dokáže v jedné lince kombinovat postupy pro: mincování luku, laserové značení, frézování profilu, zpětné zaoblení a drážkování čepele, protahování zátek, zkosení špičky, zářezové bitování, zátkové bitování, vlnové bitování, odjehlování, kódové značení, kartáčování, 100% kontrolu kvality a kroužkování.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Stroj je vybaven CNC FANUC 31𝑖-B, který umožňuje řízení až 72 os, a skládá se z 18 stanic. Lze dosáhnout výroby až 700 klíčů za hodinu a zvonění až 6 klíčů.

Všechny stroje vyráběné společností Giuliani jsou navrženy pro propojení s podnikovým softwarem v souladu s nejnovějšími požadavky Průmyslu 4.0. "Systém přijímá objednávky přímo ze sítě zákaznické společnosti a převádí je do zpracovatelského programu určeného pro každý jednotlivý kód v procesu a směruje je v celém jeho výrobním procesu," uvedl Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

Automatizace stroje je posílena přítomností robota FANUC M-10, který podává vstup do linky. "Jednou ze silných stránek in-line přenosů je přepínání produktu a zařízení bez přítomnosti obsluhy," vysvětlil Malavolti.

"To vše je umožněno vícenásobným podáváním hrubě řezaného výrobku automatickou a robotickou výměnou zařízení: naše svěráky se totiž automaticky přizpůsobují profilu výrobku díky systému CNC začleněnému do těchto přenosů."

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

I u rotačních převodovek určených pro velkosériovou výrobu se zkrácenými časy cyklů hraje automatizace klíčovou roli při optimalizaci efektivity výroby. Například kompaktní transferový stroj TDRILL je podporován robotem SCARA FANUC SR, který pracuje v úseku na konci linky.

Giuliani a FANUC spolupracují již 20 let. "To nám umožnilo zůstat neustále v čele technologického trhu," zdůraznil Cusumano.

Obě společnosti sdílejí také globální vizi, pokud jde o služby zákazníkům, protože obě se mohou spolehnout na celosvětový servis, který je připraven rychle reagovat na jakýkoli požadavek na podporu.

 

 

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani

"Stroje Giuliani se prodávají po celém světě. Pouze společnost FANUC dokázala spojit zkušenosti, technologie, mezinárodní podporu a vysokou spolehlivost."

Citace z referencí

Dario Cusumano

Výkonný ředitel společnosti Giuliani

Inspirujte se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.