Skip to main content
Phentagon Lab

Vysoko presné a flexibilné obrábanie pre výrobu zubných zariadení

Spoločnosť Phentagon Lab Srl, taliansky špecialista na zubnú implantológiu, rozšírila svoje možnosti obrábania pomocou CNC obrábacích technológií Fanuc RoboDrill. Táto investícia umožňuje spoločnosti dosiahnuť rýchlejšiu výrobu, väčšiu flexibilitu a trvalo vysokú kvalitu pri výrobe komplexných dentálnych riešení z náročných materiálov.
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Ako malá, ale ambiciózna spoločnosť sa Phentagon Lab snažila zvýšiť svoje schopnosti v oblasti obrábania v súlade s rastúcim dopytom zo strany zubného sektora. Kľúčovým cieľom bolo posilnenie konkurencieschopnosti, zlepšenie schopnosti reagovať na požiadavky zákazníkov a zabezpečenie trvalo vysokej presnosti.

Riešenie

Spoločnosť Phentagon Lab si vybrala obrábacie centrum Fanuc RoboDrill 𝛼-D21L𝑖B5 Plus CNC. ROBODRILL, vybavený otočným stolom a sondou na stroji, poskytuje spoločnosti vysoko presné viacosové obrábanie spolu so zdokonaleným riadením procesu. Predovšetkým ponúka optimálnu prispôsobivosť v širokom spektre obrábacích úloh.

Výsledok

Fanuc RoboDrill 𝛼-D21L𝑖B5 Plus optimalizoval výrobu dentálnych pomôcok v spoločnosti Phentagon Lab, čím zabezpečil rýchlejšie časy cyklov, väčšiu flexibilitu a trvalo vysoké štandardy kvality pri obrábaní zložitých geometrií z moderných materiálov. Na druhej strane tento krok posilnil konkurencieschopnosť spoločnosti a jej schopnosť reagovať na dopyty trhu.

 

Phentagon Lab Srl

Phentagon Lab Srl je výrobca špičkových technológií so sídlom v Rieti v strednom Taliansku. Spoločnosť sa špecializuje na profesionálne implantáty a protézy pre zubných lekárov a zubných technikov. Spoločnosť Phentagon Lab, ktorú založil Riccardo Loreti, čerpá z viac ako 30 rokov skúseností v oblasti presnej mikromechaniky. Neustále investície do moderného strojového vybavenia a monitorovania procesov zabezpečujú plný súlad s normami ISO 9001 a ISO 13485, čo zaručuje konzistentnú kvalitu a sledovateľnosť výroby.

ZISTITE VIAC O spoločnosti Phentagon Lab
Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Konkurencieschopnejšie a citlivejšie obrábanie zubných zariadení

Pre spoločnosť Phentagon Lab je presnosť základom jej výrobnej filozofie. Spoločnosť pôsobí v náročnej oblasti zubných implantátov a protéz, preto musí spĺňať náročné požiadavky na kvalitu a zároveň si zachovať dostatočnú flexibilitu, aby mohla vyhovieť zákazníckym požiadavkám.

"Špecializujeme sa na dizajn a výrobu zdravotníckych pomôcok pre stomatológiu, ktoré sa vyznačujú veľmi prísnymi toleranciami," vysvetľuje Riccardo Loreti, zakladateľ a jediný riaditeľ spoločnosti Phentagon Lab. "Preto je výber technológie obrábania absolútne rozhodujúci."

Na podporu ďalšej fázy rastu spoločnosť investovala do obrábacieho centra Fanuc RoboDrill 𝛼-D21L𝑖B5 Plus CNC. K rozhodnutiu viedla potreba spojiť vysokorýchlostné obrábanie so spoľahlivosťou a dlhodobou škálovateľnosťou.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Phentagon Lab case study picture for quote element on the website

"Zariadenie Fanuc RoboDrill D21 Plus sme identifikovali ako vynikajúcu platformu na podporu výroby týchto zariadení, ktorá by našim zákazníkom poskytla veľkú spokojnosť. Bol som presvedčený, že poskytne flexibilitu, rýchle časy vykonávania a budúcu škálovateľnosť, ktorú požadujeme."

Citácia z recenzií

Riccardo Loreti

Zakladateľ a riaditeľ

Zariadenie ROBODRILL s otočným stolom a sondami na stroji umožňuje spoločnosti Phentagon Lab obrábať zložité dentálne komponenty, ako sú tyče, mostíky a korunky z moderných materiálov, medzi ktoré patrí titán a kobalt-chróm.

"Zvolená konfigurácia nám umožňuje splniť všetky komplexné požiadavky na obrábanie spojené s týmito výrobkami," uvádza. "Poskytuje nám presnosť a kontrolu procesu potrebnú pre vysoko špecializované aplikácie."

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Kľúčovou výhodou investície je možnosť internalizovať výrobu nástrojov. Pomocou zariadenia ROBODRILL je spoločnosť Phentagon Lab schopná navrhovať a vyrábať nástroje potrebné pre svoje vlastné procesy, čím sa ďalej zvyšuje efektívnosť a skracujú sa dodacie lehoty.

"Vďaka tejto zostave môžeme všetky nástroje potrebné pre naše zubné protézy obrábať priamo na zariadení Fanuc RoboDrill," vysvetľuje Loreti. "Predstavuje to výrazné zvýšenie autonómie a rýchlosti reakcie."

Prínosy sú hmatateľné a merateľné. Spoločnosť Phentagon Lab hlási zlepšenie efektívnosti, konzistentnú kvalitu výrobkov a zvýšenú spokojnosť svojich zákazníkov.

"Tieto výsledky posilňujú našu konkurencieschopnosť a zlepšujú našu schopnosť v krátkom čase splniť dopyt trhu," dodáva.

Phentagon Lab case study video - English
The Italian specialist in dental implantology has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.

Spolupráca so spoločnosťou FANUC poskytuje aj robustnú platformu pre budúci vývoj.

"Naše partnerstvo so spoločnosťou FANUC predstavuje dôležitý zdroj technologickej podpory a pevný základ pre neustály rast," uzatvára Loreti.

Inšpirujte sa

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos dosahuje presnosť so zariadením FANUC Robodrill

Pri hľadaní správnej rovnováhy medzi vysokou presnosťou, efektívnosťou a nákladmi sa výrobca presných komponentov Vedos spolieha na frézovacie centrá ROBODRILL od spoločnosti FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC Robodrill and a FANUC robot at the German company Grip GmbH.
Grip GmbH Handhabungstechnik

Dobrý úchop pri obrábaní: ROBODRILL poskytuje šesťnásobné zvýšenie kapacity

S rastúcim celosvetovým dopytom po robotoch potrebovala spoločnosť Grip GmbH väčšiu kapacitu obrábacieho centra na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov. Vybrala si pokročilé obrábacie centrá FANUC RoboDrill 𝛼-D21M𝑖B5ADV, ktoré sú známe svojou rýchlosťou, presnosťou, spoľahlivosťou a flexibilitou, a to aj pri výrobe jednotlivých sérií komponentov. Tieto stroje s robotom FANUC a inovatívnym systémom manipulácie s nástrojmi a obrobkami umožňujú bezobslužnú výrobu malých sérií a jednotlivých dielov. Toto riešenie zvýšilo kapacitu obrábania spoločnosti Grip GmbH takmer šesťnásobne.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.