brand new cars for the automotive industry

Robótica e Automação para a Indústria Automóvel

Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.

Automatização de processos automóveis com robôs

A Fanuc oferece uma grande variedade de soluções de fabrico automóvel para processos normalizados normalmente encontrados na indústria automóvel. Estas soluções vão desde robôs dedicados equipados com sistemas avançados de visão e controlo de movimentos a soluções dedicadas para montagem, soldadura, processamento, maquinação, inspeção ou pintura. Muitas vezes, estas soluções são ideais para a realização de tarefas repetitivas que exigem elevados níveis de produtividade e que podem representar um risco para a saúde humana. Em todos os casos, a FANUC tem uma solução para melhorar o seu tempo de ciclo e aumentar o rendimento.

3D simulation of an Automotive Line. Low resolution.

Soldadura eficiente

Soldadura por pontos Swift

Manipulação, carregamento e descarregamento precisos

Montagem versátil

Pintura de precisão

Dispensa eficiente

Remoção de material / Maquinação / Acabamento

Deteção de peças

Soldadura eficiente

A Fanuc fornece produtos e interfaces personalizados para automatizar a soldadura por resistência, MIG/MAG, MIG por impulsos, TIG e plasma. A oferta de melhor qualidade e tempos de ciclo e pontos e soldaduras consistentes é uma opção particularmente atractiva para as empresas que pretendem automatizar para reduzir custos.

Soldadura por pontos Swift

Os cabos de processo totalmente integrados garantem a proteção dos cabos de processo e evitam interferências com o equipamento do sistema. OFANUC Learning Vibration Control permite que o seu robô aprenda automaticamente um movimento suave de alta velocidade que acelera as aplicações de soldadura por pontos e furação em até 15%.

Manuseamento, carregamento e descarregamento precisos

Precisa de mover algumas peças automóveis? Desde a peça mais pequena até à carroçaria completa de um automóvel, a FANUC oferece uma extensa linha de robôs de processamento de peças com capacidade para manusear até 2300 kg. Estes robôs estão preparados para iRVision e sensores de força, e são capazes de realizar transferências a alta velocidade num sistema bem otimizado.

Montagem versátil

A Fanuc oferece uma variedade de robôs de montagem altamente fiáveis que são hábeis, repetíveis, compactos e rápidos. Desde robôs articulados de 5 a 6 eixos, robôs Delta de 3 a 6 eixos, até aos nossos robôs SCARA e robôs colaborativos, temos os robôs de montagem e as funcionalidades inteligentes necessárias para manter os seus objectivos de produção no caminho certo.

Pintura de precisão

Os robôs de pintura da Fanuc são adequados para uma grande variedade de aplicações de pintura e revestimento automóvel, oferecendo um acesso fácil, áreas de trabalho optimizadas e um rendimento maximizado. Com alguns modelos concebidos para funcionar em ambientes perigosos e uma vasta gama de alcances e capacidades de manipulação, quaisquer que sejam os seus requisitos de pintura ou distribuição, pode ter a certeza de que existe um modelo para satisfazer as suas necessidades.

Distribuição eficiente

Aplique adesivos com maior precisão, exatidão e eficiência com os robôs dispensadores da FANUC. A utilização de robôs dispensadores para aplicações de selagem proporciona uma variedade de vantagens, incluindo consistência melhorada, velocidades e produtividade mais elevadas e maior tempo de atividade do sistema.

Remoção de material / Maquinação / Acabamento

Os sistemas de visão da Fanuc oferecem uma vantagem competitiva, fornecendo garantia de qualidade através da deteção precisa de defeitos, facilitando a automação contínua através da identificação fiável de peças num transportador ou num contentor e optimizando a eficiência da produção, permitindo processos adaptativos baseados em dados visuais em tempo real.

Deteção de peças

Os sistemas de visão da Fanuc oferecem uma vantagem competitiva, fornecendo garantia de qualidade através da deteção precisa de defeitos, facilitando a automação contínua através da identificação fiável de peças num transportador ou num contentor e optimizando a eficiência da produção, permitindo processos adaptativos baseados em dados visuais em tempo real.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Os robôs da FANUC automatizam um processo preciso para sector automóvel

As aplicações automóveis estão entre as tarefas de automação mais exigentes de toda a indústria. É certo que as velocidades rápidas dos eixos e a elevada produtividade são métricas fundamentais, mas neste projeto em particular, a precisão e a repetibilidade também estavam no topo da lista de prioridades. Com tantas exigências, foram os robôs industriais da FANUC que estiveram à altura do desafio.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Automatização da maquinação de grandes rolamentos em forma de anel com robôs

Foi criada uma célula robótica para maquinar rolamentos de grandes dimensões em forma de anel. Um robô FANUC R-2000𝑖C/210L, com uma capacidade de 210 kg e um sensor de visão 3D, carrega e descarrega anéis num torno CNC vertical. A Mikron Plus utilizou o CNC Servo Learning Oscillation da FANUC para partir limalhas longas em pedaços mais pequenos. Esta solução aumentou a produtividade, reduziu os custos e assegurou uma elevada precisão e qualidade, minimizando a dependência de mão de obra.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevação de cargas pesadas para a construção de camiões

A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.

As nossas soluções para outros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico

Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.