Mikron Plus

Automatização da maquinação de grandes rolamentos em forma de anel com robôs

Foi criada uma célula robótica para maquinar rolamentos de grandes dimensões em forma de anel. Um robô FANUC R-2000𝑖C/210L, com uma capacidade de 210 kg e um sensor de visão 3D, carrega e descarrega anéis num torno CNC vertical. A Mikron Plus utilizou o CNC Servo Learning Oscillation da FANUC para partir limalhas longas em pedaços mais pequenos. Esta solução aumentou a produtividade, reduziu os custos e assegurou uma elevada precisão e qualidade, minimizando a dependência de mão de obra.
Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Esta tarefa de automatização exigia uma célula robotizada para a maquinação de rolamentos em forma de anel com dimensões maiores. Os anéis inacabados são trazidos numa palete para a célula e o robot carrega-os para um torno CNC vertical. Quando a operação de maquinagem está concluída, o braço do robô descarrega a peça e substitui-a por outra inacabada.

Solução

O integrador de sistemas Mikron Plus forneceu uma solução ao seu cliente, construindo uma célula utilizando um robô FANUC R-2000𝑖C/210L com uma capacidade de carga de 210 quilogramas. A Mikron utilizou o sensor de visão 3D da FANUC para permitir que o robot reconhecesse e recolhesse os anéis de matéria-prima. Um desafio com limalhas longas geradas durante o processo de maquinação foi ultrapassado com a função CNC Servo Learning Oscillation da FANUC. A função proporciona vibração durante a maquinação, o que quebra as limalhas em pedaços mais pequenos sem sacrificar a precisão.

Resultado

O cliente aumentou a produtividade e reduziu os custos de produção. A célula robótica funciona de forma altamente autónoma, reduzindo a dependência da mão de obra. A exatidão e a qualidade são garantidas.

Mikron Plus

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Mikron Plus, um integrador de sistemas com mais de 20 anos de experiência, está sediado em Ljubljana, na Eslovénia, e é especializado em máquinas CNC e na automatização de processos de produção. Os seus engenheiros experientes preparam soluções de automatização chave-na-mão. Partindo de um conceito inicial, a Mikron projecta o sistema e implementa-o até à solução final aprovada pelo cliente, incluindo a instalação, o arranque e a formação.

Como a escassez de mão de obra especializada continua em todo o mundo, os fabricantes estão à procura de formas de automatizar os seus processos. A Mikron Plus oferece soluções completas de maquinação CNC e utiliza apenas robôs FANUC.

SABER MAIS SOBRE A MIKRON

Robótica FANUC e integração CNC para uma produção optimizada

Franc Zajec, Diretor Executivo da Mikron Plus, descreve a relação da sua empresa com a FANUC.

"Somos um integrador de sistemas para a FANUC Adria, com quem temos vindo a cooperar desde o início. Para projectos de robotização, utilizamos exclusivamente robôs FANUC, que provaram ser robustos, precisos e altamente fiáveis. Também utilizamos os sensores de visão 2D e 3D da FANUC e as nossas máquinas CNC estão, na sua maioria, equipadas com controlos FANUC."

Tomaž Peterlin, Gestor de Vendas, descreve o sistema que a Mikron criou para o seu cliente.

"O cliente contactou-nos com um pedido para preparar uma célula robótica para a maquinação de anéis para rolamentos de maiores dimensões. Preparámos uma solução no centro da qual está o robô R-2000𝑖C/210L da FANUC com uma capacidade de carga de 210 kg. Foi concebido de forma a que o operador traga as matérias-primas carregadas na palete para a célula. Utilizando o sensor de visão 3D da FANUC, o robô reconhece-as e apanha-as com pinças duplas e posiciona-as em dois tornos verticais CNC e num centro de maquinação. A célula está equipada com um sistema de medição que permite um controlo a 100% e garante que todas as peças maquinadas cumprem os requisitos."

Mikron Plus testimonial. Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Durante o processo de teste da solução, foi encontrado um problema. Peterlin relata a história.

"Enquanto estávamos a preparar a tecnologia, deparámo-nos com um desafio com fichas longas. Resolvemos este desafio utilizando a função Servo Learning Oscillation da FANUC, que provou ser muito eficaz."

A função Servo Learning Oscillation é uma funcionalidade fornecida pelo CNC da FANUC para resolver o problema das peças de metal maiores e mais compridas que se desprendem de uma peça de trabalho durante o processo de maquinagem. Estas aparas de grandes dimensões podem causar paragens da máquina e afetar a qualidade do produto acabado. A função de oscilação quebra as aparas em pequenos pedaços, evitando essas dificuldades e facilitando a eliminação de resíduos, sem sacrificar a qualidade do produto acabado.

O Sr. Peterlin expressou a sua satisfação com os resultados.

"Com a nossa solução da célula robótica, o cliente aumentou a produtividade e reduziu os custos de produção. É garantida uma elevada autonomia das operações e todos os componentes estão ligados como um todo, em conformidade com a Indústria 4.0. E com os componentes FANUC incorporados, a qualidade e a fiabilidade são garantidas."

 

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Get Behind the Technology: Descubra produtos relacionados

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.