Elevação de cargas pesadas para a construção de camiões
A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.
Robô que manipula cargas úteis de até duas toneladas.
Solução robusta e versátil
Funciona perfeitamente num sistema automatizado com vários robôs.
Insights
Empresa
História
Produtos
Insights
Principais conclusões: da tarefa ao resultado
Tarefa
Permitir à NTM aumentar a capacidade de produção de camiões do lixo e compactadores na sua fábrica finlandesa, sem necessidade de expandir a fábrica ou interferir com a produção existente.
Solução
Uma solução de robô integrada envolve um FANUC M-2000𝑖A/2300 que levanta e roda secções de compactadores, que pesam até duas toneladas, e um robô FANUC ARC Mate que solda habilmente as secções na fábrica não tripulada durante a noite.
Resultado
A NTM pode satisfazer a crescente procura dos seus produtos sem necessidade de um turno noturno. Grande parte do trabalho pesado é agora efectuado em segurança pelos robots em vez dos empregados.
Empresa
NTM
A NTM é um importante interveniente no sector da recolha de resíduos. A empresa oferece centenas de especificações de construção para responder à tendência crescente de reciclagem de diversos resíduos e tem registado um aumento anual de vendas de 10-15% nos últimos tempos.
Para aumentar a capacidade de produção, a NTM recorreu ao parceiro de serviços finlandês da FANUC, a MTC Flextek. O plano era automatizar grande parte do trabalho pesado e algumas das soldaduras. "Quando anunciámos que íamos avançar com a automação, os funcionários não ficaram entusiasmados, mas assim que souberam que os robôs seriam um complemento às suas funções e que trabalhariam no turno da noite - para que não tivessem de o fazer - tornaram-se positivos em relação à introdução de novos robôs", afirma Simon Grönqvist da NTM.
"Foram vários os motivos que nos levaram a optar pela FANUC", afirma Grönqvist. "Em primeiro lugar, a MTC forneceu a melhor solução holística para as nossas necessidades. Em segundo lugar, o FANUC M-2000𝑖A/2300 é o único robô capaz de lidar com cargas pesadas, que podem pesar até duas toneladas. E, em terceiro lugar, com esta solução, podemos criar facilmente novos programas de soldadura para o FANUC ARC Mate trabalhar durante a noite. A solução também é compacta, centrada na segurança, e adapta-se à nossa fábrica existente. E, por fim, como já temos um robô FANUC na fábrica, a nossa equipa está familiarizada com o sistema operativo."
Durante o dia, os robots são preparados para o turno da noite. Isto envolve a colocação de cargas pesadas à volta do poço de segurança e a configuração do sistema operativo com os requisitos de elevação e soldadura. "Também experimentamos e testamos as capacidades dos robôs durante o dia", continua Grönqvist. "Isto é feito em tempo real com um painel de controlo. O software regista as simulações, que podemos executar à noite, se assim o desejarmos." Durante um turno noturno sem supervisão, os robôs completam cerca de dez secções completas. O FANUC M-2000𝑖A/2300 eleva uma secção da sua placa de base para uma zona de segurança rodeada e roda para a posição correta para que o FANUC ARC Mate possa soldar habilmente todos os contornos da secção. Quando o primeiro turno chega de manhã, as soldaduras são verificadas manualmente e as secções passam para a fase seguinte da montagem. "Se houver um erro durante a noite, é gerado um alarme pelo sistema operativo, os robôs desligam-se automaticamente e nós recebemos um alerta", diz Grönqvist.
"No entanto, desde que os robots foram instalados, tudo tem corrido bem e não temos recebido muitos alertas." Os robôs também podem ser colocados a trabalhar aos fins-de-semana, caso seja necessário. "A colaboração com a FANUC e a MTC Flextek tem sido um grande sucesso. Estamos agora a analisar outras formas de a automação ajudar a nossa equipa e a satisfazer a crescente procura dos nossos produtos", conclui Grönqvist.
Produtos
Get Behind the Technology: Descubra produtos relacionados
O M-2000𝑖A/2300 é o derradeiro robô pesado da gama, com uma capacidade de carga de até 2,3 toneladas. É excelente na manipulação de cargas pesadas, especialmente as que requerem um punho forte, le...
O ARC Mate 100𝑖D/8L é um robô de soldadura por arco desenhado a pensar em ambientes de soldadura compactos. O seu design sofisticado e curvo proporciona um funcionamento perfeito, enquanto a sua p...
Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Automatize o seu processo de soldadura por arco com robôs industriais para aumentar a precisão e a consistência, garantindo soldaduras de alta qualidade. Aumente a sua produtividade, operando continuamente sem fadiga e reduzindo o tempo de produção. Melhore a segurança, minimizando a exposição humana a fumos perigosos e ao calor extremo. Além disso, obtenha eficiência de custos reduzindo os custos de mão de obra e exigindo menos retrabalho.