Skip to main content
Fastlog

Fastlog AG používa roboty FANUC na priemyselné leštenie.

Ručné leštenie je jemná a fyzicky náročná úloha. V spoločnosti Fastlog tento systém často viedol k absenciám zo zdravotných dôvodov, a preto sa firma rozhodla proces automatizovať, aby znížila zaťaženie zamestnancov.
Fastlog case study video - English
Polishing with M-10 robots equipped with Force Sensor and palletising with M-20iA/10L robots with iRVision

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Fyzicky náročné a monotónne úlohy, ako je odstraňovanie starých lepiacich štítkov, leštenie a balenie, mali byť zverené priemyselným robotom. Zatiaľ čo roboty na leštenie museli spĺňať požiadavky spoločnosti na efektivitu, paletizačný robot musel byť schopný baliť rôzne balíky s nepravidelnými rozmermi.

Riešenie

Spoločnosť Fastlog používa robot FANUC M-20iA/10L vybavený systémom RVision a vákuovými prísavkami na paletizáciu a robot FANUC M-10iA vybavený snímačom sily na vykonávanie leštiacich úloh.

Výsledok

Paletizácia vo Fastlogu je teraz plne automatizovaná a PALETTI, ako zamestnanci nazývajú model M-20, sa ukázal ako vítaný prírastok do tímu. Model M-10 teraz nepretržite vykonáva namáhavý proces leštenia v samostatnej bunke. Vďaka snímaču sily FANUC sa dosahuje konzistentne vysoká kvalita.

Fastlog

Fastlog AG je spoločnosť, ktorá bola obnovená v roku 2009 s viac ako 100-ročnou tradíciou bývalej skupiny PTT a v súčasnosti zamestnáva 140 ľudí v oblasti servisu a logistiky náhradných dielov pre svojich obchodných zákazníkov. Cieľom tohto špecializovaného podniku je predĺžiť životný cyklus použitých základných elektronických zariadení, ako sú modemy alebo set-top boxy z odvetvia IT/telekomunikácií, a znovu ich sprístupniť na trhu, kompletne otestované a skontrolované.

ZISTITE VIAC O SLUŽBE FASTLOG
Fastlog AG is a company that was re-established in 2009 with over 100 years of tradition from the former PTT Group and currently employs 140 people in service and logistics of spare parts for its business customers. The aim of this niche business is to extend the life cycle of used basic electronic devices such as modems or set-top boxes from the IT/telecommunications sector and make them available to the market again, fully tested and inspected.

Automatizácia odbremeňuje zamestnancov

Moderné spoločnosti si nemôžu dovoliť kompromisy v rýchlosti a kvalite, preto je automatizácia zložitých alebo jednotlivých procesov nevyhnutná. Roboty vynikajú v náročných úlohách a ponúkajú zamestnancom rozhodujúcu pomoc. V spoločnosti Fastlog AG v Gwatte vo Švajčiarsku pomáhajú roboty FANUC pri zvyšovaní životnosti elektronických zariadení, ako sú modemy, tým, že preberajú úlohy, ako je leštenie a paletizácia renovovaných výrobkov. Posledným krokom je renovácia krytov, ktoré sa musia jemne preleštiť, aby sa zabránilo vzniku nedokonalostí. Ručná oprava každého zariadenia a odstraňovanie starých lepiacich štítkov sú fyzicky náročné a monotónne úlohy.

Image related to Fastlog success story. 
Testimonial image

Na tieto úlohy sme sa rozhodli nasadiť robot od spoločnosti FANUC, aby sme na jednej strane odbremenili zamestnancov a na druhej strane splnili požiadavky na efektívnosť.

Citácia z recenzií

Marcel Hadorn

Prevádzkový manažér v spoločnosti Fastlog

V spolupráci s integrátorom Derap AG vypracovala spoločnosť Fastlog podrobnú špecifikáciu požiadaviek. Spočiatku sa zameral na paletizačný robot M-20𝑖A/10L, ktorý rýchlo splnil požadovaný výkon manipulácie s 12 zariadeniami za minútu. Prvoradou výzvou bolo optimálne umiestnenie rôzne tvarovaných, do zmršťovacích fólií zabalených balení zariadení na palety s použitím excentrických sacích zariadení na zabezpečenie stabilnej prepravy. Riešenie poskytol systém 𝑖RVision spoločnosti FANUC.

FANUC Robot M-20iA palletizing electronic devices at Fastlog AG.

V porovnaní s paletizáciou bolo zavedenie systému leštenia jednoduchšie. Marcel Hadorn, prevádzkový manažér spoločnosti Fastlog, poznamenáva: "Vďaka systému leštenia sme splnili naše ciele v stanovenom termíne a dosiahli sme ešte väčšiu úsporu personálu ako pri paletizácii."

Fastlog si vybudoval významné interné odborné znalosti, ktoré mu umožnili samostatne naprogramovať nový paletizáciový systém. Táto schopnosť je kľúčová pre prispôsobenie programu a spoločnosť Hadorn sa teší na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťami Derap a FANUC.

Medzičasom si leštiaci robot M-10𝑖A vyžadoval nepretržité pôsobenie sily na automatizované leštenie, aby sa zabezpečila stála kvalita. To sa podarilo dosiahnuť pomocou snímača momentu sily od spoločnosti FANUC, ktorý komunikuje priamo s riadiacou jednotkou robota M-10𝑖A na udržiavanie konzistentnej sily pri leštení, čo vedie k jednotnej kvalite a výraznej úspore času pri programovaní.

FANUC Robot M-10iA polishing electronic devices at Fastlog AG. Consistent quality is achieved by continuous application of force made possible the use of FANUC’s force sensor.

Celý proces leštenia plastových puzdier obsahujúcich citlivú elektroniku je chúlostivý, rovnako ako rýchle balenie hotových zariadení na palety. "Naši zamestnanci sú vďační, že tieto úlohy dnes môžu prevziať roboty," tvrdí Hadorn a zdôrazňuje výhody asistencie robotika pri zvyšovaní efektivity a znižovaní fyzickej záťaže pracovníkov.

Inšpirujte sa

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.
Metalac Inko

Výrobca umývadiel a vaní využíva výhody automatizácie FANUC

Mnohé úlohy v priemysle sú prispôsobené na automatizáciu. Medzi ne patrí aj brúsenie a leštenie, najmä keď náročné materiály spôsobujú, že tieto procesy sú pre ľudskú obsluhu pomalé a namáhavé.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Keramický závod ohromený schopnosťami robotov FANUC

Keď továreň nainštaluje svojho prvého robota FANUC, má také výhody, že čoskoro nasledujú ďalšie roboty. Medzi tými, ktorí to potvrdzujú, je aj popredný výrobca keramiky Apulum. Po inštalácii prvého robota FANUC v roku 2014 sa odvtedy do procesu dokončovania v spoločnosti zapojilo niekoľko ďalších robotov. Spoločnosť Apulum sa teraz snaží posilniť svoje baliace operácie pomocou robotov FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.