Skip to main content
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robô FANUC elimina a ineficiência na lavagem de caixotes

Os robôs são produtivos, fiáveis, consistentes, eficientes e económicos numa série de aplicações industriais. Carregar e descarregar caixas de e para paletes como parte de um processo de lavagem industrial é um exemplo disso. No entanto, o que acontece quando a posição inicial das caixas é aleatória? Nesses casos, a FANUC está a descobrir que os seus robôs com visão 3D estão a tornar-se cada vez mais populares.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A empresa suíça Heinz Hänggi Stanztechnik, especialista em estampagem de precisão há quase 80 anos, queria automatizar a carga e descarga do seu processo de lavagem de caixas. O objetivo era tornar o processo completamente autónomo, dispensando a necessidade de trabalho manual, mesmo em turnos noturnos. Entre os principais desafios estava a posição inicial aleatória dos caixotes.

Solução

A tecnologia FANUC forneceu a solução perfeita: um robô industrial M-710𝑖C/70 combinado com um sistema de visão 3D FANUC 3DV/600, capaz de reconhecer a posição dos caixotes e paletes de forma independente.

Resultado

O sistema de visão 3DV/600 da FANUC está a ajudar o robô a realizar até 8 toneladas de elevação por turno. O robô de seis eixos assenta numa calha de deslocação linear, fornecendo um sétimo eixo para que possa lidar com 10 paletes lado a lado ao mesmo tempo.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, a cerca de 25 km a norte de Berna, na Suíça. Aqui, a Hänggi produz peças estampadas de alta qualidade a partir de vários materiais com espessuras até 6 mm. A empresa fornece às indústrias automóvel, médica e relojoeira serviços como a estampagem progressiva, a micro-estampagem, o corte de precisão e a conformação: tudo, desde protótipos a montagens completas. A Hänggi possui acreditações de acordo com importantes normas da indústria que incluem a ISO 9001 e a IATF 16949.

Saiba mais sobre a Heinz Hänggi Stanztechnik
Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

A FANUC deixa a sua marca na lavagem autónoma de caixas

Quando a Heinz Hänggi Stanztechnik quis automatizar o seu processo de lavagem de caixas, anteriormente manual, este respeitado especialista em estampagem, líder na indústria, contactou o seu parceiro local de construção de máquinas, a TwinAutomation.

Michael Studer, fundador e diretor-geral da TwinAutomation, forneceu apoio de vendas e de gestão ao longo do projeto: "O principal desafio foi o facto de as caixas serem colocadas manualmente nas paletes pelos operadores após o processo de prensagem, pelo que tivemos de detetar a sua posição com o robô utilizando um sistema de visão. O sistema de visão é essencial para que o robot possa despaletizar as caixas de forma eficiente e sem colisões."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

A Fanuc ofereceu a solução ideal: o seu robô industrial M-710𝑖C/70 em combinação com o sensor de visão 3D 3DV/600 da empresa, que se liga diretamente ao robô. Na Hänggi, o 3DV/600 reconhece a posição de caixas e paletes de forma independente, ajudando o robô a realizar até 8 toneladas de elevação sem problemas por turno.

Marc Schmid, responsável pela estampagem de precisão e acabamento na Hänggi, diz: "Temos também uma calha de deslocação linear para o M-710𝑖C/70, fornecendo assim um sétimo eixo para que o robô possa abordar 10 paletes lado a lado simultaneamente."

Oferecendo a melhor carga útil e inércia da sua categoria, o potente M-710𝑖C/70 de seis eixos é adequado para várias aplicações e combina uma carga útil de 70 kg com velocidades de eixo extremamente elevadas. Parte do conjunto FANUC 𝑖RVision, o sensor de visão 3D 3DV/600 integra-se totalmente nos robôs FANUC, eliminando qualquer cablagem, interfaces complexas ou dispositivos externos.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system

Após a implementação do robô FANUC e do sistema de visão 3D, conseguimos operar a nossa linha de lavagem de caixas de forma autónoma durante um turno inteiro de oito horas.

Testemunhos citação

Marc Schmid

Marc Schmid, responsável pela estampagem de precisão e acabamento na Hänggi

"Tomámos a decisão fácil de estabelecer uma parceria com a FANUC há muitos anos", afirma Studer. "A FANUC fornece todos os tipos de robôs de que necessitamos, bem como os periféricos correspondentes, como sistemas de visão. Para nós, a utilização de tudo a partir de uma única fonte proporciona uma melhor compatibilidade."

Ele acrescenta: "Apreciamos muito a cooperação com a FANUC porque, se tivermos um desafio ou um problema num novo projeto, eles ajudam-nos muito rapidamente. A nossa experiência tem sido a mesma no que respeita ao apoio pós-venda."

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.