Skip to main content
FFG Werke

O CNC da FANUC com múltiplas capacidades leva o torneamento vertical a novos patamares

O desenvolvimento de uma nova abordagem a um processo antigo como o torneamento requer níveis sobre-humanos de criatividade e inovação. Além disso, a conversão dessas novas visões e conceitos de máquinas em realidade necessita de uma tecnologia de controlo extremamente avançada. Com este pensamento em mente, o construtor de máquinas-ferramenta FFG Werke sabia exatamente onde se dirigir para obter um sistema CNC com a capacidade e o desempenho necessários para complementar o seu novo e inovador centro de torneamento vertical: FANUC.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

De acordo com o fabricante de máquinas-ferramenta FFG Werke GmbH: "Nos dias de hoje, uma máquina de tornear padrão não faz virar cabeças". Por isso, a empresa começou a conceber uma nova abordagem aos centros de torneamento vertical sob a sua marca Hessapp. Combinando torneamento e automação numa única plataforma, as máquinas da série DVT da Hessapp também podem executar tarefas que incluem fresagem, perfuração, corte de roscas e retificação. Para supervisionar um conjunto tão complexo de operações, a escolha do parceiro CNC da empresa revelou-se fundamental para o sucesso do projeto.

Solução

AFFG Werke GmbH optou pelo seu parceiro CNC de longa data, com mais de 20 anos: A FANUC. O CNC FANUC Série 31𝑖B Plus - e a sua adequação a máquinas com requisitos de maquinação multieixos, percursos múltiplos, alta velocidade e alta precisão - foi o CNC escolhido para os centros de torneamento verticais da série Hessapp DVT da empresa. A complementar o CNC está a unidade de visualização de alto desempenho FANUC PANEL 𝑖H Pro. A FFG Werke também selecionou dois dispositivos adicionais: o painel do operador da máquina de segurança FANUC e a unidade MDI (introdução manual de dados).

Resultado

A FFG Werke pode configurar modularmente cada centro de torneamento vertical de fuso pick-up Hessapp DVT de acordo com os requisitos do cliente. Uma máquina de elevado desempenho como esta requer um CNC de elevado desempenho. A empresa sabe que as soluções CNC da FANUC podem lidar com módulos adicionais, como diferentes fusos de motor, uma unidade de perfuração e fresagem, um dispositivo de medição integrado e várias soluções de automação. Os utilizadores da série DVT da Hessapp com controlos FANUC têm agora todas as opções necessárias para uma maquinação completa.

Sobre a FFG Werke GmbH

A FFG Werke GmbH emprega cerca de 110 pessoas nas suas instalações de Taunusstein, perto de Wiesbaden, na Alemanha. A fábrica produz centros de torneamento vertical CNC sob a marca Hessapp. A FFG Werke faz parte da FFG Europe & Americas, que por sua vez faz parte do Fair Friend Group (FFG) de Taiwan, ativo a nível mundial. Com origens que remontam a 1798, o grupo reúne 15 fabricantes de centros de torneamento, centros de maquinação, fresadoras, máquinas de transferência rotativa, rectificadoras e máquinas de corte de engrenagens.

Saiba mais sobre a FFG Werke
Image FFG Werke building - case study

A tecnologia CNC da FANUC ajuda a nova máquina de tornear a virar cabeças

O Hessapp DVT 200 é um centro de torneamento vertical com um fuso pick-up integrado e tecnologia de transferência inovadora.

"É muito especial", confirma Uwe Göbel, Gerente de Vendas de Tecnologia - Torneamento, na FFG Werke GmbH. "Esta máquina de dois fusos torna possível produzir um componente na sua totalidade a partir de ambos os lados."

Em vez de dois tornos verticais autónomos interligados que compreendem uma estação de automação e torneamento, apenas um Hessapp DVT é necessário para produzir peças de trabalho com precisão de nível superior a partir de dois lados. A máquina transfere uma peça para o próximo mandril em seu estado de fixação sem qualquer perda de posição, tornando-a ideal para setores de precisão que incluem automotivo, veículos comerciais, veículos ferroviários, energia eólica e muitos outros.

"Combinámos efetivamente duas máquinas numa só, o que também significa consumir menos espaço nas instalações do cliente", afirma Göbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Dirk Jaenecke, que é responsável pelos controlos no departamento de I&D da FFG Werke, acrescenta: "Nos dias de hoje, uma máquina de torneamento padrão não faz virar cabeças. As máquinas modernas têm de ser capazes de realizar muitas tarefas e os modelos verticais não são exceção. Trabalhando com sucesso com a FANUC há mais de 20 anos, estamos extremamente impressionados com os seus produtos. Para a série DVT da Hessapp, optámos pelo CNC Série 31𝑖B Plus CNC de alto desempenho da FANUC, que não se limita apenas a operações de torneamento, mas também pode controlar operações de perfuração, fresagem, corte de roscas e retificação."

Para além do FS 31𝑖B Plus, a série de máquinas DVT inclui a unidade de visualização FANUC PANEL 𝑖H Pro, um PC de painel industrial que proporciona uma poderosa plataforma para desenvolvimentos personalizados. O painel de segurança do operador da máquina e a unidade MDI (entrada manual de dados) da FANUC completam a solução de controlo para a FFG Werke. Os painéis do operador da máquina podem efetuar operações gerais da máquina, tais como mover eixos manualmente no modo "JOG", alternar entre modos de funcionamento, iniciar e parar programas e ajustar a velocidade de avanço. A unidade MDI é um dispositivo semelhante a um teclado que permite a introdução manual de dados no CNC.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke

Estamos incrivelmente satisfeitos com a tecnologia FANUC e com o sistema de controlo específico para esta máquina. Tem um design simples, é flexível e escalável e oferece todas as opções necessárias para uma maquinação completa.

Testemunhos citação

Dirk Jaenecke

Controlos de I&D na FFG Werke

A adoção de soluções CNC da FANUC ajudou a FFG Werke a realizar um novo centro de torneamento vertical para uma nova era de expectativas de maquinação. "A cooperação e a gestão deste projeto por parte da FANUC significam que dominámos as tarefas necessárias para finalizar o projeto em conjunto", afirma Jaenecke.

Göbel tem a observação final: "A FANUC ajuda-nos sempre a satisfazer os requisitos dos clientes, em rápida evolução, relativamente à funcionalidade das máquinas."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.