Skip to main content
AKE

AKE implementa robôs da FANUC para impulsionar o sucesso na Nexteer

A Nexteer Automotive está a tirar partido de nove robôs industriais de elevado desempenho da FANUC para automatizar o fabrico de componentes de caixas de direção necessários para a BMW. Instalados pelo especialista em automação de processos AKE Robotics, a fábrica está a registar novos níveis de produtividade e fiabilidade do processo.
FPL success story featuring AKE Robotics, which offers robotics solutions for automotive companies. Here you can see which FANUC robots are used at the car parts supplier Nexteer Automotive.
Duration 3:20

USAGE RIGHTS??

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A AKE Robotics, especialista em automação de processos, necessitava de uma série de robôs industriais para ajudar o seu cliente, a Nexteer Automotive Poland, a automatizar a recolha, colocação e manuseamento de componentes da caixa de direção para a Série 3 da BMW de carros de tamanho médio. A velocidade, a precisão e a fiabilidade eram os principais requisitos dos robôs para a fábrica da Nexteer, especializada em sistemas avançados de direção e transmissão.

Solução

AKE Robotics instalou nove robôs FANUC: seis robôs industriais de braço curto da série M-10, finos, rápidos e precisos; e três mini-robôs LR Mate 200𝑖D compactos, de elevado rendimento e polivalentes. Os robôs foram instalados na Nexteer Automotive Polónia como parte de um pacote chave-na-mão com integração total do sistema.

Resultado

Com os robôs de elevada capacidade da FANUC e a experiência em integração de sistemas fornecida pela AKE Robotics, a Nexteer Automotive conseguiu automatizar as suas operações de fabrico de componentes de caixas de direção. O sistema ultra-eficiente e produtivo atinge um tempo de ciclo curto de apenas 16 segundos e um takt time muito estável e equilibrado, o que é imperativo em aplicações de grande volume da indústria automóvel.

AKE

A AKE Robotics é uma empresa especializada em automação de processos com cerca de 100 empregados, dos quais cerca de 80% são licenciados com um perfil técnico de universidades polacas. A empresa, que tem o seu próprio departamento de I&D, tem uma vasta experiência na implementação de robôs industriais. Desde a sua criação em 2010, a AKE Robotics concluiu centenas de projectos de automação em muitos sectores industriais.

SABER MAIS SOBRE A AKE
Success Story AKE pictures and media

Mudança para a velocidade máxima

A Nexteer Automotive é uma empresa de tecnologia de controlo de movimento intuitivo que ajuda a acelerar a mobilidade em direção a um futuro seguro, ecológico e excitante. A empresa tem 27 fábricas em todo o mundo, incluindo a Nexteer Automotive Polónia. Servindo clientes globais da indústria automóvel de primeira linha, a Nexteer tem de selecionar fornecedores de tecnologia capazes de refletir o espírito de alta produtividade e qualidade da indústria. Por este motivo, a empresa utiliza produtos FANUC e os serviços de integração de sistemas da AKE Robotics.

"Complementamos os nossos serviços de automação com construção mecânica e eléctrica, software e simulações informáticas, de modo a fornecer aos nossos clientes do sector automóvel e de fabrico uma solução chave-na-mão pronta a utilizar", explica Jacek Wylężek, Diretor do Departamento de Construção Eléctrica da AKE Robotics.

Success Story AKE pictures and media

"Complementamos os nossos serviços de automação com construção mecânica e eléctrica, software e simulações informáticas, a fim de fornecer aos nossos clientes do sector automóvel e da indústria transformadora uma solução chave-na-mão pronta a utilizar", explica Jacek Wylężek, Diretor do Departamento de Construção Eléctrica da AKE Robotics.

Numa era que está a mudar para a digitalização da produção e as dificuldades contínuas de recrutamento de funcionários qualificados, um número crescente de fabricantes, particularmente os do setor automóvel, estão à procura de soluções baseadas na robotização.

"Atualmente, evitar robôs na produção industrial parece ser impossível", afirma Piotr Dembiński, Gestor de Comunicações, na Nexteer Automotive Poland. "Com o surgimento da Indústria 4.0, onde a otimização de processos é fundamental, os robôs estão entre as soluções mais importantes. Além disso, são a resposta perfeita para os problemas atuais que observamos na Polónia, como a falta de trabalhadores qualificados, especialmente na indústria automóvel."

Estes problemas evaporam-se com a introdução de robôs, como exemplificado na Nexteer Automotive, que está agora a utilizar seis robôs FANUC M-10 e três robôs FANUC LR Mate 200𝑖D para recolher, colocar e manusear componentes da caixa de direção para o BMW Série 3.

 

Manager of Electrical Construction Department AKE

Durante as discussões com o cliente, propusemos uma colocação mais eficiente de várias máquinas de processamento, o que, em combinação com os robôs FANUC, resultou na obtenção de um ciclo de 16 segundos.

Testemunhos citação

Jacek Wylężek

Diretor do departamento de construção eléctrica

Adiciona Dembiński: "A poupança de tempo e dinheiro são os factores mais importantes para nós. A automação também proporciona um melhor fluxo de materiais de processo, bem como repetibilidade no transporte e tempo de ciclo estável. Além disso, nossos operadores podem se concentrar na qualidade, o que é essencial."

A nova linha automatizada na Nexteer Automotive permitiu que a empresa transferisse os operadores para uma área diferente da fábrica, onde eles podem agregar mais valor.

Success Story AKE pictures and media

A FANUC é um fabricante de robots respeitado há vários anos. Aqui na Nexteer Automotive Poland também temos outros produtos da FANUC, que é um fabricante que a nossa empresa recomenda nas suas instalações globais. Isso é importante, pois sabemos que podemos contar com um parceiro tecnológico experiente.

Testemunhos citação

Piotr Dembiński

Gestor de comunicações

Get Behind the Technology: Descubra produtos relacionados

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.