ZPM GmbH

A FANUC fornece o elo em falta na ZPM

Quando a ZPM pretendeu aumentar a utilização das suas máquinas e robôs, apoiar a estratégia de fabrico verticalmente integrada da empresa e mapear a sua produção com maior precisão, recorreu ao MT-LINK da FANUC. Com este software avançado, fabricantes como a ZPM podem supervisionar e gerir dados de uma a 2.000 máquinas, robôs e sistemas PLC.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Com o aumento da carga de trabalho, ficou claro que a ZPM precisava introduzir uma solução de monitoramento de produção totalmente escalável e pronta para uso. No entanto, o grande número de máquinas e sistemas de diferentes fabricantes nas instalações de produção da empresa na Alemanha, tornou importante a seleção de um sistema que pudesse fornecer compatibilidade independente da marca.

Solução

A ZPM optou pelo MT-LINK𝑖 da FANUC, um sistema que pode ligar-se a máquinas-ferramentas, robots e PLCs de diferentes fornecedores. O MT-LINK monitoriza e visualiza dados, ao mesmo tempo que oferece a capacidade de comunicar com um sistema anfitrião superior, como o MES (sistema de execução de fabrico). Não é necessário nenhum hardware especial, e a configuração é rápida e fácil.

Resultado

Com o MT-LINK 𝑖, o ZPM não só é capaz de monitorizar os tempos de paragem e de interrupção da máquina, como também pode controlar o tempo de preparação e visualizar e documentar a vida útil da ferramenta e outros parâmetros com maior precisão. Para dar um exemplo dos ganhos diretos disponíveis, a ZPM viu a utilização da sua máquina melhorar de 80% para mais de 90%.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Com origens que remontam a 1991, a sede e as instalações de produção da ZPM situam-se em Zeulenroda-Triebes, perto de Zwickau, na Alemanha. A empresa está equipada para a produção de pequenas e médias quantidades em máquinas standard e para a produção em massa para a indústria automóvel em máquinas especiais. De acordo com as exigências de qualidade, preço e entrega, o pavilhão de produção de 10.100 m² da ZPM produz componentes e unidades montadas para máquinas de impressão, ferramentas e têxteis, bem como equipamento de construção de instalações, sistemas hidráulicos, automóveis e veículos comerciais.

SAIBA MAIS SOBRE O ZPM

FANUC MT-LINK 𝑖 ajuda a ZPM a aumentar a utilização da máquina

"Desde a nossa formação no início dos anos 90, continuámos a crescer e a expandir-nos", afirma Robby Reussner, Diretor-Geral da ZPM. "Atualmente, empregamos cerca de 200 pessoas e trabalhamos para várias indústrias. No entanto, o sector automóvel, onde começámos, ainda comanda mais de 50% da nossa produção."

A empresa tem vindo a utilizar o MT-LINK𝑖 desde 2019. Este software avançado é uma solução de monitorização de máquinas-ferramenta totalmente escalável que pode supervisionar e gerir dados de uma a 2.000 máquinas. No entanto, há muito mais nesta tecnologia avançada do que parece à primeira vista.

"Não se trata apenas de um programa de software para monitorização de máquinas-ferramenta; também é possível integrar recursos como robôs, máquinas de medição e estações de trabalho manuais, incluindo as que não são da FANUC", explica Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
Testemunhos citação

Robby Reussner

Diretor Geral

A ligação de dispositivos de terceiros ao MT-LINK𝑖 é efectuada através de interfaces standard como OPC UA e MTConnect. A ZPM beneficia de um vasto leque de vantagens com a utilização do sistema. Por exemplo, a empresa pode otimizar os tempos de paragem e o tempo de inatividade da máquina, controlar o tempo de preparação e visualizar e documentar a vida útil da ferramenta e outros parâmetros com maior precisão.

"Ao longo dos anos, as tecnologias de fabrico tornaram-se cada vez mais sofisticadas e precisas", diz Reussner. "Por esta razão, investimos continuamente nas mais recentes máquinas e soluções de produção. As peças que fabricamos atualmente são cada vez mais precisas, de acordo com as crescentes exigências dos clientes, o que significa que a automatização se tornou muito importante. Atualmente, fabricamos em várias linhas de produção, muitas das quais com robótica."

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

A ZPM tem um centro de maquinação ROBODRILL da FANUC e seis robôs industriais da FANUC no local, para além de uma miríade de máquinas e tecnologias de outros fornecedores. O MT-LINK𝑖 da FANUC ajuda a ZPM a aumentar a utilização das suas máquinas e robôs, a apoiar a estratégia de produção verticalmente integrada da empresa e a mapear o seu rendimento com maior precisão.

"A monitorização e o controlo do sistema ajudam realmente com a variedade de informações que o MT-LINK𝑖 disponibiliza. Significa que podemos continuar a melhorar, o que, naturalmente, conduz à otimização dos custos."

 

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.