Skip to main content
Giuliani

Kulcs a sikerhez: a FANUC CNC és a robotok

A megfelelő gépvezérlési és robotautomatizálási folyamatok jelentős hatékonyságnövekedést és csatlakoztathatóságot eredményezhetnek az Ipar 4.0 számára, amint azt a Giuliani, a zárak és kulcsok feldolgozására szolgáló transzfergépek specialistája tanúsíthatja. A vállalat több mint 20 éve működik együtt a FANUC-kal.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A Giuliani nagy termelékenységű transzfergépeket gyárt a zár- és kulcspiac számára. A cél az, hogy a nagy mennyiséget maximális sebességgel és megbízhatósággal, valamint egyszerű megközelítéssel és a vállalat szoftverével való kapcsolódási lehetőséggel kombinálják az Ipar 4.0 keretében.

A megoldás

A CNC FANUC 31i-B vezérléssel és M-10 antropomorf robottal felszerelt MCL – a többállomásos, sorba rendezett átadó gép – akár óránként 700 kulcs gyártására is képes. A berendezés 18 állomásból áll, és lehetővé teszi a kulcsok teljes gyártását a durvavágástól a késztermékig, teljesen automatikusan, kezelői beavatkozás nélkül.

Az eredmény

A FANUC technológiával való együttműködésnek és a gyors és kiterjedt globális támogatási szolgáltatásnak köszönhetően a Giuliani már több mint 60 éve globális etalon a kulcsmegmunkáló automatizált gépek gyártásában.

Giuliani

A Giuliani 1957-ben alakult, amikor a vállalat alapítója, Tonino Giuliani úttörő tevékenységet kezdett a zárak és kulcsok feldolgozására szolgáló gépek fejlesztése terén. 1999-ben a Giuliani a Bucci Industries Group részévé vált, amely az automatizálási és ipari robotika ágazatban és az új, fejlett kompozit anyagok ágazatában tevékenykedett. Ma a csoport több mint 1000 embert foglalkoztat 4 olaszországi és 10 külföldi telephelyen.

TUDJON MEG TÖBBET GIULIANI-RÓL
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Óránként akár 700 kulcs gyártása

A faenzai (Olaszország) Giuliani kulcsfeldolgozó gépeket gyárt önálló vagy többállomásos in-line eljárással (teljes feldolgozás a nyers vágástól a késztermékig). Különösen érdekes az új MCL gép - egy nagy termelékenységű, többállomásos, sorba kapcsolt átadógép a teljes kulcsgyártáshoz.

Valójában az MCL egyetlen soron képes kombinálni a következő eljárásokat: a gyűrű ütése, lézeres jelölés, a profil marása, a penge lekerekítése és hornyolása, a dugók marása, a hegy letörése, a rovátkolás, dugómarás, hullámmarás, sorjátlanítás, kódjelölés, kefélés, 100%-os minőségellenőrzés és gyűrűzés.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

A 18 állomásos gépet a FANUC 31𝑖-B CNC-berendezéssel szerelték fel, amely akár 72 tengely vezérlését is lehetővé teszi. Akár 700 kulcs/óra gyártása és akár 6 kulcs gyűrűzése is elérhető.

A Giuliani által gyártott összes gépet úgy tervezték, hogy a legújabb Ipar 4.0 követelményeknek megfelelően kapcsolódni tudjon az üzleti szoftverekhez. "A rendszer közvetlenül az ügyfélvállalat hálózatáról kapja a megrendeléseket, és a folyamatban részt vevő minden egyes kódhoz dedikált feldolgozóprogrammá alakítja azokat, amely végigvezeti azt a teljes gyártási folyamaton" - nyilatkozta Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

A gép automatizáltságát fokozza egy FANUC M-10 robot jelenléte, amely a vezeték bemenetét táplálja. "A soron belüli átadás egyik erőssége a termék és a berendezés átkapcsolása a kezelő jelenléte nélkül" - magyarázta Malavolti.

„Mindezt a nyerstermék többszörös adagolása teszi lehetővé az automatikus és robotizált eszközváltás révén: valójában a satuink automatikusan alkalmazkodnak a termék profiljához, köszönhetően a beépített CNC rendszernek.”

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Az automatizálás még a nagy volumenű, csökkentett ciklusidőket igénylő forgóáthelyezések esetében is kulcsszerepet játszik a gyártási hatékonyság optimalizálásában. A kompakt TDRILL átadógépet például egy SCARA FANUC SR robot támogatja, amely a sor végén lévő szakaszon dolgozik.

A Giuliani és a FANUC 20 éve működik együtt. "Ez lehetővé tette számunkra, hogy folyamatosan a technológiai piac élvonalában maradjunk," hangsúlyozta Cusumano.

A két vállalat az ügyféltámogatás tekintetében is osztozik a globális jövőképben, hiszen mindketten számíthatnak egy olyan világméretű szervizhálózatra, amely kész gyorsan reagálni minden támogatási kérésre.

 

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani

„A Giuliani gépeket világszerte értékesítik. Csak a FANUC volt képes ötvözni a tapasztalatot, a technológiát, a nemzetközi támogatást és a magas megbízhatóságot.”

Ügyfélvélemény

Dario Cusumano

Giuliani ügyvezető igazgatója

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.