Skip to main content
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

A FANUC CRX kobotja növeli a gyártási rugalmasságot

A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb minőségi és rugalmassági szintet ér el. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen az egyszerű és gyors robotprogramozás előnyeit használja ki olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.
Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

Feladat

Az ügyfelek egyre nagyobb rugalmasság iránti igényeinek megfelelően a Bonvicini Carpenteria szerződéses hegesztésre specializálódott vállalata az automatizálás hosszú távú alkalmazásának hagyományaira akart építeni a kihívást jelentő gyártási feladatok megoldása kapcsán. Az új ipari robottechnológiába történő beruházás mellett a vállalat be akarta vezetni első kobotját (cobot) is. 

Megoldás

A Bonvicini Carpenteria több mint 20 éve használ FANUC robotokat, így tudta, hová forduljon a legújabb igényeivel. Az új FANUC ARC Mate 100𝑖D/8L ívhegesztő robotok mellett a vállalat kihasználja első együttműködő robotjának, a FANUC CRX-10𝑖A/L az előnyeit is, amely most esernyőcsöveket hegeszt egy cellaalapú rendszer részeként, amelyet a vezető rendszerintegrátor, a Tecnorobot által szállított .

Eredmény

A Bonvicini Carpenteria ma még magasabb szintű minőséget és rugalmasságot élvez. A vállalat rugalmasan válogathat az automatizálási megoldások között, amikor a termelési volumen azt diktálja. A Bonvicini Carpenteria különösen kihasználja a robotok egyszerű és gyors programozásának előnyeit olyan funkciókkal, mint a drag and drop funkció és az egyszerű táblagépes kezelőfelület.

Bonvicini Carpenteria S.r.l.

A Bonvicini Carpenteria 1998-ban kezdte meg működését az olaszországi Verona közelében, 2200 m2-es telephelyén. A családi tulajdonban lévő és irányított vállalat, amely ma 15 főt foglalkoztat, bérgyártásra szakosodott, különös tekintettel a hegesztésre, beleértve a MIG, MAG és TIG eljárásokat. A Bonvicini Carpenteria erős vállalkozói szellemben működik, ami a legújabb gyártási technológiákba való folyamatos beruházásban nyilvánul meg. Ez hozzájárul ahhoz, hogy kiváló hírnevet szerezzen az ügyfelek körében.

TUDJON MEG TÖBBET A BONVICINI CARPENTERIARÓL
Building of Bonvicini. FIT success story

A FANUC CRX növeli a gyártás rugalmasságát

A Bonvicini Carpenteria, amely hosszú múltra tekint vissza az innovációba és az automatizálásba való befektetés terén, 2001-ben vásárolta meg első FANUC ipari robotját. Ez a szorgalmas robot még mindig szolgálatban van, több mint 60 000 órányi hegesztési műveletet tudhat magáénak. Az utóbbi években azonban a vállalat változást észlelt az ügyfelek igényeiben.

„A mai piaci helyzet sokkal nagyobb rugalmasságot vár el tőlünk, ezért a FANUC CRX-10𝑖A/L együttműködő robotot választottuk ennek az igénynek a kielégítésére” – nyilatkozta Alessandro Bonvicini, a vállalat vezér- és termelési igazgatója. "A megrendelésünket követően az új robot mindössze egy hónap alatt megérkezett a Tecnorobot által biztosított integrált megoldás részeként."

A Tecnorobot 1993-as megalakulása óta több mint 2200 robotot telepített. A kezdetektől fogva működnek együtt a FANUC-kal, a robotok nagy része vágási és hegesztési alkalmazásokban tevékenykedik, mint például a Bonvicini Carpenteriá robotjai is.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.

"Eleinte az alkalmazás csak egy asztalra támaszkodott, de hamarosan hozzáadtunk egy másodikat is, hogy az ügyfél igényeinek megfelelően nagyobb alkatrészek hegesztését végezhessük" - mondja Bonvicini.

A drag and drop funkcióval a CRX-10𝑖A/L programozása bármely kezelő számára egyszerű, amit a robot kézi betanítási képességei és az egyszerű táblagépes kezelőfelület is támogat.

Image related to the success story Bonvicini Carpenteria.

Az egyszerű programozásnak köszönhetően mindössze egy órát vett igénybe, hogy a FANUC CRX-10𝑖A/L kollaboratív robotunk készen álljon az esernyőcsövek hegesztésére.

Ügyfélvélemény

Alessandro Bonvicini

Vezérigazgató és termelési igazgató

"Amikor nagyobb gyártási tételeket kell előállítanunk, a hagyományos FANUC hegesztőrobotjainkra támaszkodunk" - teszi hozzá Bonvicini. „Jelenleg egy olyan cellával rendelkezünk, amelyben egy ARC Mate robot van felszerelve egy sínen. Ez négy egymás után elhelyezkedő állomásból áll, amelynek köszönhetően négy különböző terméktípust tudunk gyártani.”

Ezenkívül a vállalatnak két másik ikerhegesztő cellája is van ARC Mate 100𝑖D/8L robotokkal, és amelyek lehetővé teszik a Bonvicini Carpenteria számára, hogy szükség szerint növelje a termelési volumeneket.

Az utolsó szavakat Chiara Bonvicini adminisztratív vezető mondja, aki kiemeli, hogy a legújabb automatizálási technológiák alkalmazásával továbbra is meg kell oldani a kihívásokat: „A mai piac egyre nagyobb rugalmasságot és termékminőséget követel meg tőlünk, ezért feladatunk az automatizálás és a FANUC termékek telepítésének folytatása.”

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Inspirálódjon

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Adhesive Solutions

Összetapadás: FANUC kobotja optimális megoldás az AS ragasztásához

Az automatizálás nem csak a nagy volumenű alkalmazásokhoz való. Az AS Adhesive Solutions, a ragasztóipar szakosodott tanácsadója és partnere felismerte, hogy számos kis mennyiséget feldolgozó kkv számára előnyösek lehetnek a teljesen vagy részben automatizált folyamatok. Ilyen esetekben a kollaboratív robot (kobot) gyakran optimális megoldást jelent.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Nehéz emelés a teherautó-építéshez

Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.