Skip to main content
Emerson

Človek a technológia v úzkom kontakte

CRX Cobot𝑖A/L od spoločnosti FANUC uľahčuje spoľahlivosť výroby v tých najtesnejších priestoroch. Má kompaktný dizajn a výrazne zvyšuje dostupnosť stroja.
At Emerson Professional Tools AG, a FANUC CRX cobot operates efficiently even in confined production areas. The collaborative system ensures precise handling and smooth integration into the automated workflow, demonstrating how FANUC technology supports reliable and space‑optimized manufacturing environments.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Existujúce portálové automatizačné riešenie na CNC sústruhu bolo nefunkčné. Preto sa hľadalo okamžite dostupné riešenie, ktoré by bolo jednoduché na inštaláciu.

Riešenie

Pomocou bunky Wick Slim Cell, ktorá je vybavená kolaboratívnym robotom (cobotom) FANUC CRX od spoločnosti FANUC, sa podarilo nájsť vynikajúce riešenie s minimálnymi nárokmi na priestor a inštalačné práce. Zákazníka zároveň presvedčilo jednoduché programovanie nového robota CRX.

Výsledok

Robot CRX automatizuje vykladanie hotových dielov priamo zo sústruhu, ako aj zvyškových dielov z podávača tyčí. Dostupnosť stroja sa zvýšila na 96 % denne a produktivita vzrástla, keďže je teraz možné prevádzkovať plnohodnotnú bezobslužnú (tzv. „ghost“) zmenu.

Emerson

Spoločnosť Emerson Professional Tools s približne 80 zamestnancami už desaťročia vyvíja, vyrába a montuje lisovacie nástroje a lisovacie čeľuste pre lisovacie tvarovky vo svojom závode vo Sissach vo Švajčiarsku.

Vysokokvalitné produkty spoločnosti sa používajú predovšetkým na spájanie sanitárnych, vodovodných a plynových potrubí v budovách.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Emerson
Success story about automated part handling using FANUC robots by the Swiss company Emerson Professional Tools AG.

Emerson Professional Tools AG relies on the FANUC CRX collaborative robot to automate the unloading of finished parts directly from the lathe as well as remnants from the bar feeder. Thanks to its small footprint and easy installation, the CRX was the perfect replacement for the broken gantry system. Machine availability has increased to 96% per day, while productivity has been boosted by enabling a complete ghost shift.

Emerson využíva automatizáciu šetriacu priestor prostredníctvom kolaboratívneho robota FANUC

Ako popredný výrobca lisovacích nástrojov pre stavebnú sanitárnu techniku musí spoločnosť Emerson Professional Tools vyrábať spoľahlivo a so stabilitou procesov. Z tohto dôvodu – a vzhľadom na obmedzený priestor – sa od roku 2021 používa na sústruhu kolaboratívny robot (cobot) FANUC CRX-10iA/L od spoločnosti FANUC. Vďaka kompaktnému dizajnu zvyšuje dostupnosť stroja až na 96 %.

Pri hľadaní vhodného dodávateľa sa Stefan Rüdisühli, zodpovedný za riadenie a ďalší rozvoj závodu, a teda aj za výrobu, obrátil na švajčiarsku pobočku FANUC. Dôvodmi boli na jednej strane desaťročia dobrých skúseností s FANUC riadiacimi systémami a na druhej strane dve roboty FANUC, ktoré už boli spoľahlivo v prevádzke.

At Emerson Professional Tools AG, a FANUC cobot works safely alongside an operator, supporting smooth interaction between manual tasks and automated handling. The collaborative setup enhances process reliability and maintains high productivity, even in dynamic production environments.

Ako kolaboratívny robot, FANUC CRX-10iA/L nevyžaduje žiadne zložité bezpečnostné zariadenia, čo pozitívne ovplyvňuje jeho priestorovú náročnosť. Plne spĺňa bezpečnostné normy podľa ISO 10218-1 a jeho citlivé senzory okamžite zastavia robot pri kontakte s prekážkou. Ochrana proti zachyteniu a mäkká gumová povrchová úprava, ktorá čiastočne kryje cobot, zároveň zaisťujú, že operátori stroja sa cítia bezpečne a môžu pracovať v tesnej blízkosti svojho robotického kolegu bez obáv.

Robot FANUC vykladá hotové diely zo sústruhu Nakamura WTS-150 a odstraňuje zvyšky z podávača tyčí. Dokáže dokonca vykonávať bezobslužnú „ghost“ zmenu. Vďaka vysokej stabilite procesu sa denná dostupnosť sústruhu zvýšila až na 96 %.

Emerson testimonial image. Website only!

Toto riešenie nás presvedčilo v každom ohľade a ani dnes si nevieme predstaviť lepší automatizačný systém pre tento CNC sústruh. Funguje perfektne a s vysokou mierou spoľahlivosti

Citácia z recenzií

Stefan Rüdisühli

Riaditeľ závodu v spoločnosti Emerson

Inštaláciu cobota a úvodné naprogramovanie úloh, ktoré sa majú vykonať, vykonali skúsení technici spoločnosti Wick AG. Tento systémový dom zo švajčiarskeho Küssnachtu sa už približne 20 rokov zaoberá vývojom automatizačných riešení pre malé a stredné podniky.

Finished parts for pressing tools, unloaded from the lathe with a FANUC CRX cobot at Emerson Professional Tools AG.

Guido Lüönd, technický riaditeľ spoločnosti Wick AG, je mimoriadne nadšený jednoduchosťou inštalácie novej série CRX: Vďaka svojmu ľahkému a kompaktnému dizajnu sa zariadenie FANUC CRX-10𝑖A/L dá ľahko integrovať do akéhokoľvek pracovného priestoru alebo existujúcich systémov. Nepotrebujeme žeriav ani žiadne iné zdvíhacie zariadenie." Dokonale sa sem hodí aj nový, mimoriadne kompaktný riadiaci systém R-30𝑖B Mini Plus.

Odborníka na automatizáciu zaujali aj pohodlné možnosti programovania: Ovládač FANUC CRX-10𝑖A/L umožňuje manuálne riadené učenie. To znamená, že robot sa dá jednoducho ručne navádzať do požadovaných polôh, ktoré sa dajú uložiť do tabletu pomocou funkcie drag & drop. Takto sa nová aplikácia naprogramuje za niekoľko minút."

Inšpirujte sa

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC cobot pomáha spoločnosti GER4TECH pri sťahovaní

Vývoj nového robota si vyžaduje odborné znalosti, skúsenosti a často aj spolupracú s partnermi, ktorí majú špecializované znalosti v konkrétnych technologických oblastiach. Keď teda spoločnosť GER4TECH chcela získať špecialistu na kolaboratívne roboty, ktorý by jej novému autonómnemu mobilnému robotu (AMR) priniesol pokročilé schopnosti, dosiahla spoločnosť FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňujú nepretržité CNC obrábanie v spoločnosti RADMOT

Automatizované CNC stroje, ktoré pozostávajú z rôznych obrábacích strojov a robotov, si vyžadujú dômyselný dizajn a integráciu. Prečo si teda tento proces nezjednodušiť a obrátiť sa na najvýznamnejšieho svetového výrobcu CNC obrábacích strojov a robotov: FANUC. Presne to bola stratégia spoločnosti RADMOT, významného poľského poskytovateľa služieb v oblasti obrábania, keď chcela zaviesť novú frézovaciu bunku CNC zahŕňajúcu tri obrábacie centrá a dva roboty, ktorá by mohla pracovať bez obsluhy 24 hodín denne, 7 dní v týždni - bez akýchkoľvek kolízií medzi robotmi.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot zvyšuje flexibilitu výroby

Spoločnosť Bonvicini Carpenteria sa dnes teší ešte vyššej úrovni kvality a flexibility. Spoločnosť môže meniť automatizačné riešenia vždy, keď si to vyžaduje objem výroby. Spoločnosť Bonvicini Carpenteria využíva najmä jednoduché a rýchle programovanie robotov s funkciami, ako je napríklad funkcia drag and drop a jednoduché tabletové rozhranie.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.