medical industry with clinical instruments

Robótica e automação para a indústria médica

Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!

Avançando na produção de dispositivos médicos com robótica e automação

No campo crítico da produção de dispositivos médicos, as tecnologias de robótica e automação da FANUC estão a definir novos padrões na montagem de dispositivos de administração de medicamentos, incluindo seringas, inaladores e canetas de auto-injeção. As soluções da FANUC exemplificam a inovação no fabrico médico, proporcionando a agilidade e a precisão necessárias numa indústria altamente regulamentada.

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Montagem de dispositivos de administração de medicamentos e dispositivos médicos

Seleção e colocação de peças

Carga e descarga, manipulação e manutenção de máquinas

Polimento e lixagem de superfícies

Embalagem e paletização

Montagem de dispositivos médicos e de administração de medicamentos

Os roboôs montam com precisão dispositivos médicos complexos e de alta precisão, assegurando a máxima exatidão e uma qualidade consistente, mantendo normas de higiene rigorosas.

Seleção e colocação de peças

Equipados com 𝑖RVision e sensor de visão 3D, os robôs FANUC recolhem, selecionam, colocam e organizam produtos num transportador em movimento. Por exemplo, os robôs delta e os robôs SCARA são a escolha perfeita para a recolha, classificação, inspeção, colocação e inserção de peças. Isto pode ser efectuado a alta velocidade em transportadores em movimento.

Carga e descarga de máquinas

Gerindo materiais delicados, carregando e descarregando máquinas e executando tarefas como o manuseamento de peças esterilizadas e o tratamento de moldes de injeção, os robôs FANUC garantem eficiência, precisão e produção sem contaminação no fabrico de dispositivos médicos.

Polimento e lixagem de superfícies

A FANUC fornece uma variedade de modelos de robôs adequados para aplicações de tratamento de superfícies de implantes e instrumentos médicos para rebarbar, polir e jato de areia de vários materiais e superfícies com sensores de força FANUC totalmente integrados.

Embalagem e paletização

Organize os seus produtos para entrega com os nossos robôs. A automatização dos processos de fim de linha, como o acondicionamento, a etiquetagem, a embalagem e a paletização, pode ajudar a reduzir o trabalho manual extenuante e repetitivo, frequentemente observado no fabrico de material e dispositivos médicos.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Aplicações em salas limpas

Os robôs para salas limpas da FANUC foram especificamente concebidos para trabalhar no fabrico de dispositivos médicos.
Construídos para cumprir os requisitos padrão (norma IP67) de ambientes de laboratório e de dispositivos médicos altamente exigentes, podem atingir a classe ISO 5 de salas limpas (em conformidade com a norma ISO 14644), sem comprometer a velocidade e a repetibilidade do robô.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Os robôs da FANUC ajudam o produtor de máscaras a enfrentar um desafio

Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

A automatização é o melhor remédio na DEMO

A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.

As nossas soluções para outros sectores

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico

Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.