Skip to main content
Green Services

Robô FANUC entra em ação no sector agrícola

O levantamento de pesos e o esforço físico são agora uma memória distante na Green Services. O sistema de paletização automatizado que inclui o robô FANUC proporciona atualmente um funcionamento seguro e produtivo.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Principais Insights da Tarefa ao Resultado

Tarefa

A Green Services GmbH precisava de uma forma de aliviar o trabalho manual fisicamente exigente envolvido na paletização da relva colhida pela empresa. No entanto, a automatização de uma tarefa deste tipo é um desafio, não só devido ao peso, mas também devido às propriedades flutuantes deste produto natural.
 

Solução

A Green Services recorreu à experiência em construção de máquinas e automação de processos da TwinAutomation, que escolheu um robô industrial de 6 eixos FANUC M-20𝑖D/35 para facilitar a paletização dos rolos de relva. Montando o robô na parte traseira de uma ceifeira já existente, o M-20𝑖D/35 é suportado por opções de segurança integradas que incluem o software FANUC DCS (Dual Safety Check).

Resultado

O levantamento de pesos e o esforço físico são agora uma memória distante na Green Services. O sistema de paletização automatizado com o robô FANUC proporciona atualmente um funcionamento seguro e produtivo. A capacidade de paletização aumentou para cerca de 500 rolos por hora, com base num tempo de ciclo de 7 segundos, proporcionando uma redução do tempo de trabalho de cerca de 45% e uma maior flexibilidade de produção.

Green Services

Situada a cerca de 5 km a noroeste de Winterthur, na Suíça, a Green Services GmbH é dirigida pelo fundador e diretor-geral Ernst Brandenberger e pelo seu filho Marco. A empresa produz relva laminada para jardins domésticos, parques, parques infantis, campos de golfe e campos desportivos. A Green Services tem também uma atividade agrícola que envolve a produção de lacticínios e culturas aráveis.

SABER MAIS SOBRE O INTEGRADOR DESTE PROJECTO
Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Como um robô se tornou agricultor

"A colheita de relva sempre foi um processo muito exigente, com cada rolo a pesar cerca de 15 kg", afirma Ernst Brandenberger, fundador e diretor-geral da Green Services GmbH. "Em linha com o nosso espírito de melhoria contínua, começámos a procurar uma solução automatizada que facilitasse a tarefa altamente física que é a paletização da relva."

A Green Services contactou a TwinAutomation GmbH, uma empresa suíça especializada na conceção e fabrico de soluções personalizadas para uma vasta gama de indústrias. Oferecendo uma gestão de projeto completa, desde o conceito inicial até à colocação em funcionamento final, a TwinAutomation incorpora regularmente robôs FANUC nos projectos dos seus clientes. Atualmente, a maioria das máquinas construídas pela empresa inclui robótica.

Robot palletising rolled turf

"Este projeto interessou-nos muito desde o início porque era algo totalmente diferente", diz Michael Studer, diretor-geral da TwinAutomation.

Como muitos construtores de máquinas e integradores de sistemas, a TwinAutomation concentra-se normalmente em aplicações industriais, onde a engenharia de precisão, os procedimentos operacionais normalizados e a conformidade são a norma. Como produto natural, a relva é diferente.

"Por exemplo, o teor de humidade muda todos os dias, o que significa que as propriedades da relva tendem a flutuar", explica o Sr. Studer. "O comportamento de rolamento é diferente, assim como a resistência e a firmeza. Além disso, as vibrações do motor da ceifeira têm um efeito negativo na paletização."

Era evidente que a aplicação de paletização de relva na Green Services exigia um robot extremamente fiável em termos de controlo, desempenho e vida útil. Com este pensamento em mente, a TwinAutomation optou por um robô industrial de 6 eixos FANUC M-20𝑖D/35 que oferece uma carga útil de 35 kg e um alcance de 1831 mm.

Michael Studer, Green Services

Existem muitas aplicações inexploradas para os robôs industriais no sector agrícola, pelo que foi uma excelente oportunidade para mostrar o que podemos fazer.

Testemunhos citação

Michael Studer

Diretor Geral da TwinAutomation GmbH

"Preparámos o robô FANUC com a pinça nas nossas instalações, tendo a montagem e a colocação em funcionamento ocorrido nas instalações da Green Services. Montámos o robô no interior de uma ceifeira-debulhadora de relva existente e começámos a automatizar a operação de paletização", afirma o Sr. Studer.

A TwinAutomation instalou várias opções de segurança no veículo, tais como um portão de segurança descendente elétrico na parte traseira do veículo que se fecha quando o robô FANUC está em funcionamento. O apoio adicional à segurança é cortesia do software FANUC DCS (Dual Check Safety), para que os trabalhadores possam trabalhar em total segurança.

Com o sistema de automação agora já totalmente operacional na Green Services, a capacidade de paletização é de cerca de 500 rolos por hora, com base num tempo de ciclo de 7 segundos.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

"Através desta abordagem inovadora, conseguimos poupar cerca de 45% do tempo de trabalho e proporcionar um enorme alívio físico ao nosso pessoal", relata um Sr. Brandenberger muito satisfeito. "Também nos tornámos mais flexíveis na produção."

O Sr. Brandenberger conclui, acrescentando: "Na nossa indústria, quando dizemos 'no terreno', normalmente significa em funcionamento numa fábrica ou numa instalação de processamento, mas neste projeto adoptou um significado muito literal."

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar qualquer processo de fabrico.