Skip to main content
METZ

Retificação de alta precisão

Quando se trata de retificação, um sistema de controlo fiável e potente pode fazer toda a diferença. Combinando isto com a ligação em rede ao estilo da Indústria 4.0 de toda a operação, até os pequenos especialistas em ferramentas podem tornar-se competitivos.
Success story about the successful implementation of FANUC 31i-B5 control with 5-axis simultaneous machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A FANUC pretende fornecer resultados rápidos, flexíveis e de alta qualidade aos seus clientes, através da implementação de um controlo de máquina avançado para a retificação e produção de ferramentas de fresagem para corte de metal.

Solução

O controlo 31𝑖-B5 da FANUC possui maquinação simultânea de 5 eixos, servo controlo preciso, ciclos de controlo de posição curtos e um sistema de controlo de alta resolução. A interface de utilizador uniforme em todas as máquinas garante uma sequência de processamento económica e optimizada em termos de tempo

Resultado

Ao utilizar máquinas com CNC FANUC, a Metz garante eficiência e flexibilidade na produção até ao tamanho de lote 1.

METZ

A empresa Metz está localizada em Zell am Harmersbach, Alemanha, e foi fundada por Wolfgang Metz. O seu filho Daniel entrou no negócio em 2009. Agora, o engenheiro industrial licenciado é diretor-geral e pretende manter a especialização da Metz em ferramentas de fresagem. Cerca de 70 por cento das encomendas são para retificação e o restante para ferramentas especiais. As ferramentas mais pequenas têm um diâmetro de três milímetros, as maiores 32 milímetros. O trabalho é efectuado num só turno. À noite, a produção de ferramentas especiais funciona de forma autónoma.

SABER MAIS SOBRE A METZ
Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

O potente sistema de controlo FANUC confere à Metz uma vantagem competitiva

A retificação de ferramentas de fresagem e a produção de ferramentas especiais são a atividade da Metz Metal Cutting Tools. Esta pequena e flexível empresa concentra-se na qualidade - no interesse dos seus clientes.

No entanto, isto aplica-se apenas à amplitude da gama de produtos. Metz vê os pontos fortes da empresa no facto de "fornecermos rapidamente, de forma flexível e com alta qualidade."

Dependendo da ferramenta e dos requisitos do cliente, as tolerâncias alcançadas estão na faixa de até ± 1/100 mm. Isto nem sempre se baseia na precisão necessária para o processo de corte, mas no processo, na fiabilidade resultante da utilização de ferramentas precisas.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Com a dimensão atual da empresa, somos muito flexíveis; não queremos competir com os grandes fabricantes de ferramentas.

Testemunhos citação

Daniel Metz

Diretor Geral

Na Metz, estão a funcionar seis máquinas ISOG 20+ com CNC da FANUC e software do especialista suíço MTS AG. A tecnologia da FANUC convenceu a Metz graças aos curtos ciclos de controlo de posição e à elevada resolução do sistema de controlo. As qualidades que um operador pode otimizar através da experiência no campo bidimensional só podem ser alcançadas em operações simultâneas de 5 eixos, como na retificação de ferramentas, através de um sistema de controlo potente.

Como o equipamento da máquina e a interface do utilizador são uniformes, todos os funcionários podem trabalhar em qualquer máquina, assegurando tempos de configuração curtos e mantendo os custos de formação baixos.

Image related to the success story METZ. FANUC Germany.

Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. See the successful interaction of ISOG machines with FANUC CNC and the software of MTS AG. FANUCs CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Uma simulação 3D do processo de retificação é indispensável. Metz: "Antes de introduzirmos novos programas de ferramentas, vamos dar uma vista de olhos em 3D." Idealmente, os dados CAD de qualquer nova ferramenta são registados e adaptados. "Não rectificamos de acordo com um programa padrão, mas adaptamos efetivamente os nossos passos de trabalho ao estado da ferramenta." Isto pode ser feito numa estação de programação separada ou diretamente no CNC da máquina. A monitorização de colisões é essencial aqui.

machining at Metz. Metz is a specialist in regrinding of milling tools and production of special tools. FANUC's CNC and precise servo control provide very good surface quality. With intelligent 3D-simulation the tool programs can be checked before the machining.

Daniel Metz é bastante reservado quando se trata de "Indústria 4.0" - e, no entanto, ele já percebeu alguns pontos elementares. A flexibilidade da empresa na produção até ao tamanho de lote 1 resulta não só de um parque de máquinas uniforme, mas também da ligação em rede de toda a operação.

Além disso, um grande monitor apresenta todos os dados actuais das encomendas na oficina: Que encomendas têm prioridade? A encomenda está dentro do prazo? Que itens ainda faltam para completar uma encomenda? Qual é o prazo de entrega por encomenda? Daniel Metz escreveu simplesmente uma aplicação para o sistema baseado na Web que visualiza os dados de produção a partir de uma base de dados central.

Metz: "Queremos que os nossos processos sejam tão simples quanto possível. É aí que nos mantemos magros. E mantemo-nos flexíveis a este respeito."

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.