Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Principais percepções - Da tarefa ao resultado

Tarefa

Como a Poloplast fabrica produtos que entram em contacto direto com alimentos, a empresa necessitava de máquinas altamente eficientes que requeressem pouca manutenção e garantissem um elevado nível de limpeza.

Solução

A Poloplast utiliza 35 máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT com uma força de fecho até 3000 kN /300 toneladas.

Resultado

A utilização de máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT tem muitas vantagens, desde uma limpeza mais rápida das máquinas até uma redução significativa dos tempos de arranque.

Poloplast

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

A Poloplast foi fundada em 1994 por Giovanni Poser, um especialista em gelados. Atualmente, esta empresa altamente inovadora é dirigida pelos três filhos do Sr. Poser, Christian, Martina e Alice. Com sede em Veneto, a empresa é, há 25 anos, uma referência para a indústria da borracha plástica, sendo o único fabricante de uma gama de embalagens alimentares com mais de 1400 produtos e 230 linhas de artigos especializados para os sectores dos gelados, da pastelaria e da restauração. As duas fábricas da empresa estão situadas em Motta di Livenza (TV) e em San Stino di Livenza (VE).

SABER MAIS SOBRE A POLOPLAST

A ROBOSHOT oferece a receita certa para as embalagens de alimentos

A Poloplast é uma referência mundial na sua área de especialização, com mais de 230 linhas de produção dedicadas à moldagem de artigos de plástico para a indústria alimentar e de bebidas. A empresa produz mais de 12 milhões de peças por dia, incluindo colheres, copos, pratos, chávenas, talheres, tabuleiros e vários tipos de recipientes dedicados a gelatarias, pastelarias e serviços de catering.

A Poloplast obteve importantes certificações que atestam o seu constante compromisso com a qualidade, higiene e segurança. Também foi dada atenção à sustentabilidade e ao meio ambiente, com uma linha específica de produtos totalmente biodegradáveis.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Decididamente à frente do seu tempo, a Poloplast começou a introduzir a moldagem a partir de materiais compostáveis em 2010. Atualmente, a empresa veneziana oferece aos seus clientes mais de 60 linhas de artigos compostáveis e, devido à versatilidade das máquinas FANUC, não teve de alterar nada nas suas linhas, podendo assim tirar partido de uma mudança rápida e fácil na produção. No total, estão instaladas 35 máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT na Poloplast, desde os modelos 𝛼-S100𝑖A (força de aperto de 1.000 kN / 100 toneladas) até ao 𝛼-S300𝑖A (3.000 kN / 300 toneladas) e aos modelos S-2000𝑖A e S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser
Testemunhos citação

Christian Poser

Gestor da cadeia de abastecimento

As máquinas FANUC têm muitas vantagens, desde uma limpeza mais rápida das máquinas a tempos de configuração mais curtos e uma redução significativa dos tempos de arranque. A ROBOSHOT também utiliza cerca de 10-15% menos energia do que as máquinas eléctricas comparáveis e até 70% menos do que as máquinas hidráulicas.

As máquinas ROBOSHOT estão equipadas com a função AI Mould Protection, que mede a pressão sobre o molde e impede o fecho da pinça em caso de obstrução. Existem funções adicionais que protegem os extractores e as partes do molde contra o desgaste, reduzindo assim significativamente os custos de manutenção.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

As máquinas também dispõem do software LINK𝑖 que ativa a monitorização em tempo real a partir de PCs remotos e dispositivos inteligentes, permitindo assim o acesso a uma série de informações estrategicamente importantes sobre produtividade, qualidade, rastreabilidade e diagnósticos avançados.

"Graças à interface de gestão, podemos monitorizar constantemente a produção e obter dados precisos sobre o desempenho de cada máquina", explica Poser. "Controlamos todos os dados em termos de eficiência energética, tempos de ciclo, velocidade, alarmes e trabalhos de manutenção".

Os resultados positivos continuam a ser observados muito depois de as máquinas terem sido adquiridas: "A FANUC oferece um serviço de assistência altamente qualificado e atempado. Os pedidos específicos foram sempre respondidos em poucas horas".

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.