Skip to main content
Giuliani

Os CNC e os robôs da FANUC são a chave para o sucesso

Os processos corretos de controlo de máquinas e automação de robôs podem impulsionar grandes aumentos de eficiência e conetividade para a Indústria 4.0, como a Giuliani, especialista em máquinas de transferência para processamento de fechaduras e chaves, pode testemunhar. A empresa tem vindo a cooperar com a FANUC há mais de 20 anos.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Principais percepções da tarefa ao resultado

Tarefa

A Giuliani fabrica máquinas de transferência de alta produtividade para o mercado de fechaduras e chaves. O objetivo é combinar grandes volumes com a máxima velocidade e fiabilidade, juntamente com uma abordagem simples e a opção de interface com o software da empresa no contexto da Indústria 4.0.

Solução

Equipada com o CNC FANUC 31𝑖-B e o robô antropomórfico M-10, a MCL - a máquina de transferência em linha com várias estações - pode atingir uma produção de até 700 chaves por hora. É constituída por 18 estações e permite a produção completa de chaves, desde o corte em bruto até ao produto acabado, sem qualquer supervisão do operador.

Resultado

Graças à colaboração com a tecnologia FANUC e à disponibilidade de um serviço de assistência global rápido e alargado, há mais de 60 anos que a Giuliani é a referência global para a produção de máquinas automatizadas para o processamento de chaves.

Giuliani

A Giuliani foi criada em 1957, quando o fundador da empresa, Tonino Giuliani, iniciou uma atividade pioneira no desenvolvimento de máquinas para o processamento de fechaduras e chaves. Em 1999, a Giuliani passou a fazer parte do Grupo Bucci Industries, que estava envolvido no sector da automação e robótica industrial e no sector dos novos materiais compósitos avançados. Atualmente, o Grupo emprega mais de 1.000 pessoas em 14 locais, 4 em Itália e 10 no estrangeiro.

SABER MAIS SOBRE GIULIANI
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Produção de até 700 chaves por hora

A Giuliani de Faenza, Itália, fabrica máquinas de processamento de chaves com processo autónomo ou processo em linha com várias estações (processamento completo desde o corte em bruto até ao produto acabado). De particular interesse é a nova máquina MCL - uma máquina de transferência em linha multi-estação de alta produtividade para a produção completa de chaves.

De facto, a MCL é capaz de combinar numa única linha os procedimentos para: cunhagem do arco, marcação a laser, fresagem do perfil, arredondamento e ranhura da lâmina, brocagem dos plugues, chanframento da ponta, entalhe, encaixe do plugue, encaixe da onda, rebarbação, marcação de código, escovagem, controlo de qualidade a 100% e anelamento.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Equipada com o CNC FANUC 31𝑖-B, que permite o controlo de até 72 eixos, a máquina é composta por 18 estações. É possível obter uma produção de até 700 chaves por hora e um toque de até 6 chaves.

Todas as máquinas fabricadas pela Giuliani foram concebidas para a interface com o software empresarial em conformidade com os mais recentes requisitos da Indústria 4.0. "O sistema recebe os pedidos diretamente da rede da empresa cliente e os traduz em um programa de processamento dedicado a cada código do processo, encaminhando-o ao longo de todo o seu processo de produção", afirmou Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

A automação da máquina é reforçada pela presença de um robot FANUC M-10 para alimentar a entrada da linha. "Um dos pontos fortes das transferências em linha é a mudança de produto e equipamento sem a presença de qualquer operador", explicou Malavolti.

"Tudo isto é possível através de uma alimentação múltipla do produto de corte em bruto por uma mudança automática e robotizada do equipamento: de facto, os nossos tornos adaptam-se automaticamente ao perfil do produto, graças ao sistema CNC incorporado nestas transferências".

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Mesmo nas transferências rotativas dedicadas à produção de grandes volumes com tempos de ciclo reduzidos, a automação desempenha um papel fundamental na otimização da eficiência da produção. A máquina de transferência compacta TDRILL, por exemplo, é suportada por um robô SCARA FANUC SR, que funciona na secção no final da linha.

A Giuliani e a FANUC colaboram há 20 anos. "Isto permitiu-nos permanecer constantemente na vanguarda do mercado da tecnologia," frisou Cusumano.

As duas empresas também partilham uma visão global no que diz respeito ao serviço ao cliente, uma vez que ambas podem contar com um serviço mundial pronto a responder rapidamente a qualquer pedido de apoio.

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani

"As máquinas Giuliani são vendidas em todo o mundo. Apenas a FANUC conseguiu combinar experiência, tecnologia, suporte internacional e elevada fiabilidade."

Testemunhos citação

Dario Cusumano

Diretor-geral da Giuliani

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.