Lettner

O sistema IoT da FANUC aumenta o tempo de atividade das máquinas na Lettner

À medida que qualquer empresa de produção cresce, cresce também a necessidade de proporcionar uma melhor monitorização e controlo da produção. Na era digital, cada vez mais pessoas estão a recorrer a ferramentas de software IoT baseadas em PC. Mas qual delas selecionar? Como revela a Lettner Metallbearbeitung, existem muitos argumentos a favor do MT-LINK𝑖 da FANUC.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Com 45 máquinas-ferramenta a produzir milhões de pequenas peças torneadas num padrão de turnos de 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Lettner Metallbearbeitung procurou uma solução de software IoT que ajudasse a fornecer uma melhor monitorização do seu estado de produção. Em particular, a empresa pretendia evitar períodos de inatividade prolongados, que podem ter um efeito catastrófico nos calendários de produção.

Solução

Depois de avaliar o mercado, a empresa optou pelo MT-LINK𝑖 da FANUC. Este software avançado é uma solução de monitorização de máquinas-ferramenta totalmente escalável, capaz de supervisionar e gerir dados de uma a 2000 máquinas, robôs e outros dispositivos.

Resultado

Atualmente, a Lettner utiliza o MT-LINK𝑖 para descobrir tendências de tempo de inatividade das máquinas e compreender a razão da sua ocorrência, ajudando a empresa a resolver quaisquer problemas e a manter a produção em funcionamento. Em particular, as mensagens de erro durante o turno fantasma noturno têm um impacto notavelmente positivo no tempo de funcionamento da máquina.

Lettner Metallbearbeitung

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Criada em 2011, a Lettner Metallbearbeitung (LMB) é uma empresa especializada no torneamento de precisão de uma enorme variedade de componentes para várias indústrias. Os laboratórios dentários, as instalações médicas, as fábricas de automóveis e os construtores de sistemas mecânicos/hidráulicos obtêm as suas porcas, parafusos, pinos e muito mais nas avançadas instalações de produção da LMB em Finningen, perto de Augsburgo, na Alemanha. Com acreditação segundo a norma de qualidade ISO 9001, reconhecida internacionalmente, a LMB processa materiais que incluem alumínio, aço inoxidável, aço de corte livre, latão e plástico.

SABER MAIS SOBRE A Lettner

Especialista em peças torneadas recorre ao MT-LINK da FANUC𝑖

Com cerca de 45 máquinas-ferramentas no local, a LMB Metallbearbeitung (LMB) produz milhões de peças todos os anos, normalmente com pequenos diâmetros no intervalo de 0,6 a 22 mm. Com tantas máquinas e volumes tão elevados, manter o controlo do estado da produção e do rendimento pode ser um desafio, razão pela qual a empresa recorreu ao MT-LINK𝑖 da FANUC.

O MT-LINK𝑖 é um software baseado em PC que liga as máquinas na fábrica, recolhendo, gerindo e visualizando vários conjuntos de dados. Esta ferramenta avançada de IoT está a ganhar popularidade nas fábricas de todo o mundo, à medida que procuram impulsionar melhorias na produção.

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.
Testemunhos citação

Alexander Lettner

Fundador, proprietário e diretor-geral

"Produzimos cinco dias por semana, 24 horas por dia, com 23 funcionários activos em dois turnos e um turno fantasma", explica o fundador, proprietário e diretor-geral da LMB, Alexander Lettner.

O Fanuc MT-LINK𝑖 é uma solução de monitorização de máquinas-ferramenta totalmente escalável e pronta a utilizar que pode supervisionar e gerir dados de uma a 2000 máquinas, robôs e outros dispositivos como PLCs através de um protocolo de servidor OPC UA. Tudo o que as oficinas de máquinas necessitam para monitorizar e recolher dados operacionais e de produção é um PC e uma ligação Ethernet. O software avançado da FANUC recolhe automaticamente uma variedade de pontos de dados, incluindo histórico de alarmes, variáveis macro e histórico de sinais, correntes e temperaturas do motor do servo/fuso, estado da bateria e da ventoinha, substituições da taxa de alimentação e muito mais.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

"Introduzimos o MT-LINK𝑖 para revelar tendências sobre o tempo de inatividade das máquinas e a razão da sua ocorrência, simplificando as nossas operações diárias", afirma Lettner. "Podemos exibir as informações em qualquer PC ou smartphone."

Como o software monitora vários sensores conectados às máquinas-ferramentas, ele representa uma maneira simples de trazer uma instalação para o universo da IoT e, ao mesmo tempo, melhorar uma série de métricas importantes.

"O MT-LINK𝑖 teve um impacto positivo nos tempos de produção", afirma Lettner. "Nomeadamente, as mensagens de erro durante o turno fantasma tornam-se mais visíveis, ajudando-nos a aplicar contramedidas e a reduzir o tempo de paragem das máquinas."

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.