Skip to main content
Ferramenta Norm

Maior rendimento de maquinação e qualidade do produto com a FANUC

O investimento numa nova máquina-ferramenta é normalmente acompanhado de uma lista de verificação que inclui prioridades como a precisão, a velocidade, a eficiência e a fiabilidade. Embora muitas máquinas afirmem cumprir estes objectivos, apenas os resultados reais em aplicações do mundo real podem qualificar tais afirmações. E onde melhor para testar os méritos das máquinas FANUC do que uma oficina de máquinas de grande volume que serve sectores que incluem o automóvel, os produtos de linha branca e a eletrónica. Os resultados falam por si.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Reduzir a intervenção manual e aumentar a automatização, especialmente nos processos de maquinação de precisão, tornou-se uma grande prioridade na Norm Tooling. A empresa pretendia novas máquinas-ferramentas CNC capazes de elevar o rendimento e a qualidade do produto, apoiadas por um elevado nível de suporte técnico e formação para uma integração rápida e sem problemas.

Solução

A Norm Tooling selecionou centros de maquinação vertical CNC e máquinas EDM da FANUC. A chegada ao local de vários modelos ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 e ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C proporcionaria os indicadores de velocidade, precisão e fiabilidade pretendidos pela empresa. É importante salientar que o serviço de apoio ao cliente abrangente da FANUC estava disponível para garantir uma integração perfeita na produção.

Resultado

As novas máquinas FANUC, apoiadas pelo suporte técnico e formação de renome mundial da FANUC, ajudaram rapidamente a Norm Tooling a aumentar a produtividade em 7%, a reduzir as taxas de erro em 5% e a reduzir os tempos de produção em 10%. Estes ganhos, num cenário de maquinação de cerca de 40 milhões de componentes por ano, são extremamente significativos.

Sobre a Norm Tooling

Fundada em 2003 em Izmir, na Turquia, a Norm Tooling cresceu e tornou-se líder na maquinação de componentes e fabrico de ferramentas. Com tecnologias de fabrico no local que incluem 28 máquinas-ferramentas CNC avançadas, a empresa fornece soluções para os sectores automóvel, electrodomésticos, aeroespacial, construção de máquinas, eletrónica, mobiliário e construção. A empresa com mais de 300 empregados faz parte da Norm Holding, que tem uma força de trabalho total de cerca de 4000 pessoas em 23 empresas em oito países.

Saiba mais sobre a Norm Tooling
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

As máquinas FANUC impulsionam a eficiência e o controlo de custos

A Norm Tooling fornece um serviço de maquinação e fabrico de moldes a frio de alta qualidade, orientado para o preço e just-in-time (JIT), a partir do seu moderno parque de máquinas de 10.000 m² em Izmir, na Turquia. Investir nas mais recentes tecnologias de maquinação CNC é fundamental para esta empresa progressiva de fabrico por contrato, como explica o Executivo de Produção Meriçcan Yolcu: "Produzimos peças que exigem elevada precisão. Com um enfoque na melhoria contínua, integramos as mais recentes tecnologias nos nossos processos de fabrico. Em particular, as mais recentes tecnologias FANUC ajudam-nos a otimizar a produção."

A colaboração da Norm Tooling com a FANUC nasceu da necessidade da empresa de tornar as suas operações de fabrico mais eficientes e precisas.

"Alta precisão, baixas taxas de erro e velocidade são factores críticos para nós", afirma Yolcu. "É por isso que utilizamos centros de maquinação vertical e máquinas EDM de fio da FANUC."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Vários modelos ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 e ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C estão agora totalmente operacionais na fábrica da Norm Tooling. Os centros de maquinação CNC ROBODRILL da FANUC proporcionam alta velocidade e fiabilidade na fresagem e furação de precisão, enquanto as máquinas EDM ROBOCUT ajudam a Norm Tooling a obter excelentes resultados em peças complexas.

"Reduzir a intervenção manual e aumentar a automatização, especialmente nos nossos processos de maquinação de precisão, era uma grande prioridade", afirma. "Ao mesmo tempo, a rápida adaptação e formação dos nossos operadores às novas máquinas era vital. Graças ao suporte técnico e à formação fornecidos pela FANUC, conseguimos uma integração rápida e bem-sucedida."

De acordo com Yolcu, as principais razões para a escolha das soluções ROBODRILL e ROBOCUT da FANUC incluíram o elevado desempenho operacional e as baixas taxas de erro.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

"Após a integração nas nossas linhas de produção, o rendimento da produtividade aumentou 7%, as taxas de erro reduziram 5% e os tempos de produção foram 10% mais curtos"

Testemunhos citação

Meriçcan Yolcu

Executivo de produção

Estes ganhos são enormes quando se considera o vasto rendimento nas instalações da empresa em Izmir. A Norm Tooling produz cerca de 40 milhões de peças por ano, utilizando máquinas-ferramentas CNC avançadas que, em conjunto, proporcionam à empresa uma velocidade de processamento média de 38 peças por segundo.

"Graças à introdução das máquinas FANUC, podemos agora produzir mais rapidamente e com padrões de qualidade ainda mais elevados", relata Yolcu, muito satisfeito. "Os nossos processos de fabrico são agora ainda mais eficientes, ao mesmo tempo que desfrutamos de um maior controlo dos custos. Esta cooperação com a FANUC acabou por aumentar a nossa capacidade de produção e proporcionou-nos uma vantagem competitiva."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.