Skip to main content
Silverline

Fabricante de exaustores de cozinha aproveita as vantagens dos robôs FANUC

A cooperação entre a FANUC e o fabricante de exaustores Silverline, que teve início com um projeto especial de colagem automatizada em 2015, levou a um total de 17 robôs a trabalhar na fábrica da empresa na Turquia. A FANUC assiste regularmente a este tipo de resultados, em que dar o salto inicial para o investimento em robôs leva a uma perceção quase imediata de que o fabrico pode atingir níveis de desempenho totalmente novos.
Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Silverline is using FANUC robots for tasks such as chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer, and press feeding applications, which constitute 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Com as tendências globais em termos de design de cozinhas e fogões a impulsionar a necessidade de processos de desenvolvimento dinâmicos, a Silverline tem atualmente cerca de 4000 designs diferentes na sua carteira de produtos. Em resposta à crescente demanda por esses produtos, a empresa queria identificar um parceiro de automação adequado.

Solução

O que começou com a introdução de um robô industrial de seis eixos da FANUC para um projeto de colagem automatizada em 2015 evoluiu para um total de 17 robôs da FANUC que realizam uma vasta gama de operações críticas para o processo. Entre os modelos mais recentes a chegar encontra-se um robô colaborativo (cobot) da série CRX da FANUC.

Resultado

A utilização de robôs FANUC está a ajudar a Silverline a manter a sua estratégia de implementação de tecnologias de nova geração no fabrico dos seus inovadores exaustores. Ao automatizar operações como colagem, dobragem de chapa metálica, soldadura, paletização, transferência de produtos e alimentação de prensas, os robôs FANUC representam atualmente 27% da capacidade de produção da Silverline e contribuem significativamente para o plano de melhoria contínua da empresa.

Silverline

Foi em 1994 que a Silverline, sediada na Turquia, iniciou a sua atividade comercial e, desde então, a empresa produziu milhões de exaustores de cozinha. Atualmente, a Silverline, acreditada pela norma ISO 9001, é um dos 10 maiores fabricantes de exaustores do mundo, exportando para mais de 70 países a partir da sua fábrica moderna de 103.000 m2. Com mais de 4.000 designs de produtos, a empresa com mais de 1.850 empregados obteve mais de 150 prémios internacionais de design das organizações mais prestigiadas do mundo, incluindo o Red Dot Design Award, o iF Design Award e o European Product Design Award.

Saiba mais sobre a Silverline
mage related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Os robôs da FANUC ajudam a produção a avançar a todo o vapor

Com as tendências globais no design de cozinhas e fogões em constante evolução, a Silverline é adepta de se manter na vanguarda através de uma inovação contínua que reúne funcionalidade e elegância. Assim, a empresa fabrica os seus exaustores de cozinha e outros produtos utilizando tecnologias de nova geração.

Explica Murat Koç, Diretor Geral da Silverline: "Apesar do nosso sucesso, damos grande importância às tecnologias futuras, uma vez que procuramos uma melhoria contínua e uma produção sustentável. Esforçamo-nos sempre por investir nas nossas operações e orgulhamo-nos de estar entre as 250 maiores empresas da Turquia que fazem investimentos em I&D."

A cooperação da Silverline com a FANUC teve início em 2015, com a introdução de um robô industrial de seis eixos da FANUC num projeto de colagem automatizada.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline. Testimonial of Suat Çetin.

A nossa cooperação com a FANUC, que começou com um projeto especial de colagem automatizada na nossa fábrica em 2015, continua atualmente com 17 robôs envolvidos em aplicações de colagem química, dobragem de chapas metálicas, soldadura, paletização, transferência de produtos e alimentação de prensas.

Testemunhos citação

Suat Çetin

Diretor de Engenharia de Produção

Atualmente, a Silverline completa 27% da sua produção utilizando robôs da FANUC, com modelos como o M-710𝑖C/70, R-2000𝑖C/165F, ARC Mate 120𝑖C, M-10𝑖A e M-20𝑖A a fornecerem uma produção ininterrupta.

"Estamos muito satisfeitos por colaborar com a FANUC. A FANUC contribui para a nossa estratégia de melhoria constante na produção; a nossa renovação tecnológica", afirma Çetin.

Exemplificando esta estratégia, a Silverline instalou recentemente o robô colaborativo (cobot) FANUC CRX-10𝑖A/L, que trabalha em conjunto com os operadores da empresa para melhorar a eficiência da produção sem os constrangimentos de protecções ou barreiras.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.

"As tecnologias desenvolvidas pela FANUC nesta área proporcionam às nossas operações de fabrico flexibilidade e produtividade. No futuro, a nossa parceria com a FANUC no que diz respeito à melhoria da nossa tecnologia e capacidade de produção só irá aumentar", destaca Çetin.

A transformação industrial da fábrica da Silverline, juntamente com a formação contínua da sua força de trabalho qualificada, irá aumentar ainda mais a flexibilidade dos processos de fabrico da empresa.

Conclui Çetin: "Como parceiro fiável, continuaremos a colaborar com a FANUC, uma empresa que fornece produtos de elevada qualidade em linha com os nossos requisitos, uma conduta profissional orientada para soluções e um serviço global e suporte de peças sobresselentes."

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.