Skip to main content
Erdrich

Controlo total com a tecnologia CNC da FANUC

Para operar como uma oficina mecânica de sucesso num mercado globalmente competitivo, existe uma necessidade genuína de diferenciação. Cada vez mais, as oficinas mecânicas estão a voltar-se para a automação e a digitalização como formas de se distinguirem. A Roland Erdrich GmbH, sediada na Alemanha, é um exemplo disso. Ao padronizar a FANUC para os seus requisitos de CNC, robôs e protocolos de comunicação, a empresa está a crescer em força.
Erdrich Case Study video: increasing success by standardising on FANUC for CNC, robot and communication protocol requirements 32i Model B

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A Roland Erdrich GmbH, uma oficina de máquinas CNC que produz peças torneadas e fresadas, queria destacar-se num mercado cada vez mais concorrido. Para alcançar esta ambição, a empresa decidiu, numa fase inicial da sua evolução, concentrar-se em elevados níveis de automatização e digitalização. Mas que produtos de automação estariam à altura da tarefa?

Solução

Foi há mais de cinco décadas que a Erdrich instalou a sua primeira máquina com um controlador FANUC. Atualmente, a empresa possui 60 máquinas-ferramentas CNC nas suas instalações, quase todas com controlos FANUC. Para além disso, o protocolo de comunicações FANUC FOCAS liga as máquinas ao software de produção proprietário da Erdrich. Esta empresa de produção com visão de futuro também tem 20 robôs FANUC (e controladores associados) que realizam tarefas vitais de manuseamento de componentes em células de maquinação em todo o chão de fábrica de última geração da empresa.

Resultado

A uniformização do controlo em toda a fábrica facilita a familiaridade do operador, o que, por sua vez, significa uma maior flexibilidade para a Erdrich. Além disso, o FANUC FOCAS proporciona uma ligação perfeita entre as máquinas e o software de produção desenvolvido internamente pela empresa. A fiabilidade e a longevidade dos controlos FANUC é outro ponto importante, uma vez que a Erdrich não registou uma única falha do controlador FANUC em mais de 50 anos.

Sobre a Roland Erdrich GmbH

Uma empresa familiar fundada em 1974, a Roland Erdrich GmbH cresceu e emprega atualmente 140 pessoas no fabrico de sofisticados componentes torneados CNC, peças fresadas CNC e montagens. Sediada em Oppenau, perto de Estugarda, na Alemanha, a empresa acreditada pela ISO9001 produz cerca de 1 milhão de peças por ano com uma qualidade incondicional e uma óptima relação preço/desempenho. Produzindo componentes de 25 a 400 mm de diâmetro, a Erdrich serve áreas como a tecnologia de acionamento, engenharia mecânica/planta, tecnologia laser, tecnologia médica, hidráulica/pneumática, energia e veículos/máquinas de construção.

SABER MAIS SOBRE Erdrich
Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Não houve uma única falha do controlador FANUC em mais de 50 anos

Por ser um dos muitos fabricantes especializados na maquinação de peças complexas torneadas e fresadas, a diferenciação no mercado é fundamental. No caso da Roland Erdrich GmbH, o que distingue a empresa é o seu elevado grau de automatização e digitalização. No centro desta oferta está um parque de máquinas com 60 máquinas-ferramentas CNC.

"Quando compramos uma nova máquina-ferramenta CNC, é muito importante que a máquina tenha um controlo FANUC - é um critério de compra fundamental", afirma o Diretor-Geral Steve Erdrich, que, juntamente com o irmão Ken e a irmã Nelly, formam a equipa de gestão familiar de segunda geração desta empresa de produção progressiva.

"O meu pai comprou a nossa primeira máquina com um controlo FANUC há mais de 50 anos e também estamos convencidos da tecnologia CNC da FANUC. É por isso que quase todas as nossas 60 máquinas-ferramentas CNC têm um controlador FANUC."

 

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Os CNC da FANUC presentes na Erdrich incluem a Série 30𝑖/31𝑖/32𝑖/35𝑖-Modelo B para maquinação de alta velocidade e elevada precisão. A empresa possui também 20 robôs industriais FANUC, incluindo os modelos R-2000𝑖C e M-710𝑖C, que operam em várias células de maquinação em posições de montagem no chão e de cabeça para baixo.

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

"Os produtos da FANUC são muito duráveis e fiáveis - nunca tivemos uma falha do controlador. Ter quase todas as máquinas-ferramenta CNC com o mesmo sistema de controlo oferece grandes vantagens. Garante que as nossas operações permanecem muito flexíveis, uma vez que os trabalhadores estão familiarizados com o sistema. Também gostamos da consistência que é visível em muitas gerações de produtos FANUC, permitindo que os operadores se orientem nos controladores antigos."

Testemunhos citação

Steve Erdrich

Diretor Geral

A Erdrich tem uma equipa de TI interna e utiliza software de produção próprio. O software comunica com as máquinas-ferramentas CNC no local através do protocolo de comunicações FOCAS (Factory Automation Communication Library) da FANUC, que permite que aplicações externas acedam a dados dos controlos FANUC. O FOCAS utiliza ficheiros Dynamic Link Library (DLL) para comunicar com o CNC, normalmente através de Ethernet ou High-Speed Serial Bus (HSSB).

"Um bom exemplo de como utilizamos o FOCAS envolve a medição de peças no exterior das máquinas", explica Steve Erdrich. "Os valores medidos são transferidos para o nosso software, que apresenta propostas de correção. A partir destas sugestões, podemos dizer "corrigir a máquina" no software com um simples clique do rato. Esta capacidade evita que tenhamos de efetuar cálculos e digitação manual no sistema de controlo. O FOCAS funciona maravilhosamente e é muito estável."

Ele conclui: "Olhando para trás, mantermo-nos fiéis à tecnologia FANUC foi definitivamente o passo certo para o sucesso do nosso negócio. A fiabilidade e a longevidade dos controlos motivam-nos a continuar a trabalhar com a FANUC."

Images of Erdrich Case Study: increasing success by standardising on FANUC for  CNC, robot and communication protocol requirements

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.