Skip to main content
Vedos

A Vedos alcança a precisão com a FANUC ROBODRILL

Quando se trata de encontrar o equilíbrio correto entre alta precisão, eficiência e custo, o fabricante de componentes de precisão Vedos confia nos centros de maquinação ROBODRILL da FANUC.
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Duration: 2min
In Dutch with English subtitles

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

A Vedos Verspanende Techniek BV em Venlo concentra-se na produção de componentes de precisão para aplicações de alta tecnologia em sectores como a indústria médica ou de semicondutores.

Solução

Utilização de centros ROBODRILL que atingem as 24.000 rpm para obter uma velocidade de corte suficientemente alta usando fresas de 1 mm ou até menos para componentes mecânicos.

Resultado

O centro ROBODRILL da Fanuc proporciona níveis de eficiência elevados que permitem trabalhos de fresagem mais complexos para os clientes da Vedos. Os pequenos componentes são produzidos com um elevado grau de precisão, enquanto a programação offline e o controlo de qualidade também são garantidos.

Vedos

Desde 1995, a Vedos Verspanende Techniek BV tem vindo a produzir produtos de precisão em metal e plástico para engenharia mecânica de alta qualidade, de acordo com as especificações do cliente. Em 2015, o diretor-geral Frank Siepel substituiu o seu pai na gestão da empresa. A ênfase da Vedos é o torneamento de peças pequenas com elevada precisão.

Saiba mais sobre a Vedos
The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

Especializado em componentes de engenharia de precisão

Os contos heróicos da metalurgia referem-se normalmente a lingotes grandes e pesados e a grandes volumes de estilhaços. Mas o mundo dos componentes pequenos e de precisão também tem desafios específicos que exigem um elevado grau de especialização. A Vedos Verspanende Techniek BV, em Venlo, concentra-se na produção de componentes de precisão para aplicações de alta tecnologia em sectores como a medicina ou a indústria de semicondutores.

A Vedos utiliza centros  ROBODRILL que atingem velocidades de 24.000 rpm. Isto é necessário para obter uma velocidade de corte suficientemente elevada utilizando fresas de 1 mm ou até menos.

"Somos especializados em componentes mecânicos de precisão", explica o diretor-geral Frank Siepel. "Fabricamos anéis de vedação de alguns mm, pequenos parafusos e outros elementos de fixação para aplicações em que é necessária uma precisão muito elevada. Nos microscópios electrónicos, por exemplo, todas as peças têm de ser perfeitamente lisas, com uma rugosidade inferior a 0,8. Qualquer irregularidade resultaria em medições imprecisas num microscópio deste tipo".

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

"Como trabalhamos com fresas pequenas, precisamos de máquinas com um elevado número de rotações. A maquinaria também tem de ser muito estável e precisa, para que possamos mudar rapidamente e, ainda assim, garantir a qualidade desejada. O ROBODRILL oferece tudo isso."

Testemunhos citação

Frank Siepel

Diretor Geral

A Vedos tem 8 máquinas ROBODRILL e 5 operadores. "O centro ROBODRILL mais antigo tem agora 10 anos e continua a ser tão preciso como antes", afirma Frank. Também importante na escolha da FANUC é o facto de as máquinas terem um preço muito razoável. "Uma vez que são tão duradouras, a depreciação da máquina em si não representa um grande custo", salienta Frank Siepel.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.

A Vedos dá preferência a máquinas múltiplas, em vez de investir em maquinaria complexa para o acabamento. "Uma máquina de 12 eixos pode talvez poupar tempo na produção, mas depois é preciso ter em atenção que esse lucro não se perde ao configurá-la", diz Frank. "Em última análise, o que conta é o preço de custo por produto. Se eu puder ter duas máquinas a funcionar, é normalmente mais eficiente do que se fizermos tudo num torno complexo com ferramentas propulsoras."

"Para obter uma superfície lisa, trabalhamos com fresas muito pequenas. Depois, temos também pequenas ranhuras que são fáceis de eliminar. Uma máquina rápida e dinâmica como o centro ROBODRILL é muito mais eficiente do que uma máquina multieixos grande e complexa. Depende muito da natureza dos produtos e do número de encomendas. Se a tolerância do trabalho de fresagem em comparação com o trabalho de torneamento tiver de ser muito precisa, uma máquina combinada faz sentido. Mas se essas tolerâncias não estiverem relacionadas, obtemos uma maior eficiência em várias máquinas sem comprometer a precisão."

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.