Skip to main content
Lindner

A linha de pintura automatizada é o estado da arte

Na indústria transformadora, a pintura e o revestimento estão entre os processos mais inconsistentes de realizar manualmente. A velocidade de aplicação, a espessura da tinta e a distância à superfície são extremamente difíceis de executar pelos operadores sem desvios não intencionais. A resposta é adotar robôs, em particular os robôs de pintura da série P da FANUC, que foram desenvolvidos especialmente para este desafiante processo de produção.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Principais conclusões: da tarefa ao resultado

Tarefa

Pretendendo melhorar a eficiência e a repetibilidade, o fabricante líder de caixões Lindner pretendia introduzir uma linha automatizada de pintura/desbaste de superfícies nas suas instalações de produção na Polónia. No entanto, os robôs especificados para estes processos teriam de cumprir uma série de requisitos específicos da aplicação, envolvendo a utilização de tintas e corantes para madeira.

Solução

Em colaboração com o especialista em automação do sector Wagner Service, os robôs de pintura da série P da FANUC foram identificados como a solução ideal, graças ao seu elevado desempenho, certificação ATEX e funcionalidades de segurança. A equipa também selecionou um robô industrial de seis eixos FANUC R-2000𝑖C/125L para o processo de lixagem de superfícies.

Resultado

A Lindner pode agora contar com uma consistência melhorada na pintura e lixagem de superfícies dos seus caixões, eliminando qualquer possibilidade de erro humano. A linha de pintura automatizada altamente segura também está a proporcionar uma série de outras vantagens, incluindo maior produtividade. Atualmente, a Lindner pode produzir 7.000 caixões por mês, contra os 6.000 anteriores. É de salientar que a empresa está a alcançar este resultado apesar de ter reduzido o número de turnos de três para dois.

Lindner

A Lindner, sediada na Polónia, é um dos principais fabricantes de caixões e o maior exportador de caixões da Europa. Fundada em 1991, a empresa tem 250 empregados que ajudam a produzir aproximadamente 200.000 caixões por ano em 400 designs diferentes. Os clientes da Lindner são grossistas e outros fabricantes de caixões que pretendem embelezar a sua carteira. O sucesso de vendas da empresa centra-se em encomendas de grandes lotes, com base na premissa estabelecida pela Lindner de qualidade líder na sua classe e reputação da marca.

Saiba mais sobre a Lindner
Lindner success story (FPL)

Terminar o trabalho

"O que nos distingue dos nossos concorrentes é o nosso pensamento inovador", afirma Tomasz Kilarksi, especialista de vendas da Lindner. "Tentamos introduzir novas inovações e desenvolver constantemente novas ideias. Também investimos fortemente na nossa produção para ajudar a garantir que nos mantemos competitivos.

Desde a sua criação, a Lindner tem-se concentrado principalmente na tecnologia e nas taxas de produção em todas as fases de fabrico. Um exemplo disso é o mais recente investimento da empresa, uma linha de pintura totalmente automatizada que se encontra entre as mais modernas do seu género na Europa. As duas novas cabinas de pintura automatizadas na sede e nas instalações de fabrico da Lindner em Wągrowiec, na Polónia, incluem robôs FANUC.

Lindner success story (FPL)

Para ajudar a tornar realidade a ambição da empresa de ter uma linha de pintura automatizada, a Lindner recorreu à Wagner Service, um especialista líder em equipamentos e sistemas tecnologicamente avançados para a aplicação de revestimentos e tintas em superfícies. A Wagner Service começou a conceber um sistema de aplicação robotizado em resposta às necessidades do cliente e aos desafios apresentados. No centro de ambas as cabinas de pintura, a Wagner especificou um robô de pintura industrial de seis eixos FANUC P-250𝑖B/15.

Os robôs de pintura (série P) da FANUC são fabricados inteiramente em alumínio para evitar qualquer potencial de faíscas, com toda a cablagem integrada no interior do pulso oco. Estes robôs inovadores possuem certificação ATEX, o que lhes permite trabalhar com tintas à base de solventes. Além disso, o robô, especialmente o seu pulso, imita tanto quanto possível a destreza de um operador humano. Os robots de pintura da série P da FANUC são selados à medida com ar comprimido para que não penetrem poeiras ou líquidos.

Lindner success story (FPL)

Cada robô FANUC na Lindner possui dois sistemas de aplicação, permitindo à empresa trocar a pistola de pintura de alta pressão por uma pistola de baixa pressão ao aplicar tinta para madeira e pátina. A pulverização destes produtos apresenta desafios especiais, como explica Adam Leszczyński, Diretor de vendas da Wagner Service: "O verniz para madeira e a pátina são difíceis de aplicar automaticamente, uma vez que o olho do pintor é de grande importância. Como resultado, tivemos de imitar a sensibilidade de um pintor experiente no software e no controlo."

Ele continua: "Outro desafio colocado pela Lindner foi um passo adicional no processo: a retificação de superfícies. Neste caso, concebemos uma cabeça de retificação que integrámos com um robô industrial de seis eixos FANUC R-2000𝑖C/125L."

Lindner success story (FPL)

Graças à linha de pintura automatizada da Lindner, a empresa registou um aumento significativo na qualidade e repetibilidade do produto, passando de 6.000 para 7.000 unidades por mês. Outra grande vantagem é a redução do número de turnos necessários, de três para dois, poupando custos significativos.

Krzysztof Bromberek, Diretor de Produção e Organização da Lindner, conclui: "Um robot posicionado e programado com precisão não comete erros. É inevitável que haja mais automação no futuro e queremos continuar a melhorar com os robots."

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.

A automatização da linha de pintura torna o nosso trabalho muito mais rápido, mais ergonómico e, acima de tudo, mais seguro. Também vemos menos danos na linha de produção, uma vez que os caixões passam muito suavemente.

Testemunhos citação

Krzysztof Bromberek

Diretor de Produção e Organização na Lindner

Inspire-se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Estudos de caso da FANUC

Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.