Skip to main content
Gnutti

Plne automatizovaná výroba dielov od kazety po kazetu

Výroba bez dozoru a jednoduchá vzdialená správa je snom mnohých výrobných spoločností. Spoločnosť Gnutti Transfer prijala výzvu vytvoriť vysoko automatizovanú výrobnú jednotku s flexibilnou architektúrou jednotky.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Zavedenie výrobného systému IoT, ktorý by zahŕňal všetky fázy prác potrebných na výrobu hliníkových tlakových odliatkov.

Riešenie

Zariadenie integruje rôzne stroje vrátane flexibilného prenosu na 10 staníc a päť robotov zapojených do automatizácie všetkých fáz procesu. Ovládanie sa uskutočňuje prostredníctvom dvoch jednotiek FANUC 30𝑖-B Plus NC.

Výsledok

Systém dizajnu spoločnosti Gnutti Transfer umožňuje zákazníkovi vyrábať diely z kazety do kazety úplne automaticky a bezpečne.

Gnutti

V roku 1955 založil Quirino Gnutti v Brescii spoločnosť Gnutti Transfer na výrobu sústruhov a transferových strojov. V priebehu rokov sa podnik rozrástol a vyvíjal, integroval nové flexibilné, modulárne a inovatívne koncepcie, pričom venoval osobitnú pozornosť dizajnu strojov a ich udržateľnosti. Každý rok spoločnosť Gnutti Transfer expeduje zo svojho závodu v Ospitaletto 35 - 40 strojov.

ZISTITE VIAC O GNUTTI
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Plne automatizovaná výroba dielov

Každá dielňa sníva o plne vertikálnej, automatizovanej a integrovanej výrobe dielov, ktorá zaručuje maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu spolu s možnosťou diaľkového dohľadu a kontroly celého procesu. Vďaka zručnostiam a skúsenostiam spoločnosti Gnutti Transfer sa tento sen stal skutočnosťou.

Projekt bol veľmi zložitý, ako vysvetľuje Giovanni Gualco, manažér pre obchodnú oblasť spoločnosti Gnutti Transfer: "Cieľom zákazníka bolo začať so surovými dielmi v kazete a skončiť s hotovými dielmi späť v kazete v jednom cykle." 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

Na začiatku procesu prebieha nakladanie prostredníctvom automatického rozpoznávania, delenia a kontroly kazetových dielov, predtým ako každý komponent prejde kontrolnou stanicou na laserové značenie. Prenosový stroj potom vykonáva obrábacie operácie pred extrakciou na umývanie. Po umytí na odstránenie zvyškov systém vráti diely do kazety.

Roboty sú prítomné vo všetkých fázach: robot vybavený systémom videnia vyberá surové diely z kazety a umiestňuje ich na dopravník, ktorý napája laserový stroj na značenie; druhý robot potom nakladá diely do prenosového stroja pred tým, ako tretí robot vyloží stroj a umiestni diely do medzistanice. Štvrtý robot naloží súčiastky do umývačky a konečne piaty robot vyberie súčiastky z umývačky a vloží ich späť do kazety pripravené na automatické odovzdanie do montáže.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Tento transferový stroj je súčasťou flexibilného transferového radu GR-MR spoločnosti Gnutti Transfer. Pozostáva z 10 staníc s 11 prevádzkovými jednotkami namontovanými na priečniku a zahŕňa 45 osí ovládaných v jednom procese, pričom čas cyklu je sotva 8 sekúnd. Všetkých 33 lineárnych osí a 10 rotačných osí je vybavených motorizáciou FANUC s digitálnymi pohonmi a optickými pripojeniami.

Zložitosť projektu a vysoký počet riadených osí si vyžiadali obrovské investície do času a ľudských zdrojov. Zapojenie strategického partnera, akým je spoločnosť FANUC, bolo v podstate kľúčom k víťaznému technologickému príspevku."Strategický preto, lebo FANUC je jediná spoločnosť, ktorá nás dokáže podporiť v takom komplexnom projekte, ako je tento; víťazný preto, lebo technológia FANUC poskytuje dokonalú funkčnosť systému," uvádza Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco

"Spoločnosť FANUC sme si vybrali pre jej odborné znalosti, podporu a technológie, pretože je jediným dodávateľom s odbornými znalosťami potrebnými na dosiahnutie tohto výsledku."

Citácia z recenzií

Giovanni Gualco

Manažér predajnej oblasti Gnutti Transfer

Jednotka je certifikovaná pre priemysel 4.0: skľučovadlá a všetky časti sú vybavené senzormi, ktoré analyzujú údaje týkajúce sa funkčnosti jednotky. Priemyselný počítač je kompletne určený na riadenie stroja a kontrolu viac ako 12 000 premenných, čo umožňuje prispôsobenie funkcií, ktoré siahajú od preventívnej/prediktívnej údržby až po reguláciu parametrov procesu. Zákazník sa môže prihlásiť na diaľku, dohliadať na stroj, spúšťať cykly a meniť konfiguráciu celého systému na vykonávanie rôznych typov spracovania.

 

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.