Skip to main content
Giuliani

FANUC CNC a roboty FANUC sú kľúčom k úspechu

Správne riadenie strojov a procesy automatizácie robotov môžu výrazne zvýšiť efektivitu a pripojenie priemyslu 4.0, ako môže potvrdiť spoločnosť Giuliani, špecialista na prenosové stroje na spracovanie zámkov a kľúčov. Spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou FANUC už viac ako 20 rokov.
Giuliani Success Story ENG,

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Giuliani vyrába vysokoproduktívne prenosové stroje pre trh so zámkami a kľúčmi. Cieľom je spojiť vysoké objemy s maximálnou rýchlosťou a spoľahlivosťou spolu s jednoduchým prístupom a možnosťou prepojenia so softvérom spoločnosti v kontexte Priemyslu 4.0.

Riešenie

Vybavený CNC strojom FANUC 31𝑖-B a antropomorfným robotom M-10, MCL - viacstaničný in-line transferový stroj - môže dosiahnuť výrobu až 700 kľúčov za hodinu. Pozostáva z 18 staníc a umožňuje kompletnú výrobu kľúčov, od hrubého rezu až po hotový výrobok, bez akéhokoľvek dohľadu obsluhy.

Výsledok

Vďaka spolupráci s technológiami FANUC a dostupnosti rýchleho a rozsiahleho globálneho servisu je spoločnosť Giuliani už viac ako 60 rokov svetovým etalónom vo výrobe automatizovaných strojov na spracovanie kľúčov.

Giuliani

Spoločnosť Giuliani bola založená v roku 1957, keď jej zakladateľ Tonino Giuliani začal priekopnícku činnosť v oblasti vývoja strojov na spracovanie zámkov a kľúčov. V roku 1999 sa spoločnosť Giuliani stala súčasťou skupiny Bucci Industries Group, ktorá sa zaoberala automatizáciou a priemyselnou robotikou a novým odvetvím pokročilých kompozitných materiálov. V súčasnosti skupina zamestnáva viac ako 1 000 ľudí v 14 závodoch, 4 v Taliansku a 10 v zahraničí.

ZISTITE VIAC O GIULIANIM
Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Výroba až 700 kľúčov za hodinu

Giuliani z talianskej Faenzy vyrába stroje na spracovanie kľúčov so samostatným procesom alebo viacstaničným in-line procesom (kompletné spracovanie od hrubého rezu až po hotový výrobok). Mimoriadne zaujímavý je nový stroj MCL - vysokoproduktívny viacstaničný in-line transferový stroj na kompletnú výrobu kľúčov.

V skutočnosti dokáže MCL v jednej linke kombinovať postupy pre: koinovanie oblúka, laserové značenie, frézovanie profilu, spätné zaoblenie a drážkovanie čepele, preťahovanie zástrčiek, skosenie hrotu, zárezový zárez, zástrčkový zárez, vlnový zárez, odihlovanie, kódové značenie, kefovanie, 100 % kontrolu kvality a krúžkovanie.

Image related to the success story GIULIANI. FANUC Italy.

Giuliani was founded in 1957 and have been collaborating with FANUC for more than twenty years. The close collaboration with FANUC has allowed Giuliani to bring cutting-edge technology to the market. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Stroj FANUC 31𝑖-B, ktorý umožňuje riadenie až 72 osí, pozostáva z 18 staníc. Možno dosiahnuť výrobu až 700 kľúčov za hodinu a zvonenie až 6 kľúčov.

Všetky stroje vyrábané spoločnosťou Giuliani sú navrhnuté na prepojenie s podnikovým softvérom v súlade s najnovšími požiadavkami Industry 4.0. "Systém prijíma objednávky priamo zo siete klientskej spoločnosti a prekladá ich do spracovateľského programu určeného pre každý jeden kód v procese, ktorý smeruje do celého výrobného procesu," uviedol Malavolti.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys.

Automatizácia stroja je posilnená prítomnosťou robota FANUC M-10 na podávanie vstupnej linky. "Jednou zo silných stránok linkového presunu je prepínanie výrobku a zariadenia bez prítomnosti obsluhy," vysvetlil Malavolti.

"To všetko je možné vďaka viacnásobnému podávaniu hrubo rezaného výrobku automatickou a robotickou výmenou zariadenia: v skutočnosti sa naše zveráky automaticky prispôsobujú profilu výrobku vďaka CNC systému, ktorý je súčasťou týchto prenosov."

 

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.

Automatizácia zohráva kľúčovú úlohu pri optimalizácii efektívnosti výroby aj v prípade rotačných prevodoviek určených na veľkosériovú výrobu so skráteným časom cyklu. Napríklad kompaktný transferový stroj TDRILL je podporovaný robotom SCARA FANUC SR, ktorý pracuje v úseku na konci linky.

Giuliani a FANUC spolupracujú už 20 rokov. "To nám umožnilo zostať neustále na čele technologického trhu," zdôraznil Cusumano.

Obidve spoločnosti majú spoločnú globálnu víziu aj pokiaľ ide o služby zákazníkom, pretože obe sa môžu spoľahnúť na celosvetový servis, ktorý je pripravený rýchlo reagovať na akúkoľvek žiadosť o podporu.

 

 

 

FANUC CNC and robot success story. Testimonial of Managing Director of Giuliani

"Stroje Giuliani sa predávajú po celom svete. Iba spoločnosť FANUC dokázala spojiť skúsenosti, technológie, medzinárodnú podporu a vysokú spoľahlivosť."

Citácia z recenzií

Dario Cusumano

Výkonný riaditeľ spoločnosti Giuliani

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.