Skip to main content
Food and beverage industry

Hrana in pijača

Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.

Avtomatizacija FANUC za živilsko industrijo

FANUC-ove rešitve za avtomatizacijo omogočajo živilski industriji neprimerljivo večjo učinkovitost in natančnost. Naše aplikacije vključujejo depaletizacijo, polnjenje linij, proizvodnjo embalaže, pobiranje, rokovanje, predelavo, pakiranje in paletiranje izboljšujejo varnost v procesih proizvodnje hrane.

3D simulation of a food production line. High-res industry rendering.

Depalletising

Polnjenje linije

Proizvodnja embalaže

Zbiranje

Ravnanje s spletno stranjo

Obdelava

Pakiranje

paletiranje

Avtomatizacija na začetku linije

S avtomatiziranjem prednje linije FANUC optimizirate svojo vrednostno verigo že od samega začetka proizvodnega procesa. Ne glede na to, ali gre za depaletizacijo, nakladanje, polnjenje linije ali celo toplotno oblikovanje embalaže s strojem za brizganje, lahko enostavno avtomatizirate katero koli število opravil, kar vam bo pomagalo izboljšati postopke proizvodnje živil in znižati stroške.

Depaletizacija

Industrijski roboti zagotavljajo izjemno učinkovit način ravnanja z blagom v različnih fazah proizvodnega procesa.

Polnjenje linije

Ne glede na to, kaj obdelujete, je zaradi vsestranskosti rešitev za avtomatizacijo prenos surovin na proizvodno linijo enostavnejši, kot si morda mislite.

Proizvodnja embalaže

FANUC ROBOSHOT je vsestranski stroj za brizganje CNC, ki ga lahko uporabite za izdelavo embalaže na kraju samem.

Avtomatizacija rokovanja, obdelave in pobiranja

Proizvajalci hrane in pijač morajo slediti trenutnim trendom. Avtomatizacija opravil pobiranja, postavljanja, rokovanja, predelave ali razvrščanja vam ne omogoča le optimizacije proizvodnih procesov, temveč tudi prožno odzivanje na novosti in s tem ohranjanje prednosti pred konkurenco. To lahko še izboljšate z uporabo pametne tehnologije za vizualno prepoznavanje in senzorskih sistemov.

Zbiranje

Roboti in coboti FANUC so izdelani z največjo možno ponovljivostjo za natančnejše, učinkovitejše in trajnostne rešitve za avtomatizirano pobiranje.

Rokovanje

S namenskimi roboti za živila in čiste prostore, opremljenimi z mazivom za živila in posebnimi premazi, varno ravnajte s sekundarnimi ali primarnimi živili.

Obdelava

Zagotovite si večjo prilagodljivost pri avtomatizaciji aplikacij za predelavo hrane z roboti in koboti FANUC.

Avtomatizacija na koncu linije

Avtomatizacija konca proizvodne linije poveča vašo prilagodljivost in vam omogoča, da se hitro odzovete na trende in izzive pri zagotavljanju pametnega in varnega pakiranja, skladiščenja in logistike dobre kakovosti. Zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje vključujejo naporno in ponavljajoče se ročno delo - nekaj, kar lahko enostavno opravijo avtomatizirani sistemi za optimalne in stroškovno učinkovite rezultate.

Pakiranje

Zboljšajte učinkovitost, natančnost in higieno ter s FANUC-om zagotovite hitrejše, doslednejše postopke embalaže brez kontaminacije.

Paletiranje

FANUC ponuja najpopolnejšo paleto robotov za paletiranje in cobotov v panogi, ki so oblikovani in izdelani tako, da zagotavljajo visoko zmogljivost in najhitrejše čase ciklov na svetu.

Delta robot picking cookies. High resolution file.
iR Pick tool

Roboti za hrano in čiščenje

Varno, čisto, učinkovito: Odkrijte vse robote FANUC za živilsko industrijo

FANUC SCARA SR-20iA handling milk crates.

Nabor robotov

Strokovno znanje in tehnologija družbe FANUC za vsak izziv

FANUC palletizing robot operating in the food industry. Success story about FANUC's excellent customer service, technical support and training, required for high-level robotisation projects at Elsa Group (a Swiss expert in the manufacture and packaging of dairy products)
Elsa Group

Podjetje Elsa Group je s storitvijo FANUC na vrhu prehranjevalne verige

Določitev in nakup industrijskega robota sta pogosto prvi korak podjetja na poti v avtomatizirano prihodnost, ki temelji na večji produktivnosti in ponovljivosti. Vendar pa je sodelovanje s prodajalcem robotov, ki je sposoben ponuditi najvišjo raven podpore strankam, najpomembnejše za doseganje popolnega uspeha projekta, od zagona in usposabljanja do servisiranja in vzdrževanja stroja.

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC poveča zmogljivost paletiranja v tovarni moke

Prevzemanje bremen pri dvigovanju težkih tovorov je klasična aplikacija za industrijske robote. Vendar pa uporaba robotov pri nalogah dvigovanja ne pomeni le fizične razbremenitve delavcev, temveč lahko poveča tudi prepustnost, tudi če je prostor omejen. Primer je proizvajalec moke Lindmühle, kjer je programska oprema za simulacijo FANUC izpostavila optimalnega robota za razpoložljiv delovni prostor.

Success story about successful implementation of a FANUC cobot  at the company WIESHEU (food industry). FANUC collaborative robot  CRX-10iA/L takes the buns from a crate, sorts them onto a baking tray and pushes the trays into shelves for baking. The CRX also tips the baked rolls from the tray into sales racks.
Wiesheu

FANUC zmanjšuje vročino za pekarne v trgovinah

S sistemom FANUC baziranem na kobotih, lahko pekarne v trgovinah povečajo svojo produktivnost na varen in zanesljiv način. Avtomatizirani sistem zagotavlja učinkovit način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov pri ponavljajočih se aplikacijah ravnanja z izdelki.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojica robotov FANUC poveča učinkovitost pakiranja v podjetju Inoverde

V hitro delujočem obratu za distribucijo sveže hrane je učinkovitost z avtomatiziranimi postopki pakiranja ključnega pomena za sledenje povpraševanju. Kot stranski produkt tega pristopa imajo uporabniki robotov tudi manjšo fizično obremenitev za zaposlene, nežnejše rokovanje z občutljivimi pridelki, kot sta sadje in zelenjava, ter bolj enoten in ponovljiv postopek. Med zadnjimi tovarnami, ki imajo koristi od vseh teh dodanih vrednosti, je obrat Bätterkinden v Švici, ki je last velikega distributerja hrane Inoverde, v katerem so pri polnjenju, pakiranju in paletiranju korenja uporabili tri industrijske robote FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Cake Cutting With Ultrasonic Precision

Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.

Naše rešitve za druge panoge

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Rešitve za avtomatizacijo za vse proizvodne procese

Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.