Skip to main content
Chip as an example for the electronics industry

Elektronika

Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.

Robotika in avtomatizacija za elektronsko industrijo

Povečajte učinkovitost proizvodnje elektronike z rešitvami za avtomatizacijo FANUC, ki zagotavljajo natančnost, zanesljivost in dinamično odzivnost na trgu.

3D simulation of a production line for Electronics. High-res industry rendering.

Injection Moulding

Complex machining

Hard turning

High-accurate Drilling

Hard turning

Laser, Plasma and Waterject cutting

Assembly

Soldering

Picking & Placing

End-of-the-line automation

Montaža

Robot FANUC ponuja različne zelo zanesljive montažne robote, ki so spretni, ponovljivi, kompaktni in hitri. Od 5- do 6-osnih členkastih robotov, 3- do 6-osnih robotov Delta do serije SCARA in sodelujočih robotov - na voljo so vam roboti in inteligentne funkcije, ki jih potrebujete, da bodo vaši proizvodni cilji ostali na pravi poti.

Pobiranje in nameščanje

Roboti FANUC, opremljeni z 𝑖RVision in 3D Area Sensor, pobirajo, razvrščajo, postavljajo in urejajo izdelke na gibljivem transporterju. Roboti delta so na primer odlična izbira za pobiranje, razvrščanje, pregledovanje, nameščanje in vstavljanje delov. To lahko počnete z veliko hitrostjo na premikajočih se transporterjih.

Spajkanje

Roboti za spajkanje in varjenje zagotavljajo dosleden in natančen nanos spajkalnega ali varilnega materiala ter prispevajo h kakovosti in zanesljivosti elektronskih izdelkov.

Avtomatizacija na koncu linije

Pripravite svoje izdelke za dostavo z našimi roboti, opremljenimi z vidnim sistemom. Avtomatizacija postopkov na koncu linije, kot so zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje, poenostavi postopek embalaže in poveča splošno logistično učinkovitost.

Brizganje

Za izdelavo velikega števila majhnih električnih komponent sta potrebni hitrost in ponovljivost. Pospešek, ki ga zagotavljajo električni servomotorji ROBOSHOT, je idealen za izdelavo tankih sten, ki jih pogosto povprašujejo električni deli. Poleg tega pametne funkcije ROBOSHOT izravnavajo spremembe viskoznosti, aktivno odzračevanje plinov pa dodatno izboljšuje kakovost.

Žična erozija EDM

S široko paleto možnosti, ki zagotavljajo brezhibne površine in neverjetno natančnost delov, je ROBOCUT odličen vsestranski pripomoček za elektronsko industrijo. Žična erozija FANUC izkazuje izjemno visoko natančnost na orodjih, kot so kalupi. Neverjetna raven ponovljivosti stroja dodatno zagotavlja, da se dosledno dosegajo enako visoki standardi.

Zelo natančno vrtanje

V elektroindustriji je pogosto treba izvrtati majhne luknje v natančne komponente. V ta namen je ROBODRILL FANUC opremljen z natančno uravnoteženim vretenom, ki zagotavlja zelo visoko stopnjo ponovljivosti. Za povečanje natančnosti pri tovrstnih aplikacijah ROBODRILL vključuje tudi enoto za čiščenje orodja. Ta funkcija med menjavo orodja očisti tako orodje kot vreteno in tako znatno izboljša ponovljivost.

Kompleksna strojna obdelava

FANUC CNC vam omogoča doseganje visoke proizvodne zmogljivosti in najvišjih standardov kakovosti za hitro in natančno 5-osno rezkanje, struženje, brušenje ali rezanje kompleksnih ohišij za vse vrste delov, od potrošniške do vesoljske elektronike. FANUC ROBODRILL ponuja hkratno krmiljenje in napredne funkcije, kot so funkcije look-ahead, interpolacija in pametno glajenje, za natančno in hitro izdelavo kompleksnih kalupov, elektrod in 3D-delov.

Težko obračanje

Pri proizvodnji električnih in elektronskih komponent je hitra izjemno natančna tehnologija trdega struženja z uporabo pogonov in krmilnikov FANUC ekonomična alternativa krožnemu brušenju in omogoča natančnost v območju mikronov.

Rezkanje

FANUC izboljšuje rezkanje elektronskih komponent s centrom ROBODRILL in robotizacijo stroja za vrhunsko učinkovitost. Naše krmilnike CNC zagotavlja enostavno upravljanje in vrhunske rezultate pri različnih aplikacijah.

Lasersko, plazemsko in vodno rezanje

FANUC-ovi napredni krmilniki CNC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) so vodilni pri laserskem, plazemskem in vodnem rezanju ter zagotavljajo neprimerljivo natančnost in učinkovitost. V povezavi z robotizacijo FANUC povzdiguje te postopke rezanja ter zagotavlja vrhunsko kakovost in hitrost v najzahtevnejših okoljih povpraševanja.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo

Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.

FANUC Robot M-10iA polishing and handling electronic devices at Fastlog AG.
Fastlog

Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing

Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.

Success story about automated assembly of gate controls using FANUC robots by the German company Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH.

Ulrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH relies on FANUC robots for the precise assembly of gate controls. Guided by a 3D Vision System, the robots pick components with accuracy, while the FANUC M‑20iA/12L places them into small load carriers. Integrated optical and electronic checks ensure consistent quality throughout the process.
Ulrich Rotte

Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis

Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.

Naše rešitve za druge panoge

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Rešitve za avtomatizacijo za vse proizvodne procese

Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.