Novice in mediji
- Študije primerov
- Knjižnica za medije
- Novice in sporočila za javnost
Študije primerov
Odkrivajte izjemne dosežke, ki jih spodbujajo rešitve za avtomatizacijo tovarn družbe FANUC. Oglejte si, kako naša tehnologija spreminja panoge in spodbuja uspeh.
Podjetje ESOMA s pomočjo rešitev za nadgradnjo FANUC ponovno vzpostavi delovanje CNC brusilnih strojev, da delujejo kot novi
Nadgradnja starejših obdelovalnih strojev je strateški način za podaljšanje njihove življenjske dobe, izboljšanje delovanja in zagotovitev dolgoročne produktivnosti. Za podjetje ESOMA, specialista za storitve nadgradnje, združevanje inženirskega znanja z napredno CNC tehnologijo FANUC, omogoča preoblikovanje obstoječih strojev za brušenje v sodobne, visoko natančne rešitve.
From Pallet to Product: FANUC Cobots enhance Pharma Packaging
Phytopharm Klęka S.A., a market leader in plant-based products for pharmaceuticals and cosmetics, has improved packaging ergonomics, flexibility and reliability through the adoption of two collaborative robots (cobots) from FANUC. By automating bottle de-palletising and carton stacking in collaboration with ZW Automation, the company is exceeding initial performance estimates of cobots while improving safety and reducing worker monotony. Supported by FANUC palletising software and intuitive operation, the cobots deliver a more agile and efficient three-shift manufacturing environment.
Roboti FANUC omogočajo obdelavo CNC 24/7 v podjetju RADMOT
Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.
Uspeh robotske celice FANUC vodi do novega vira prihodkov
Kaj upošteva večina pogodbenih podjetij za strojno obdelavo, ko želi doseči naslednjo raven učinkovitosti, produktivnosti in zanesljivosti? Odgovor je seveda avtomatizacija. Zato je podjetje WU Mechanische Werkstätte GmbH s sedežem v Nemčiji zgradilo celico za avtomatizacijo - z industrijskim robotom FANUC - za nakladanje in razkladanje enega od svojih obdelovalnih strojev. Dve leti pozneje je bil koncept tako všeč nekemu obiskovalcu, da je podjetje WU prosil, naj mu ga izdela. To je pomenilo začetek dodatnega vira prihodkov, ki temelji na načrtovanju in izdelavi avtomatizacijskih celic z visoko zmogljivimi industrijskimi roboti FANUC.
Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo
Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.
FANUC CNC z več zmogljivostmi dviguje vertikalno struženje na novo raven
Razvoj novega pristopa k starodavnemu postopku, kot je struženje, zahteva nadčloveško raven ustvarjalnosti in inovativnosti. Poleg tega je za pretvorbo teh novih vizij in konceptov strojev v realnost potrebna izjemno napredna tehnologija krmiljenja. S to mislijo je proizvajalec strojnega orodja FFG Werke natančno vedel, kam se obrniti po sistem CNC s potrebnimi zmogljivostmi in delovanjem za dopolnitev svojega revolucionarnega novega vertikalnega stružnega centra: FANUC.
Knjižnica za medije
Raziščite in prenesite uradne slike, videoposnetke in dokumente družbe FANUC iz naše medijske knjižnice.
Poiščite stike z mediji
Stopite v stik z našimi strokovnjaki za odnose z javnostmi in komunikacije družbe FANUC Europe