Skip to main content
FFG Werke

FANUC CNC z več zmogljivostmi dviguje vertikalno struženje na novo raven

Razvoj novega pristopa k starodavnemu postopku, kot je struženje, zahteva nadčloveško raven ustvarjalnosti in inovativnosti. Poleg tega je za pretvorbo teh novih vizij in konceptov strojev v realnost potrebna izjemno napredna tehnologija krmiljenja. S to mislijo je proizvajalec strojnega orodja FFG Werke natančno vedel, kam se obrniti po sistem CNC s potrebnimi zmogljivostmi in delovanjem za dopolnitev svojega revolucionarnega novega vertikalnega stružnega centra: FANUC.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Podatki proizvajalca strojnega orodja FFG Werke GmbH: "V današnjem času se s standardnim strojem za struženje ne obračajo glave." Zato se je podjetje pod svojo blagovno znamko Hessapp lotilo oblikovanja novega pristopa k vertikalnim stružnim centrom. Stroji serije Hessapp DVT, ki združujejo struženje in avtomatizacijo v eni platformi, lahko delujejo tudi v nalogah, ki vključujejo rezkanje, vrtanje, rezanje navojev in brušenje. Za nadzor tako zapletenega sklopa operacij se je izkazalo, da je izbira partnerja CNC ključnega pomena za uspeh projekta.

Rešitev

FG Werke GmbH se je odločil za svojega dolgoletnega partnerja CNC, ki deluje že več kot 20 let: FANUC. Stroj FANUC serije 31𝑖B Plus - in njegova primernost za stroje z zahtevami po večosni, večpotni, hitri in zelo natančni obdelavi - je bil izbrani CNC za vertikalne stružnice Hessapp serije DVT podjetja. CNC dopolnjuje visoko zmogljiva prikazovalna enota FANUC PANEL 𝑖H Pro. Družba FFG Werke je izbrala tudi dve dodatni napravi: Ploščo upravljalca stroja FANUC in Enoto MDI (ročni vnos podatkov).

Rezultat

FG Werke lahko modularno konfigurira vsak vertikalni stružilni center Hessapp DVT s pobirnim vretenom glede na zahteve strank. Visoko zmogljiv stroj, kot je ta, zahteva visoko zmogljiv CNC. V podjetju vedo, da lahko rešitve CNC FANUC upravljajo dodatne module, kot so različna motorna vretena, enota za vrtanje in rezkanje, integrirana merilna naprava in različne rešitve za avtomatizacijo. Uporabniki serije Hessapp DVT s krmilji FANUC imajo zdaj na voljo vse možnosti, potrebne za celovito strojno obdelavo.

O podjetju FFG Werke GmbH

Družba FFG Werke GmbH v svojem obratu Taunusstein blizu Wiesbadna v Nemčiji zaposluje približno 110 ljudi. V tovarni izdelujejo vertikalne stružnice CNC pod blagovno znamko Hessapp. Podjetje FFG Werke je del podjetja FFG Europe & Americas, ki je del svetovno dejavne tajvanske skupine Fair Friend Group (FFG). Skupina, katere začetki segajo v leto 1798, združuje 15 proizvajalcev stružilnih centrov, obdelovalnih centrov, strojev za rezkanje, strojev za rotacijski prenos, brusilnih strojev in strojev za rezanje zobnikov.

VEČ O FFG Werke
Image FFG Werke building - case study

Tehnologija FANUC CNC pomaga novemu stroju za struženje obrniti glave

Hessapp DVT 200 je navpični stružilni center z integriranim pobirnim vretenom in inovativno tehnologijo prenosa.

"Je zelo poseben," potrjuje Uwe Göbel, vodja prodaje tehnologije - struženje pri podjetju FFG Werke GmbH. "Ta stroj z dvema vreteni omogoča izdelavo sestavnega dela v celoti z obeh strani."

Za izdelavo obdelovancev z vrhunsko natančnostjo z obeh strani je namesto dveh med seboj povezanih samostojnih vertikalnih stružnic, sestavljenih iz avtomatizacije in stružnice, potreben le en stroj Hessapp DVT. Stroj prenese del v naslednje vpenjalno držalo v vpetem stanju brez izgube položaja, zaradi česar je idealen za precizne sektorje, ki vključujejo avtomobilsko industrijo, gospodarska vozila, vodila za 7. os, vetrne elektrarne in številne druge.

"Dejansko smo združili dva stroja v enega, kar pomeni tudi manjšo porabo prostora v prostorih strank," pravi Göbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Dirk Jaenecke, ki je v oddelku za raziskave in razvoj družbe FFG Werke odgovoren za nadzor, dodaja: "V današnjem času standardni stroj za struženje ne obrača glave. Sodobni stroji morajo biti sposobni opravljati številne naloge in vertikalni modeli niso nobena izjema. S podjetjem FANUC uspešno sodelujemo že več kot 20 let, zato smo nad njihovimi izdelki izjemno navdušeni. Za serijo Hessapp DVT smo se odločili za visokozmogljiv stroj FANUC CNC serije 31𝑖B Plus CNC, ki ni omejen le na struženje, temveč lahko nadzoruje tudi vrtanje, rezkanje, rezanje navojev in brušenje."

V seriji strojev DVT je poleg stroja FS 31𝑖B Plus vgrajen tudi prikazovalnik FANUC PANEL 𝑖H Pro, industrijski panelni računalnik, ki zagotavlja zmogljivo platformo za razvoj po meri. Varnostna plošča upravljavca stroja FANUC in enota MDI (ročni vnos podatkov) dopolnjujeta krmilno rešitev za podjetje FFG Werke. Plošče upravljalca stroja lahko izvajajo splošne operacije stroja, kot so ročno premikanje osi v načinu "JOG", preklapljanje med načini delovanja, zagon in zaustavitev programov ter prilagajanje hitrosti podajanja. Enota MDI je tipkovnici podobna naprava, ki omogoča ročni vnos podatkov v CNC.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke

S tehnologijo FANUC in posebnim nadzornim sistemom za ta stroj smo izjemno zadovoljni. Ima preprosto oblikovanje, je prilagodljiv in razširljiv ter ponuja vse možnosti, potrebne za popolno obdelavo.

Mnenja uporabnikov

Dirk Jaenecke

Nadzor raziskav in razvoja v družbi FFG Werke

Prilagoditev rešitev FANUC CNC je podjetju FFG Werke pomagala uresničiti nov vertikalni stružilni center za novo dobo pričakovanj glede strojne obdelave. "Sodelovanje in vodenje tega projekta s strani družbe FANUC pomenita, da smo skupaj obvladali potrebne naloge za dokončanje projekta," pravi Jaenecke.

Göbel ima zaključno pripombo: "FANUC nam vedno pomaga izpolniti hitro spreminjajoče se zahteve strank glede funkcionalnosti strojev."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.